Sistema di supporto flessibile per l’automazione con il vuoto

La movimentazione sicura e accurata dei pezzi di formatura richiede soluzioni modulari che si adattano alle rispettive forme delle lamiere. Grazie al sistema di supporto per tooling HT, J. Schmalz GmbH ha sviluppato un programma flessibile ottimizzato per i componenti strutturali leggeri e sequenze di movimento estremamente dinamiche. Grazie al sistema modulare, i singoli supporti possono essere congiurati specificatamente per i vari gruppi.

Supporto per ventosa HT-SG E con generatore di vuoto decentrale SEAC e ventosa a campana SAX per la movimentazione delle parti di carrozzeria.

L’industria automobilistica è particolarmente dinamica e richiede una flessibilità elevata; soprattutto a causa dell’ampia gamma di modelli e delle richieste di equipaggiamento personalizzato dei clienti. Per la produzione automobilistica è quindi importante trovare processi produttivi e logistici modulari e automatizzati. J. Schmalz GmbH, con i suoi componente per il vuoto, è sempre presenti lì dove i componenti devono essere movimentati in modo automatizzato - dal reparto presse, a quello delle carrozzerie fino al montaggio finale. Nel reparto presse, per esempio, vengono impiegate le ventose per la movimentazione accurata delle lamiere oleate. Alla fine della linea di produzione arrivano gli elementi della carrozzeria che presentano forme complesse: ad esempio gli sportelli, i tetti, il cofano motore, le fiancate. Sono tutti componenti che devono essere prelevati e trasportati per le altre fasi.

Per garantire il prelievo sicuro dei componenti è necessario disporre di un sistema di supporto flessibile. Il principio modulare del nuovo sistema di supporto per tooling HT offre un’ampia gamma di configurazioni per la realizzazione delle pinze di presa per il reparto presse e lamiere grezze. A seconda del tipo di applicazione, ci sono supporti nell’esecuzione stretta per generatore di vuoto decentrale oppure con ugello integrato per il vuoto. Possono essere combinati con diverse ventose e generatori di vuoto, così come con le aste a molla e i vacuostati. Per l’impiego flessibile sono determinanti le posizioni regolabili delle ventose e la possibilità di fissare il nuovo sistema di supporto a tutti i più comuni sistemi di tooling utilizzati dal reparto presse dell’industria automobilistica. Quindi, tutti i supporti sono compatibili con i sistema di sostituzione rapida.

Grazie al sistema di supporto modulare, Schmalz tiene in considerazione non solo la situazione di montaggio ma anche i processi. Per poter limitare la dinamica generata dalla movimentazione delle lamiere, il supporto con pinza di presa è stato concepito dagli ingegneri di Schmalz con una costruzione leggera. Insieme ad altre soluzioni costruttive a basso peso, i componenti di Schmalz mettono a disposizione degli utenti un sistema di presa più leggero del 45%.

Scarico

Testo e immagine