Qualità e garanzia

Gli elevati requisiti di qualità determinano le decisioni e le azioni di Schmalz da quasi un secolo. Schmalz si è proposta il compito di fornire al cliente una qualità straordinaria. Questa esigenza non si riferisce esclusivamente alla semplice qualità dei prodotti, bensì a tutti i processi. I processi costituiscono la cornice in cui nostri collaboratori danno il loro massimo. Per sostenerli al meglio, garantiamo insieme procedimenti efficienti.L’obiettivo di Schmalz è soddisfare le esigenze di qualità di tutti i clienti e assicurare loro un valore aggiunto anche in questo campo.

Qualità certificata

Nel nostro lavoro non siamo mai contenti di ciò che abbiamo. "Continous Improvement" per noi non è solo un motto, ma parte della nostra cultura d’impresa. Dal 1994 il nostro sistema di gestione della qualità è regolarmente certificato in base alla DIN EN ISO-9001.
Le tecnologie innovative impiegate costituiscono la base per i nostri collaboratori per fornire servizi efficienti e di prima qualità. A questo proposito utilizziamo i più moderni software CAQ (Computer Aided Quality) per essere sempre informati sulla situazione temporanea della qualità dell’azienda e per poter reagire per tempo ai cambiamenti, nonché i modernissimi metodi di misurazione per soddisfare le sempre crescenti esigenze dei nostri clienti.
Una parte importante del sistema globale è costituita anche dai nostri fornitori che, grazie a uno sviluppo continuo, contribuiscono al successo generale dell’azienda.

Certificazioni

  • DIN ISO 9001 (Gestione qualità) dal 1994
  • DIN ISO 14001 (Gestione ambiente) dal 1997
  • DIN ISO 50001 (Gestione energia) dal 2012
  • Operatore Economico Autori - Semplificazioni doganali (AEO C) dal 2012
  • Mittente conosciuto (Known Consignor) dal 2013

Garanzia

Naturalmente garantiamo che i nostri prodotti hanno caratteristiche di massima qualità e che tutti i nostri prodotti vengono forniti in uno stato ineccepibile e perfettamente funzionanti. Tuttavia, se dovessero presentarsi difetti, provvederemo a ripararli immediatamente.

Troverete informazioni dettagliate sulla garanzia nelle nostre condizioni generali di contratto.

Condizioni Generali di Contratto CGC

Avvertiteci anticipatamente della rispedizione.