Tecnica di bloccaggio con il vuoto

Le soluzioni di serraggio di Schmalz vengono utilizzate in diversi lavori di lavorazione e montaggio. I componenti in legno, metallo, vetro o plastica sono fissati in modo sicuro e senza distorsioni con il vuoto.

Legno: Lo standard industriale per la lavorazione del legno CNC

Schmalz offre un’ampia gamma di sistemi di bloccaggio per tutti i tipi di piani e di fabbricanti. Schmalz offre ai produttori dei macchinari sistemi di bloccaggio completi per piani di lavoro con il vuoto e questo indipendentemente dal fabbricante e in modo personalizzato.

Sia che si tratti di un sistema di vuoto a 1 o 2 circuiti, di una griglia, di un nesting o di tavoli lisci, di una lavorazione di pannelli o di una produzione di telai, i dispositivi di bloccaggio di Schmalz possono essere posizionati con precisione e scambiati in modo rapido e semplice quando si cambia lavoro.

Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno

Costruttori di macchine o venditori?

Schmalz vi offre sistemi di bloccaggio completi per il tavolo di lavoro della vostra macchina azionato con il vuoto, indipendentemente dal costruttore ed adattato individualmente alle vostre richieste. Contattateci.

Richiedi Prodotto

Vetro: Sicurezza e precisione al massimo livello

Nella lavorazione del vetro, i sistemi di bloccaggio di Schmalz garantiscono processi produttivi flessibili ed efficienti. Le ventose dotate di speciali guarnizioni di attrito, non sono soggette ad usura e garantiscono risultati precisi anche in condizioni di impiego sfavorevoli. Oltre alle elevate forze trasversali i blocchi di aspirazione garantiscono tolleranze in altezza minime e quindi contribuiscono in modo determinante a monitorare la qualità ottimale durante la levigazione dei bordi del vetro.

Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione vetro

Metalli e plastica: Bloccaggio conveniente e flessibile anche per lavorazioni singole

Nella lavorazione del metallo e della plastica, i sistemi di bloccaggio di Schmalz incrementano la flessibilità e riducono i processi di equipaggiamento. La lavorazione a basse vibrazioni garantisce un fissaggio efficiente e delicato dei pezzi piani e sottili. Consente la realizzazione conveniente e qualitativamente riproducibile di quantità anche minime di pezzi.

Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del metallo e della plastica

Bloccaggio 3D, bloccaggio manuale e generazione del vuoto

I pezzi con contorni disuguali, tondi o arcuati rappresentano le nuove sfide a cui deve far fronte la tecnica di bloccaggio. Con i sistemi di bloccaggio è possibile serrare in modo semplice componenti complessi per la lavorazione CNC e i processi di misurazione.

Dispositivi di bloccaggio per superfici 3D a forma libera

Generazione di vuoto per superficie bagnate

La generazione di vuoto contribuisce notevolmente alla sicurezza di processo durante il serraggio dei pezzi sui centri di lavorazione CNC. In particolare per venire incontro alle esigenze nella lavorazione di metallo e vetro, Schmalz ha sviluppato generatori di vuoto in grado non solo di approntare il mezzo, bensì di monitorarlo ed eliminare, al contempo, i liquidi di lavorazione o i trucioli.

Generatori di vuoto

Soluzione di bloccaggio manuale per la lavorazione del pezzo da tutti i lati

La tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del legno è sinonimo di preparazione efficiente di piani di lavoro, piani grigliati, piani di nesting e sistemi per piano liscio. I centri di lavorazione esistenti possono essere modernizzati senza problemi con il sistema di bloccaggio Innospann. Con i sistemi di bloccaggio della Schmalz è possibile bloccare senza fatica sia pezzi stretti, sia pezzi in legno massiccio. Multi-Clamp è l'utensile perfetto per fissare manualmente pezzi da piccoli a medi.

Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno

Documentazione

Scaricare o richiedere ulteriori cataloghi


Negozio di tecnologia del vuoto

Negozio di tecnologia del vuoto

Registratevi adesso per sfruttare tutti i vantaggi

  • Ordine diretto online dei tecnica di bloccaggio con il vuoto
  • Verifica in tempo reale dei prezzi e della e disponibilità
  • Tracciamento dello stato dell’ordine e possibilità di generare ordini successivi
  • Potete salvare la vostra lista personale dei preferiti
  • Inviare l'ordine con un solo clic

Acceda


Schmalz offre componenti per il vuoto e sistemi di presa pronti per il collegamento per processi automatizzati

Tecnologia del vuoto per processi automatizzati

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru