“Introduciamo la digitalizzazione nei sistemi di bloccaggio con il vuoto”

Risponde: Dott. Kurt Schmalz, socio dirigente di J. Schmalz GmbH

Dott. Kurt Schmalz, Socio dirigente di J. Schmalz GmbH
Smart-Block di Schmalz raccoglie e trasmette in tempo reali i dati necessari per l’ottimizzazione del processo di bloccaggio.

Le aziende che partecipano all’edizione LIGNA di quest’anno presentano soluzioni digitali che permettono di personalizzare e rendere più economica la produzione. Che tipo di supporto fornite ai produttori di macchinari, per permettere loro di soddisfare la domanda di sistemi collegati in rete?

Sfruttiamo le nostre competenze in materia di automazione con il vuoto: da tempo sviluppiamo componenti intelligenti che generano dati e quindi permettono di implementare funzioni quali il monitoraggio del consumo energetico o la manutenzione preventiva. Per esempio, l’eiettore compatto SCPMi è in grado di migliorare fino al 10% le prestazioni di un processo di presa automatizzato. Per noi è logico integrare l’intelligenza anche nel nostro sistema di bloccaggio con il vuoto per le macchine per la lavorazione del legno. Per questo motivo stiamo lavorando su un blocco di aspirazione con il vuoto intelligente. In uno speciale studio tecnologico abbiamo collegato il nostro “Smart-Block” a un impianto in modo da aiutare il produttore a sviluppare una macchina efficiente e sicura per la lavorazione del legno.

Smart-Block è stato presentato per la prima volta in occasione di LIGNA 2019. Quali sono i vantaggi?

I dati vengono trasmessi in tempo reale tramite un interfaccia Bluetooth. Questi servono per il controllo sovraordinato che è visibile nell’ambiente produttivo digitalizzato. La macchina, per esempio, calcola il valore attuale del vuoto dell’usura. Questo valore serve all’utente per eseguire la manutenzione preventiva e quindi evitare eventuali interruzioni non programmate dell’attività. Il blocco di aspirazione conosce inoltre i numeri di serie dei suoi componenti soggetti a usura e, se necessario, li visualizza. Questa caratteristica semplifica nettamente l’acquisto dei pezzi di ricambio.

Indipendentemente dai temi che riguardano la manutenzione preventiva, quale valore aggiunto viene garantito dal collegamento diretto tra la macchina e lo Smart-Block?

Partiamo da un esempio concreto: quando lo Smart-Block visualizza il suo valore del vuoto nel centro di lavorazione, la macchina se il pannello di legno è fissato correttamente in modo da poter mettersi in funzione automaticamente. Se registra una posizione errata o non adatta per il processo di lavorazione, allora il blocco di aspirazione attivo impedisce la lavorazione. Questa funzione viene eseguita attraverso l’assegnazione del blocco di aspirazione, senza alcun dispositivo tecnico al laser o ceramico. Allo stesso modo, il centro di lavorazione CNC può adattare perfettamente la fresatura alla modalità di fissaggio selezionata. Per esempio, dalla combinazione caratteristiche della superficie e valore del vuoto, il sistema determina quali siano le forze laterali più indicate per garantire la presa sicura.

Può indicare qual é il vantaggio concreto della trasformazione digitale per la tecnica di bloccaggio con il vuoto?

L’esperienza ottenuta attraverso gli Smart Field Device ci ha permesso di capire quale sia l’importanza dei componenti per il vuoto intelligenti per i sistemi di automazione. Grazie al nostro studio tecnologico, siamo riusciti a integrare il blocco di aspirazione in un ambiente digitale, riuscendo a raccogliere dati di processo importanti per il controllo della macchina sia nei nostri sistema interni che nelle piattaforme cloud. Con questi dati siamo in grado di ottimizzare il flusso di produzione - alcuni dei vantaggi della tecnologia smart sono tempi di produzione più brevi, meno interruzioni per la macchina e un piano di produzione più efficiente. Il monitoraggio della capacità di aspirazione del blocco contribuisce inoltre a migliorare le prestazioni generali e a innalzare la sicurezza della macchina durante i processi.

Scarico

Testo e immagini