Novità su la tecnica di bloccaggio con il vuoto

09/19/2016

Ventose a vuoto su misura per la lavorazione del vetro

Lo specialista del vuoto Schmalz ha sviluppato un nuovo tipo di blocco di aspirazione per la smerigliatura di oggetti in vetro sulle macchine per la levigazione dell’azienda giapponese Bando Kiko.

06/24/2016

Ventosa Balance SSCB di Schmalz

Schmalz ha sviluppato la ventosa Balance SSCB per movimentare e bloccare superfici a forma libera tridimensionali durante la produzione. Movimentazione e bloccaggio in un unico sistema per ottenere il massimo della flessibilità.

03/15/2016

I potenti blocchi di aspirazione per il bloccaggio di pezzi in legno massiccio

Per la lavorazione di pezzi strutturati in legno massiccio la J. Schmalz GmbH offre una nuova serie di blocchi di aspirazione in alluminio. Il sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro assicura una tenuta sicura e consente un'elevata precisione durante il processo di produzione.

03/15/2016

Blocchi di aspirazione in alluminio di Schmalz: forze trasversali elevati sotto controllo

Nella truciolatura di fogli in plastica compatti e pezzi in legno duro sono necessari elevati sforzi di taglio. Per la falegnameria Eibl ciò rappresentava una sfida: durante il bloccaggio i pezzi rischiavano di spostarsi continuamente mettendo a repentaglio la sicurezza del processo di lavorazione. Finalmente una soluzione dello specialista del vuoto Schmalz ha eliminato il problema. Gli efficienti blocchi di aspirazione in alluminio hanno una presa sicura sui fogli e limitano le forze trasversali che si presentano, assicurando una lavorazione rapida e sicura.

07/23/2015

Blocchi di aspirazione di Schmalz per macchine per la lavorazione del legno a CNC di Biesse: L'alternativa innovativa

La falegnameria Dittus realizza arredamenti in legno di pregiata qualità per interni e negozi. Per soddisfare le esigenze elevate dei clienti in termini di qualità e tempi di consegna, l'azienda impiega per la produzione una macchina per la lavorazione del legno a 5 assi a CNC del produttore italiano Biesse. Al bloccaggio ci pensano i blocchi di aspirazione a vuoto. Al posto delle ventose montate dal produttore, Dittus utilizza un'alternativa dello specialista del vuoto Schmalz: le ventose Schmalz sono estremamente robuste, modulari e convincono grazie al rapporto prezzo-qualità accattivante. I pezzi di diverse dimensioni vengono afferrati in sicurezza e senza venire danneggiati.

05/19/2015

Schmalz offre alternative vantaggiose alle ventose di ricambio originali

L'azienda Schmalz ha sviluppato nuovi blocchi di aspirazione per l'impiego in macchine di lavorazione del legno a CNC del produttore italiano Biesse. Le ventose rappresentano, per molti motivi, una vera e propria alternativa alle ventose di ricambio originali: sono estremamente robuste, mantengono il pezzo nella corretta posizione durante il processo e convincono grazie ad un rapporto prezzo-qualità accattivante.

05/11/2014

La tecnica di bloccaggio con il vuoto aumenta la flessibilità durante la truciolatura

La ditta J. Schmalz GmbH amplia con il sistema flessibile Innospann la sua vasta gamma di sistemi di bloccaggio a vuoto per la lavorazione del metallo. Come generazione di vuoto appropriata e completamente integrabile è a disposizione il Vacuum Operation Center.

08/01/2013

Da Schmalz una nuova brochure sui sistemi di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del legno

J. Schmalz GmbH ha pubblicato una nuova brochure dedicata ai "Sistemi di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del legno". Di 52 pagine, essa contempla con innumerevoli esempi pratici di applicazione sistemi di bloccaggio per tutti i costruttori di macchine e tipi di piani di lavoro tradizionali.

07/30/2013

Alimentazione efficiente del vuoto per il bloccaggio di pezzi presso centri di lavorazione CNC

Lo specialista del vuoto Schmalz offre impianti completi per il vuoto, con i quali generare e sorvegliare il vuoto per il bloccaggio di pezzi presso centri di lavorazione CNC.

05/06/2013

Serraggio rapido e sicuro: nuovo aspiratore per piano grigliato di Schmalz

Con la nuova serie di blocchi di aspirazione VC-R, lo specialista del vuoto Schmalz fornisce mezzi di bloccaggio flessibili e convenienti per centri di lavorazione CNC con piano grigliato.