Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz의 클램핑 솔루션은 다양한 가공 및 조립 작업에 사용됩니다. 목재, 금속, 유리 또는 플라스틱으로 만들어진 구성품은 진공 상태에서 안전하게 고정됩니다.
유명한 기계 제조업체의 장기 파트너 인 Schmalz는 진공 클램핑 기술에 대한 훌륭한 경험과 역량을 보유하고 있습니다. Schmalz는 원래 장비에서 개량 솔루션, 예비 부품에 이르기까지 다양한 제품을 제공합니다.모든 일반 기계 제조업체 및 유형을위한 고품질 클램핑 장치.
Schmalz의 클램핑 장치는 1 회로 또는 2 회로 진공 시스템, 그리드, 네 스팅 또는 스무스 테이블, 플레이트 처리 또는 프레임 생산에 관계없이 주문을 변경할 때 빠르고 정확하게 교체 할 수 있습니다.
당신은 기계 제조업체 또는 공급 업체입니까?
Schmalz는 제조업체 독립적이며 개별적으로 조정되는 진공 작동 머신 테이블을위한 완벽한 클램핑 시스템을 제공합니다. 문의하기!
유리 가공에서 Schmalz의 클램핑 솔루션은 유연하고 효율적인 생산 공정을 보장합니다. 특수한 마찰 라이닝이있는 흡입 컵은 마모가 적으며 열악한 작동 조건에서도 정확한 결과를 보장합니다. 높은 전단력 흡수 및 최소 높이 공차는 유리 모서리를 연삭 할 때 최적의 품질을위한 기초를 제공합니다.
금속 및 플라스틱 가공에서 Schmalz의 클램핑 솔루션은 유연성을 높이고 셋업 프로세스를 단축시킵니다. 저진동 가공은 평평하고 얇은 벽의 공작물을 효율적이고 부드럽게 가공합니다. 적은 양이라도 경제적으로 재현 가능한 품질로 생산할 수 있습니다.
고르지 않거나 둥글거나 곡선 인 형상의 공작물은 클램핑 기술에 새로운 도전을 제기합니다. 클램핑 시스템을 사용하면 CNC 가공 및 측정 프로세스를위한 복잡한 구성 요소를 쉽게 클램핑 할 수 있습니다.
진공 생성은 CNC 머시닝 센터에서 공작물을 클램핑 할 때 공정 신뢰성에 크게 기여합니다. Schmalz는 매체를 제공 할뿐만 아니라이를 모니터링하고 흡입 된 액체 또는 칩을 분리하는 금속 및 유리 가공 요구 사항을 위해 특별히 진공 발생기를 개발했습니다.
진공 클램핑 시스템 Multi-Clamp를 통해 Schmalz는 중소 규모의 공작물을 빠르고 유연하게 클램핑 할 수있는 완벽한 도구를 제공합니다. 그들은 어떤 위치에 고정되어 모든 곳에서 처리 될 수 있습니다. 멀티 클램프는 산업, 작업장 또는 건설 현장에서 모바일로 사용할 수 있습니다.
지금 등록하고 혜택을 받으십시오
자동화 된 공정을 위해 Schmalz는 진공 구성 요소 및 즉시 연결 가능한 그 리핑 시스템을 제공합니다.
진공 리프터 및 원활하게 작동하는 크레인 시스템은 수동 프로세스를보다 인체 공학적으로 만듭니다