Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠는 처음부터 끝까지 모든 진공 리프팅 요구를 충족시키기위한 단일 공급원이되도록 노력하고 있습니다. 따라서 최적의 제품 솔루션 외에도 진공 시스템의 작동 시작을 제공합니다. 이것은 세 단계로 이루어집니다 :
숙련된 기술자자 전기 연결 설정을 비롯하여 필요시 전체 설치를 수행 할 수 있습니다.
취급 시스템을 최적으로 운영 할 수 있도록 귀하와 귀하의 직원들을 위해 교육을 제공하게되어 기쁩니다. 지속적인 작동 중에는 교체 및 마모 부품을 빠르고 안정적으로 제공 할 것을 약속합니다.
초기 작동을 시작하기 전에 표준 사고 예방 규정에 따라 안전 검사를 수행하는 것이 좋습니다. 이와 관련되어 담당 기술자가 조언을 해드립니다.
궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
연락처
경기도 안양시 동안구 벌말로
126 오비즈타워 1412호
전화 : +82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr