Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
변경되는 작업물에 맞게 조정
진공 그리퍼 차단 밸브를 사용하면 절삭물 또는 간격이 있는 물체를 핸들링하려는 경우 여러 개의 진공 그리퍼를 끌 수 있습니다.리프팅 장치를 안전하게 보관
리프팅 장치를 사용하지 않을 경우, 거치대를 사용하면 석션 플레이트를 보호하면서 장치를 안전하게 보관할 수 있습니다. 이렇게 하면 크레인을 다른 용도에 사용할 수 있습니다.빠른 연결 전기 연결
CEE 플러그는 리프팅 장치가 전원 공급장치에 쉽게 연결되도록 제안한 다음, 필요한 경우 신속하게 연결을 해제합니다.