Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠에서는 자동화를 위한 진공 기술을 제공합니다. 광범위한 개별 진공 구성 부품에는 고유한 진공 시스템을 설치하는 데 필요한 모든 부품이 포함되어 있습니다. 즉시 연결 가능한 그리퍼 시스템은 숙련된 시스템 상담가에 의해 개별적으로 구성되었습니다.
„슈말츠의 제품군은
각각의 용도에 적합한
솔루션을 제공합니다.“
우리의 광범위한 진공 기술 제품군으로 고객맞춤형 시스템을 구축할 수 있습니다. 일등급 품질, 지능형 네트워킹 및 에너지 효율성으 생산성 높은 자동화를 가능하게 해줍니다.
효율적인 프로세스 공정을 위한 슈말츠 그리핑 시스템
그리핑 시스템은 로보트 및 자동화된 기기에 사용됩니다. 자동화라인에서 다양한 작업물의 적재 및 물류 업무를 담당합니다. 프로젝트 기획 및 디자인에 있어서 슈말츠 는 시스템 공급업체로서 다년간의 경험과 노하우로 고객에게 혜택을 드립니다.
100%
고객 요구사항을 맞춤형 시스템과 솔루션을 통해 충족하여드립니다.
Schmalz의 새로운 기능 어떤 로봇 공학 및 자동화 트렌드가 산업을 주도하고 있습니까? 보도 자료와 비디오 캐스트에서 전문가로부터이 모든 것을 직접 확인할 수 있습니다.
표준에서 첨단 기술에 이르기까지 모든 응용 분야에 적합한 솔루션.
Schmalz Select
많은 표준 응용 분야에 적합한 제품군
선택, 빠른 배송, 전세계 가용성
Schmalz Connect
디지털 공장을위한 Industry 4.0 범위
빠른 통합, 완전한 네트워크 연결, 지속적 모니터링
이 주제는 또한 당신에게 관심이있을
지금 등록하고 혜택을 누리십시오!
Schmalz는 진공 자동화 및 인체 공학적 핸들링 솔루션의 시장 리더로서 전 세계적으로 수요가 있습니다. 우리는 자체 위치와 무역 파트너를 통해 80 개 이상의 국가와 고객이있는 모든 주요 시장에서 활동하고 있습니다. 우리의 성공의 기초는 혁신에 대한 우리의 열정, 모든 직원을 이끄는 열정입니다. 예를 들어, 매년 매출의 약 8.5 %를 연구 개발에 투자합니다. 그 결과 진공 기술 시장에서 수십 년 동안 새로운 표준을 설정해 온 인상적인 솔루션이 있습니다.
에너지 효율 및 기술 발전을 나타내는 솔루션. 미래의 디지털 네트워크 지능형 공장을 구축하는 데 도움이되는 솔루션 인 Industry 4.0. 전문 컨설팅 및 일류 품질로 고객에게 공정에 대한 지속 가능한 가치를 제공합니다.
Schmalz 진공 기술을 신뢰함으로써 장기적인 경쟁 우위를 제공하는 파트너십을 체결 할 수도 있습니다.