Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠의 모든 결정과 행동은 우리의 고품질 표준을 반영합니다. 이는 거의 한 세기동안 이어져 왔습니다. 슈말츠의 사명은 고객에게 뛰어난 품질을 제공하는 것입니다. 우리는 고품질의 제품을 생산할뿐만 아니라 모든 공정에서 품질을 유지하기 위해 노력합니다. 고품질 프로세스는 직원들이 최상의 성능을 발휘할 수 있도록하고, 최상의 지원을 위해 프로세스가 효율적으로 작동하도록 협력합니다. 슈말츠의 목표는 모든 고객의 품질 기대치를 지속적으로 충족시키는 것이며, 고객들이 품질 영역에서 부가적인 가치를 기대할 수 있도록하는 것입니다.
업무와 관련해서는, 우리는 현재에 만족하지 않습니다. 지속적인 개선은 단순한 캐치 프레이즈가 아니라 기업 문화의 필수 요소입니다. 1994 년부터 품질 관리 시스템은 DIN EN ISO-9001 에 정기적으로 인증되었습니다. 미래 지향적인 기술을 통해 직원들은 효율적이고 일류 서비스를 제공 할 수 있습니다.
우리는 회사의 현재 품질 수준을 지속적으로 알려주고 변화에 신속하게 대응할 수있는 첨단 CAQ (Computer-Aided Quality) 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 또한 높아지는 제품 품질 요구 사항을 충족하기 위해 최신 측정 방법을 적용합니다. 전체 시스템의 또 다른 중요한 부분은 지속적인 공급 업체 개발을 통해 회사의 전반적인 성공에 기여하는 공급 업체입니다.
슈말츠는 제품에 대한 최고 품질의 표준을 가지고 있으며 모든 제품에 대해 완전한 기능 및 상태를 보장합니다. 그럼에도 불구하고 결함이 발생시, 신속한 수리를 책임지고 있습니다.
자세한 내용은 보증 조건을 참조하십시오.