Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Firma Schmalz odpowiada na często zadawane pytania dotyczące przemysłu 4.0. Dowiedz się również, jakie rozwiązania firma Schmalz oferuje w tym obszarze.
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Firma Schmalz odpowiada na często zadawane pytania dotyczące przemysłu 4.0. Dowiedz się również, jakie rozwiązania firma Schmalz oferuje w tym obszarze.
Czwarta rewolucja przemysłowa" opisuje transformację produkcji w kierunku inteligentnej fabryki. Zwiększone powiązanie procesów produkcyjnych i informatycznych czyni je elastycznymi, wydajnymi i trwałymi. W przyszłości produkty będą planować, kontrolować i optymalizować swój własny proces produkcyjny bez ingerencji człowieka. Ludzie będą nadal dyktować tempo, ale z jak najlepszym wsparciem w swojej pracy.
Wizje i korzyści dla przemysłu 4.0
Internet przedmiotów, w skrócie IoT, to system wzajemnie połączonych obiektów fizycznych i wirtualnych, które oddziałują za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Umożliwia on współpracę między ludźmi i systemami elektronicznymi połączonymi w sieci IoT, jak również między samymi systemami.
EPC oznacza kontrolę energii i procesu. Funkcje diagnostyczne modułów monitorowania energii i kontroli stanu zapewniają maksymalną przejrzystość procesu i optymalną kontrolę zużycia energii; moduł konserwacji prognostycznej poprawia wydajność systemu chwytakowego i podnosi ogólną jakość.
Skrót MQTT oznacza Message Queuing Telemetry Transport i opisuje otwarty protokół komunikacyjny dla komunikacji typu maszyna-maszyna (M2M). Ten protokół komunikacyjny może być używany do przesyłania wartości pomiarowych między różnymi urządzeniami w formie komunikatów. Technologia ta może być stosowana m.in. w czujnikach i urządzeniach wykonawczych, smartfonach i komputerach, i jest stosowana jako standardowy protokół IoT.
OPC UA oznacza OPC Unified Architecture, protokół komunikacyjny M2M dla przemysłu. W przeciwieństwie do MQTT, jest on w stanie nie tylko przesyłać dane maszynowe, ale również je opisywać. Dzięki temu OPC UA jest bardziej złożone niż MQTT i jest często używane do podłączenia wizualizacji do nadrzędnego sterownika (PLC).
Każde inteligentne urządzenie polowe posiada plik opisu urządzenia. Plik ten zawiera takie informacje, jak dane urządzenia, dane procesowe, funkcje urządzenia itd. Składa się on z pliku głównego i plików graficznych. Plik ten może być wykorzystany do połączenia urządzenia ze sterownikiem. Urządzenie może być wtedy odczytane przez użytkownika i dane te mogą być dalej przetwarzane.
Dla każdego interfejsu komunikacyjnego dostępny jest plik opisu urządzenia. Poniżej znajduje się lista typowych plików opisowych:
Do podłączenia urządzenia do sterownika wymagany jest plik opisu urządzenia odpowiadający interfejsowi komunikacyjnemu. Firma Schmalz dostarcza odpowiednie pliki dla swoich inteligentnych urządzeń NFC. Można je pobrać dla każdego urządzenia polowego z naszego sklepu internetowego w zakładce "Dokumentacja".