Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüzde 140 daha fazla verimlilik
Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg için otomasyon çözümüne yatırım karşılığını veriyor: Schmalz’ın ürettiği hafif gripper SLG, preslenmiş ve dirsekli parçaları hızla ve güvenle işleyerek, verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Elle yapılan zahmetli işlerin ortadan kalkması da çalışma ortamında daha fazla güvenlik anlamına geliyor.
Yeni temassız vantuzlar: Ekstra düz - ekstra güvenli
Schmalz, biri ekstra ince biri de ekstra güvenli olmak üzere iki yeni temassız vantuz geliştirdi. SBS Thin, dar otomasyon süreçlerinde bile kendine yer bulurken, SBS-ESD dağıtıcı elastomer tamponları sayesinde kontrolsüz elektrostatik yayılmasının önüne geçiyor.
Erler Gmbh Automation Robotik, Schweizer Electronic AG için küçük yarı iletken bileşenlerin otomatik taşınmasına yönelik bir robotik hücre geliştirdi. Bu hücrede bir Stäubli Scara robotu, saatte 31.000 çipi standart bir tepsiden alıp, bir sonraki dağlama işlemi için özel bir tutucuya aktarır. Bu da Schmalz’ın ürettiği 176 düz vantuz ile gerçekleştirilir.
SAXB: Her iki alanda da en iyi
Yeni SAXB serisi ile Schmalz, enerji tüketimini optimize ederken diğer yandan yüksek hacimli akış oranlarına ulaşmayı sağlayan üst segment bir yüksek hızlı körüklü vantuz geliştirdi. Çan tipi esnek vantuzu sayesinde bu vantuz hem yağlı hem de karmaşık biçimli yüzeyler ile uyum gösterdiğinden, otomotiv endüstrisinde kullanım için idealdir.
Kolay ve hızlı montaj imkanı sağlayan modüler PXT gripper sistemi
Az ama yeterli. Bu ifade, Schmalz'ın yeni PXT modüler tutucu sistemi için de geçerlidir. Çünkü kullanıcılar tutucularını birkaç standart komponent ile hızlı ve kolay bir şekilde birleştirebilir ve hatta isterlerse kendileri de monte edebilirler.
Gözenekli Nesnelerde Bile Sağlam Bir Tutuş
Hafif veya küçük endüstriyel robotlar kullanarak hava geçirmez, gözenekli veya rijit olmayan bileşenleri güvenle kullanmanız mı gerekiyor? Schmalz, yeni pnömatik vakum jeneratörü RECB ile mükemmel bir çözüme sahip.
Üç Kademede Vakum Sistemleri İçin Daha Fazla Verimlilik
Schmalz, kompakt ejektör serisi SCPS (i) 'yi üç aşamalı ECO nozul teknolojisi ile ilave ederek ve vakum jeneratörünü daha da güçlü hale getiriyor. Yonga levhalar, ahşap plakalar, karton ve ambalajlı ürünler gibi hava geçirgen veya rijit olmayan iş parçalarıyla hızlı taşıma uygulamalarında kullanılır. İsteğe bağlı IO-Link arayüzü, hem vakum seviyesini izlemeyi hem de teknolojiyi otomatik sistemlerde kullanmayı kolaylaştırır.
Parmak tutucu OFG ile Schmalz, ürün yelpazesinde ürünleri yumuşak ve hassas bir şekilde kavrayabilen yeni bir tutucu geliştirdi. Donutlar, çikolatalı ürünler, meyveler ve sebzeler gibi hassas gıda ürünleri güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
Taşıma Uygulamalarında Şekil ve Boyutta Yüksek Tolerans
J. Schmalz GmbH, yeni geliştirmiş olduğu FQE tutucu, kolaboratif ve hafif robotlar içinde dahil olmak bir çok taşıma uygulaması için uygundur. Farklı şekil ve boyutlardaki iş parçalarını hız ve güvenli bir şekilde tutmasını sağlar.
Gıdaya uygun, hafif ve etkili: bunlar, Schmalz'ın yeni akış tutucu SFG'nin temel özelliklerinden sadece birkaçıdır. Yüksek dokulu yüzeylere sahip gıda ürünlerini hızlı ama nazikçe işlemesini sağlar. Bu, çerezlerin, waffle'ların ve diğer unlu mamullerin ambalajlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlar.
Vakum Teknolojisi için Dijital Çözümler
SDI-USB: IO-Link Cihazlarına Doğrudan Erişim
Bir Tıklama Kadar Yakın 3D Yazıcı ile Üretilen Özel Tutucular.
Yeni SCPM: Kompakt Vakum Ejektörü
Digital Fabrikalar için Vakum Teknolojisi
Güçlü, Kompakt, Elektrikli: Kollobratif Robotlar İçin Yeni Vakum Jeneratörü ECBPM
Ethernet Haberleşme Protokolüne Sahip Vakum Ejektörü Terminali SCTMi
Ethernet Haberleşmeli SCTSi Kompakt Vakum Terminal
Kollobratif Robotlar için Yeni Vakumlu Tutucu
Hassas Elektronik Komponentler için Güvenli Vakumlu Taşıma