Schmalz

A+A 2025: Schmalz zeigt Exoskelette und optimierten Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Entlastung für Rücken und Schultern: Auf der A+A 2025 in Düsseldorf präsentiert Vakuum-Experte Schmalz in Halle 5, Stand A07 innovative Exoskelett-Technologie für manuelle Tätigkeiten sowie den redesignten Vakuum-Schlauchheber JumboFlex.

04 Nov. 2025
07 Nov. 2025
A+A
Die Internationale Fachmesse und Kongress für sicheres und gesundes Arbeiten.
Halle / Stand
5 / 5A07
Düsseldorf, Deutschland
www.aplusa.de

Vakuum-Handhabung

Highlights

Ergonomie und Gesundheitsschutz sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Muskel-Skelett-Erkrankungen verursachen nicht nur hohe Kosten durch Arbeitsausfälle und Behandlungen, sondern beeinträchtigen auch die Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit erheblich. Schmalz bietet mit den MATE Exoskeletten UTA und UBA sowie dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex innovative Lösungen, die körperliche Belastungen bei manuellen Tätigkeiten spürbar reduzieren. Diese ergonomischen Hilfsmittel unterstützen Unternehmen dabei, ihre Beschäftigten zu entlasten, Arbeitsplätze gesünder zu gestalten und gleichzeitig die Effizienz zu steigern. Investitionen in Ergonomie zahlen sich langfristig durch geringere Krankenstände, höhere Mitarbeitermotivation und verbesserte Arbeitsqualität aus.

Ergonomische Unterstützung zur Oberkörper-Entlastung

Das Oberkörper-Exoskelett MATE UTA bietet gezielte ergonomische Unterstützung bei manuellen Tätigkeiten in Brusthöhe und über Kopf. Es entlastet die Armmuskulatur effektiv bei angehobenen Armen und eignet sich ideal für statische Tätigkeiten sowie die Handhabung von Lasten in höheren Lagen. Ob bei Maler- und Lackierarbeiten in höheren Wandbereichen oder an der Decke, beim Baum- und Heckenschnitt, bei der Ent- und Bestückung von Pulverbeschichtungsanlagen oder bei Montage- und Überkopfarbeiten im Bauwesen – das MATE UTA reduziert den Kraftaufwand spürbar. Die leichte Karbonfaserstruktur unterstützt eine ergonomische Körperhaltung und beugt Haltungsschäden vor. Dank individueller Größenanpassung bietet das Exoskelett optimalen Tragekomfort, während die waschbaren, atmungsaktiven Textilelemente eine hygienische Mehrfachnutzung ermöglichen. Das schulterschonende Funktionsprinzip gewährleistet maximale Bewegungsfreiheit bei gezielter Unterstützung für ermüdungsfreies Arbeiten.

Mehr zum Oberkörper-Exoskelett MATE UTA

Ergonomische Unterstützung bei Hebeaufgaben

Das Rumpfbeuge-Exoskelett MATE UBA bietet gezielte Entlastung des unteren Rückens bei Hebetätigkeiten und ermöglicht gesundheitsschonendes Arbeiten. Es unterstützt effektiv beim ermüdungsarmen Heben und Ablegen verschiedenster Güter wie z.B. Kisten, Kartonagen, Pflastersteine oder Säcke, bei Stein- und Pflasterarbeiten sowie bei der Kommissionierung aus tiefen Regallagen. Das Exoskelett reduziert die körperliche Belastung beim Be- und Entladen von Maschinen und beim Ablegen schwerer Teile auf Paletten erheblich. Die leichte Karbonfaserstruktur sorgt für hohe Stabilität bei optimalem Tragekomfort, während die individuelle Größenanpassung stets perfekte Passform gewährleistet. Die intuitive Ein-/Ausschaltfunktion ermöglicht mit nur einem Handgriff den nahtlosen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen ohne Bewegungseinschränkung. Waschbare, atmungsaktive Textielelemente fördern hygienische Mehrfachnutzung und Nachhaltigkeit. Das rückenschonende Funktionsprinzip beugt gesundheitlichen Beschwerden vor und ermöglicht langfristig produktives, beschwerdefreies Arbeiten.

Mehr zum Rumpfbeuge-Exoskelett MATE UBA

Einfacher. Effizienter. Ergonomischer. Optimieren Sie jetzt Ihre Handhabungsprozesse!

In Düsseldorf zeigt Schmalz zudem den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex im neuen Design: Der bewährte Vakuum-Schlauchheber hat nun einige neue Features, die das Arbeiten noch angenehmer gestalten. Sein Griff liegt besser in der Hand – unabhängig von ihrer Größe. Er ist intuitiv bedienbar und verkürzt die Einarbeitungszeit für neue Fachkräfte signifikant. Neu sind auch die beiden Bedientasten, die die Ein-Taster-Steuerung ersetzen und die Auf- und Abbewegung gegenläufig regeln. Ihre Nutzung erschließt sich intuitiv, damit können auch neue Beschäftigte noch schneller produktiv arbeiten und den Schlauchheber exakter dirigieren. Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex lassen sich Lasten bei Bedarf in jeder Höhe in einer schwebenden Position zum Stehen bringen, so dass weitere Prozessschritte am gehandhabten Werkstück möglich werden. Beispielsweise können Nutzer so einfach Etiketten aufkleben oder die Werkstücke kontrollieren. Der JumboFlex wirkt damit noch stärker als bislang der Ermüdung der Mitarbeitenden entgegen.
Mehr zum Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb