Schmalz

Schmalz auf der productronica 2021: Gelb heißt sicher

Schmalz zeigt auf der productronica 2021 in München, was sensible Elektronikkomponenten und bestückte Leiterplatten sanft und sicher handhabt. Diese und weitere Lösungen für die Vakuum-Automation in der Elektronikfertigung finden die Fachbesucher in Halle B3 am Stand 301.

Der SCG-HSS passt sich durch seinen Stiftvorhang selbstständig an die jeweilige Oberflächenkontur an.

Für den Auftritt auf der productronica 2021 in München hat die J. Schmalz GmbH viele Handling-Lösungen für die Leiterplattenherstellung und Leiterplattenbestückung im Messegepäck. Vom 16. bis 19. November erklärt und demonstriert der Vakuum-Experte, warum ein Strömungsgreifer einen Stiftvorhang braucht, was Werkstücke vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung schützt und wie berührungsarmes Handling bestückter Leiterplatten funktioniert.

Ein Highlight ist der der SCG-HSS, ein kompakter Strömungsgreifer zur Handhabung bestückter Leiterplatten. Sein Stiftvorhang passt sich selbstständig an die jeweilige Oberflächenkontur an und gleicht so auch größere Höhenunterschiede aus. Durch die dadurch optimierte Strömung bleibt auch bei Werkstücken mit Öffnungen und geringem Belegungsgrad der Druck auf die Oberfläche minimal. Der Anwender kann mit dem SCG-HSS Werkstücke mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur greifen und spart sich so Teaching- und Rüstzeiten.

Eine Alternative für Leiterplatten, gebohrte PCBs und Wafer ist der Schwebesauger SBS. Ihn gibt es jetzt in einer besonders flachen Bauform – ideal für beengte Einbausituationen – oder mit Elastomerpuffern aus NBR-ESD, die zum einen Querkräfte gut aufnehmen und vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung schützen. Das Vakuum wird direkt im Sauger nach dem Bernoulli-Prinzip erzeugt. Das bedeutet zum einen, dass kein Ejektor notwendig ist und zum anderen, dass zwischen Sauger und Werkstück ein Luftpolster liegt. Dieses schützt selbst dünne Kupferfolien vor Schäden und Abdrücken während der automatisierten Handhabung.

Schmalz auf der productronica 2021: Halle 3, Stand 301

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb