Schmalz

Pression relative

La pression relative désigne une valeur de pression basée sur la pression ambiante actuelle. La dépression est indiquée, elle, avec un signe négatif. Le point de référence de la pression relative est de 0 mbar. Une pression absolue de 400 mbar correspond à une pression relative de -600 mbar. Une indication en pourcentage est également courante dans la technique de manipulation par le vide ; -600 mbar correspondent à un vide de 60 %.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.