Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in more than 80 countries. Please choose a language for an international website.
Buongiorno!
Al momento non ci sono prodotti nel carrello.
Puoi ottenere consigli pratici sulle varie funzioni del carrello. Guida carrello
La nostra gamma di prodotti include numerose ventose con forme, grandezze e materiali diversi e fornisce la ventosa adatta a qualsiasi applicazione. Le ventose sono composte dalla ventosa e dal nipplo di connessione.
I dispositivi di presa speciali vengono utilizzati per applicazioni in cui le ventose non possono generare depressione. Schmalz offre numerosi dispositivi di presa speciali con forme, grandezze e principi di funzionamento diversi.
I sistemi di presa ad area e i sistema modulari di presa sono dispositivi che possono essere montati direttamente sui robot. I sistemi di presa ad area possono essere impiegati ovunque e utilizzati con un’ampia gamma di robot. I sistemi di presa a vuoto sono modulari e possono essere configurati in modo semplice e veloce. Sono particolarmente indicati per l’industria di processo e dei degli imballaggi.
Schmalz offre un vasto assortimento di soluzioni per il fissaggio per poter integrare le ventose o i dispositivi di presa speciali in un sistema a vuoto.
I generatori di vuoto approntano il vuoto necessario. Il vuoto viene generato pneumaticamente (eiettori) o elettricamente (pompe, soffiante). I generatori di vuoto pneumatici effettuano tempi di ciclo brevi e possono essere, grazie alla struttura compatta e leggera, integrati direttamente nel sistema. Gli eiettori sono dotati di funzioni intelligenti per il controllo dell'energia e dei processi. I generatori di vuoto elettrici vengono impiegati nelle applicazioni in cui non è disponibile l’aria compressa oppure in cui sono richiesti alti rendimenti di aspirazione.
Le valvole servono per il comando del vuoto e dell'aria compressa. Le valvole adeguate aumentano sia la sicurezza di processo, sia la redditività del sistema del vuoto.
Per l'impiego sicuro di un sistema a vuoto, è di fondamentale importanza un dispositivo per il controllo del sistema. Schmalz offre un'ampia gamma di interruttori, dispositivi di misura e di regolazione, nonché dispositivi di allarme.
I filtri proteggono il generatore di vuoto dalle impurità. Distributori del vuoto, tubi flessibili e connessioni completano il sistema a vuoto e collegano le ventose e il generatore di vuoto.
Con corsi, seminari e addestramenti specifici certificati, relativi alla tecnica del vuoto e all'efficienza, Schmalz trasmette il know-how su misura delle esigenze della vostra azienda.
Le soluzioni digitali di Schmalz aiutano a sfruttare appieno il potenziale dei componenti intelligenti, in particolare dei dispositivi IO-Link. Possono essere utilizzati dalla messa in funzione al funzionamento fino al servizio.
Troverete le ventose a vuoto più indicate per la vostra applicazione sulla base delle caratteristiche più importanti come il materiale o le dimensioni costruttive.
Questo aiuto alla scelta vi permette di trovare l’eiettore compatto più indicato sulla base dei principali attributi tecnici e delle specifiche della vostra applicazione.
Con l’aiuto alla scelta è possibile trovare l’asta a molla più indicata per le vostre applicazioni, sulla base della reazione elastica, della freccia elastica e dei diversi attacchi.
Trovate anche voi il sistema di presa ad area FXP adeguato per la vostra applicazione. Basta selezionare la lunghezza, l’elemento di tenuta o il tipo di valvola. Questa pinza presa universale dispone di un generatore di vuoto integrato.
Grazie a determinate caratteristiche importanti come la lunghezza, l’elemento di tenuta o il tipo di valvola è possibile trovare facilmente la pinza di presa ad area FMP più indicata per la vostra applicazione. Questa pinza di presa dispone di un attacco per il generatore di vuoto esterno.
Informazioni sui nuovi prodotti
Tecnica per la movimentazione manuale
Dovete depositare e trasportare pezzi delicati? Allora il trasportatore a vassoio è ciò che fa per voi! Qui i pezzi vengono conservati in uno spazio estremamente ridotto.
Se si devono depositare i pezzi delicatamente in un luogo predefinito, gli alloggiamenti a parete sono utilissimi. La lunga durata dei molti alloggiamenti forniti rispecchia la robustezza e gli elevati standard di qualità.
Il carrello di trasporto per pannelli è l'ausilio ideale quando si devono caricare e scaricare seghe orizzontali o verticali. Il carico massimo e il formato massimo dei pannelli vi convinceranno.
Se desiderate bloccare e lavorare piccoli pezzi senza danni, siete proprio nel posto giusto. Grazie all'utilizzo opzionale di produttori di vuoto regolabili, risparmierete energia e ridurrete al minimo i rumori.
I tavoli da lavoro sono stati sviluppati per il bloccaggio senza danni di pezzi dei materiali più diversi. Grazie all'utilizzo opzionale di produttori di vuoto regolabili, risparmierete energia e ridurrete al minimo i rumori.
Informazioni sui nuovi prodotti
Sistemi di bloccaggio per centri di lavorazione CNC
La tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del legno è sinonimo di preparazione efficiente di piani di lavoro, piani grigliati, piani di nesting e sistemi per piano liscio. I centri di lavorazione esistenti possono essere modernizzati senza problemi con il sistema di bloccaggio Innospann. Con i sistemi di bloccaggio della Schmalz è possibile bloccare senza fatica sia pezzi stretti, sia pezzi in legno massiccio. Multi-Clamp è l'utensile perfetto per fissare manualmente pezzi da piccoli a medi.
Che si tratti di un sistema per il vuoto a 1 circuito o a 2 circuiti, la lavorazione dei pannelli o la produzione dei telai, le ventose per profili Schmalz si possono posizionare con estrema precisione e sostituire in modo semplice e veloce in caso di cambio dell'ordine. Scegliete dal nostro programma completo di blocchi di aspirazione pregiati e pezzi di ricambio di qualità OEM.
Che si tratti di un sistema per il vuoto a 1 circuito o a 2 circuiti, la lavorazione dei pannelli o la produzione dei telai, le ventose per profili Schmalz si possono posizionare con estrema precisione e sostituire in modo semplice e veloce in caso di cambio dell'ordine. Scegliete dal nostro programma completo di blocchi di aspirazione pregiati e pezzi di ricambio di qualità OEM.
Che si tratti di un sistema per il vuoto a 1 circuito o a 2 circuiti, la lavorazione dei pannelli o la produzione dei telai, le ventose per profili Schmalz si possono posizionare con estrema precisione e sostituire in modo semplice e veloce in caso di cambio dell'ordine. Scegliete dal nostro programma completo di blocchi di aspirazione pregiati e pezzi di ricambio di qualità OEM.
Che si tratti di un sistema per il vuoto a 1 circuito o a 2 circuiti, la lavorazione dei pannelli o la produzione dei telai, le ventose per profili Schmalz si possono posizionare con estrema precisione e sostituire in modo semplice e veloce in caso di cambio dell'ordine. Scegliete dal nostro programma completo di blocchi di aspirazione pregiati e pezzi di ricambio di qualità OEM.
I blocchi di aspirazione per piano grigliato di Schmalz possono essere impiegati in modo semplice e versatile, senza un'installazione complicata. Grazie al fissaggio su misura, consentono il bloccaggio sicuro dei pezzi, anche in caso di grandi forze di lavorazione. Perciò sono ideali per applicazioni a cinque assi complesse senza piastra antiusura.
Sistemas per il vuoto per l’impiego diretto sulle piastre di usura MDF dei centro di lavorazione CNC con piano nesting.
I sistemi di bloccaggio Schmalz consentono di equipaggiare i centri di lavorazione CNC con piano liscio in modo semplice e veloce. Mediante due circuiti per il vuoto indipendenti, vengono fissati anzitutto i blocchi di aspirazione, quindi il pezzo per il processo di lavorazione. Schmalz offre blocchi di aspirazione con attacco tubo flessibile per piani lisci universali e senza attacco tubo flessibile per piani lisci in alluminio con distribuzione del vuoto integrata.
Con il sistema di bloccaggio con il vuoto Innospann ogni centro di lavorazione CNC può essere riequipaggiato, indipendentemente dal costruttore e dal tipo. La modernizzazione consente il riequipaggiamento veloce e flessibile con frequenti cambi di prodotto, per i processi di produzione efficaci a partire dalla grandezza lotto uno. Schmalz offre così un'alternativa economicamente valida all'investimento in una nuova macchina.
La pompa per vuoto Multi-Clamp è stata appositamente concepita per l’impiego con il sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp. Grazie alla sua costruzione compatta e robusta e alle sue prestazioni, la pompa è particolarmente indicata per un’ampia gamma di applicazioni.
I pezzi molto stretti e curvi possono essere fissati in modo semplice e sicuro con il bloccaggio meccanico e le Adapter-Plate di Schmalz. Le superfici di aspirazione strette consentono un posizionamento sicuro dei blocco di aspirazione lungo il contorno del pezzo. In questo modo il pezzo viene fissato. Il pezzo viene bloccato in modo meccanico e sicuro attraverso i tenditori.
Piastre di aspirazione di ricambio per blocchi di aspirazione in diverse grandezze per diversi sistemi di piani di lavoro della macchina. Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo semplice e veloce sia sopra, che sotto.
Nella lavorazione del vetro, i sistemi di bloccaggio di Schmalz garantiscono processi produttivi flessibili ed efficienti. Le ventose dotate di speciali guarnizioni di attrito, non sono soggette ad usura e garantiscono risultati precisi anche in condizioni di impiego sfavorevoli. Schmalz ha sviluppato il sistema di cambio rapido SQC in particolare per i piani di lavoro della macchina speciali con ventose avvitate. Il sistema Quick-Change offre tempi di equipaggiamento minimi e flessibilità massima.
Con le soluzioni di serraggio di Schmalz, i centri di lavoro CNC per la lavorazione del vetro con tavole lisce possono essere allestiti rapidamente e facilmente. Due circuiti del vuoto indipendenti sono utilizzati per fissare prima i blocchi di aspirazione e poi il pezzo da lavorare.
Schmalz ha sviluppato il sistema di cambio rapido SQC in particolare per i piani di lavoro della macchina speciali con ventose avvitate. Il sistema Quick-Change offre tempi di equipaggiamento minimi e flessibilità massima.
I sistemi modulari di bloccaggio a vuoto di Schmalz possono essere utilizzati universalmente su tutti i centri di lavoro CNC per la lavorazione dei metalli. L'adattamento funziona su tavole con cave a T, sistemi di bloccaggio a punto zero o prefissaggio in una morsa.
La piastra matrix di Schmalz garantisce tempi di equipaggiamento minimi per il serraggio di pezzi piatti e piani sul lato inferiore, su centri di lavorazione CNC. Grazie al sistema di bloccaggio con il vuoto è possibile fissare in modo veloce, preciso e senza deformazioni anche i componenti difficili da bloccare.
In combinazione con la piastra in acciaio Innospann, la flessibilità può essere ulteriormente aumentata. La produttività e i tempi di avviamento possono essere ulteriormente ottimizzati, soprattutto in caso di frequenti cambi pezzo.
Il FlexMat di Schmalz consente la massima flessibilità nel processo di bloccaggio. Anche se il pezzo non è completamente occupato dal pezzo, si può creare un vuoto sufficiente per la lavorazione. Questo lo rende ideale per pezzi con aperture o forme filigranate e può essere facilmente sostituito come parte soggetta ad usura in caso di danneggiamento.
I pezzi con contorni disuguali, tondi o arcuati rappresentano le nuove sfide a cui deve far fronte la tecnica di bloccaggio. Con il sistema di bloccaggio Basic Holding Fixture di Schmalz è possibile serrare in modo semplice componenti complessi per la lavorazione CNC e i processi di misurazione. Grazie alla ventosa Cup Balance SSCB Schmalz ha sviluppato sia un sistema di bloccaggio preciso per superfici a forma libera 3D che un sistema di presa per l’equipaggiamento automatizzato e la presa simultanea.
La struttura portante di base viene utilizzata quando è necessario fissare parti tridimensionali per misure, processi di assemblaggio manuale o lavorazioni meccaniche leggere. Grazie al semplice posizionamento e ai due circuiti del vuoto, il sistema può essere utilizzato con attacchi per tubi flessibili su qualsiasi tavolo liscio o senza tubi flessibili su piastre in acciaio.
La bilancia a ventosa Schmalz può essere utilizzata in processi automatizzati per la movimentazione e il bloccaggio di pezzi tridimensionali. I perni di posizionamento riproducono automaticamente l'esatto contorno del pezzo e consentono di utilizzare lo stesso dispositivo per fissare pezzi di forma diversa.
La generazione di vuoto contribuisce notevolmente alla sicurezza di processo durante il serraggio dei pezzi sui centri di lavorazione CNC. In particolare per venire incontro alle esigenze nella lavorazione di metallo e vetro, Schmalz ha sviluppato generatori di vuoto in grado non solo di approntare il mezzo, bensì di monitorarlo ed eliminare, al contempo, i liquidi di lavorazione o i trucioli.
I generatori di vuoto Schmalz per le più esigenti applicazioni di lavorazione ad umido sono stati sviluppati appositamente per queste condizioni avverse. Separando liquidi e trucioli e monitorando continuamente il vuoto, offrono le condizioni ottimali per una lavorazione efficiente e affidabile sotto vuoto.
Informazioni sui nuovi prodotti
Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.
Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex consente di movimentare fino a 50 kg le merci più leggere in modo ergonomico e con un numero di cicli elevato. La sua impugnatura di comando sta perfettamente nella mano e consente di lavorare a lungo senza stancarsi. Comando centrale a un dito consente di sollevare, abbassare e sganciare il carico in modo intuitivo. La sua dotazione completa rende il JumboFlex un talento universale. Di serie la ventosa può essere sostituita mediante un sistema di sostituzione rapida. I pezzi aspirati lateralmente ritornano automaticamente in posizione orizzontale e si possono rotare continuamente in questa posizione.
Documentazione(1) Unità di sollevamento con tubo flessible protettivo
(2) Impostazione dell´aletezza di oscillazione senza carico
(3) Filtro, sostituzione senza attrezzi
(4) Comando a un dito per sollevamento, abbassamento e sgancio del carico
(5) Impugnatura di comando ergonomic, a elementi Soft-Touch
(6) Rotazione continua con aggancio a scatti da 90°
(7) Adattatore per cambio rapido cambio gripper rapido senza utensilli
(8) Ventosa adattata al pezzo
(9) Meccanismo di girevole di 90° (manuale) per aspirazione laterale del carico
(10) Telecomando radio SRC per generatore di vuoto (opzionale)
L'elemento di comando del JumboFlex 50 per carichi fino a 50 kg si differenzia dall'elemento di comando del JumboFlex per carichi fino a 20 e 35 kg.
Il trionfo della varietà: Schmalz offre la ventosa idonea per quasi tutte le applicazioni. Se necessario, la ventosa può essere sostituita in poche mosse.
Per merci compatte come cartoni, fusti, secchi, taniche o banconi.
Per la tenuta ottimale su sacchi in plastica e pacchi saldati.
Per cartoni con graffe, incollati, reggiati oppure aperti e pannelli di legno più piccoli.
Per cartoni più grandi, pannelli di legno e altri pezzi piatti.
Presa universale di varie dimensioni e qualità di cartone con una percentuale minima di copertura del 75%.
Combinazione di ventose e ganci di sospensione per bagagli come valigie o borse.
Per l’aggancio meccanico di secchi, taniche e altri pezzi con possibilità di aggancio.
Per casse di immagazzinaggio e trasporto di tutti i costruttori più comuni (norma VDA 4500).
Pinza di presa e sollevatore tubo come unità completa per la movimentazione di batterie per l’avviamento nell’industria automobilistica. Diverse geometrie del coperchio, dimensioni e carichi massimi fino a 27 kg si possono integrare con il sistema complessivo.
Particolarmente sicuro grazie al comando a due mani per il distacco. Velocità di abbassamento regolabile e rallentabile, ad es. per componenti fragili o per operatori con disabilità.
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bewegt Lasten bis 50 kg ergonomisch und in hoher Taktzahl. Die Quick-Release Funktion erlaubt ein gewolltes Abwerfen von Lasten während des Hebevorganges durch einen zusätzlichen Abwurfhebel, beispielsweise bei der Handhabung von Gepäckstücken am Flughafen.
Weitere Informationen:
www.schmalz.com/jumboflex
Distacco semplificato grazie al vuoto residuo ridotto. Il distacco è possibile grazie ad un’apposita leva e solo quando il carico viene abbassato, ad es. con il gripper quadruplo o la pinza di presa con ventosa a soffietto.
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bewegt Lasten bis 50 kg ergonomisch und in hoher Taktzahl. Die Easy-Release Funktion gewährleistet das einfache Ablösen der Last durch ein reduziertes Restvakuum. Das
Ablösen durch den zusätzlichen Ablösehebel ist nur bei abgesenkter Last möglich.
Mehr Informationen:
www.schmalz.com/jumboflex
Consente di sganciare volutamente il carico durante la procedura di sollevamento grazie a un’apposita leva di sgancio. Impiego, ad es. per la movimentazione bagagli in aeroporto.
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bewegt Lasten bis 50 kg ergonomisch und in hoher Taktzahl. Die Quick-Release Funktion erlaubt ein gewolltes Abwerfen von Lasten während des Hebevorganges durch einen zusätzlichen Abwurfhebel, beispielsweise bei der Handhabung von Gepäckstücken am Flughafen.
Weitere Informationen:
www.schmalz.com/jumboflex
Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex può essere configurato individualmente per qualsiasi tipo di applicazione, grazie al suo sistema modulare. I dati tecnici del sistema dipendono dalla configurazione ed particolarmente dalla ventosa selezionata.
La seguente tabella mostra dei valori di riferimento.
Tipo | Carico max. [kg] | Formato pezzo* min. [mm] | Formato pezzo* max. [mm] | Max. velocità di sollevamento max. [m/min] | Max. altezza di sollevamento Z [mm] | Altezza H** con pompa a vuoto [mm] | Altezza H** Con eiettore a vuoto [mm] | Tubo di sollevamento Ø D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex 20 | 20 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 80 |
20 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | 2.980 | 80 | |
Flex 35 | 35 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 100 |
35 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | 2.980 | 100 | |
Flex 50 | 50 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 120 |
50 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | 2.980 | 120 |
*Dipendente dalla ventosa scelta
**Senza ventosa (Altezza totale = H + altezza di ventosa)
I sollevatori a vuoto del programma di prodotti di Schmalz vengono completati dai sistemi gru.
I sistemi gru in alluminio a funzionamento dolce e le gru girevoli sono stati adeguati alle portate dei sollevatori a vuoto. Il sistema modulare consente un'integrazione semplice del sollevatore a vuoto incl. il sistema gru nel proprio ambiente di lavoro.
Dettagli sui sistemi gru e sulle gru girevoli
Applicazioni> Mostra tutto
Il generatore elettrico di vuoto con tempo di evacuazione e consumo di corrente ridotto.
Eiettore di base con capacità di aspirazione elevata e basso consumo aria compressa (fino a JumboFlex 35).
Si risparmia fino al 40 % di energia premendo un pulsante
Con il telecomando radio SRC, durante le pause di lavoro si può accendere e spegnere il generatore di vuoto direttamente sull'elemento di comando. Il telecomando radio non richiede alcuna energia esterna (generatore ad induzione integrato) e si attiva premendo un pulsante.
Riduzione del livello sonoro
Il box silenziatore SBB riduce il livello sonoro del generatore di vuoto e lo protegge dalla sporcizia esterna.
Protezione dalla sporcizia
Il filtro per la polvere STF tiene le particelle di sporco lontane dal generatore di vuoto ed è sempre consigliato per la sua protezione. Si pulisce in modo semplice e veloce.
Protezione dal sovraccarico termico
Il salvamotore MSS attiva e disattiva la generazione di vuoto e protegge dalla sovratensione. Si può integrare senza cablaggi complessi nella colonna gru Schmalz e si può chiudere opzionalmente.
Riposizionamento sicuro
Al termine dei lavori, il JumboFlex viene riposto in modo sicuro nell'alloggiamento AB-JU per proteggere il tubo di sollevamento e le ventose.
Protezione dall'usura
Il tubo flessibile protettivo previene i danni meccanici sul tubo di sollevamento ed è semplice da pulire.