Schmalz

IHRE AUFGABEN

  • Sie definieren gemeinsam mit der Entwicklung die Kundenanforderungen an technische Dichtplatten sowie die zugehörigen Klebebänder und übersetzen diese in Lieferantenspezifikationen.
  • Sie entwickeln auf Augenhöhe gemeinsam mit unseren Lieferanten die geforderten technischen Dichtplatten und zugehörigen Klebebänder. Hierbei bringen Sie sich aktiv in die Materialzusammensetzung ein, um die geforderten Kundenwünsche zu erfüllen.
  • Sie sind der zentrale technische Ansprechpartner (m/w/d) für internationale Materialhersteller und Händler, führen Fachgespräche auf Augenhöhe und bewerten neue Materialtrends sowie technische Datenblätter.
  • Sie planen, koordinieren und führen umfassende Versuchsreihen und Tests zur Materialqualifizierung durch (z. B. Haftungs-, Alterungs- und Klimatests), um die Eignung des Materialverbunds lückenlos nachzuweisen.
  • Sie begleiten die erfolgreiche Überführung der qualifizierten Materialien in die Serienproduktion, definieren die optimalen Prozessparameter zur Weiterverarbeitung und erstellen die notwendigen Spezifikationen.
  • Sie überwachen die Erstserienanläufe, beheben technische Fragestellungen bei Haftungs- oder Verarbeitungsproblemen und optimieren die internen Fertigungsprozesse kontinuierlich.
  • Sie definieren und überwachen Prüfverfahren für den Materialverbund (z. B. Haftungstests, Alterungsverhalten) und lösen technische Fragestellungen bei auftretenden Problemen.
  • Sie beraten interne Kunden wie Vertrieb, Produktmanagement und Produktion bei materialtechnischen Fragen und unterstützen bei der Umsetzung neuer Kundenprojekte.

IHR PROFIL

  • Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Materialentwicklung / Chemie oder eine vergleichbare Qualifikation. 
  • Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Materialentwicklung, wünschenswert im Bereich von technischen Dichtwerkstoffen (EPDM/Silikon) und industriellen Klebern/ Klebebändern sowie deren Wechselwirkungen im Verbund.
  • Sie besitzen fundiertes technisches Verständnis in der Zusammensetzung von technischen Schaum- und Dichtwerkstoffen und sind in der Lage, diese gemeinsam mit unseren Lieferanten weiterzuentwickeln.
  • Sie zeichnen sich durch ein strukturiertes und analytisches Denken aus, erstellen DOEs, führen diese konsequent durch und begleiten das Projekt bis zur Serienüberführung
  • Sie begeistern durch Ihre hohe Eigeninitiative, Entscheidungsstärke und Ihren Gestaltungsdrang.
  • Sie sind bereit, nationale und internationale Lieferanten zu besuchen und zu qualifizieren.
  • Sie sprechen sehr gut Deutsch und Englisch für die Kommunikation mit internationalen Herstellern. 

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Attraktive Leistungsprämien: Mitarbeitende profitieren von Zusatzleistungen wie Gewinnbeteiligung oder individueller Erfolgskomponenten.
  • Edenred Gutscheinkarte: Aufladung regelmäßiger Boni, einlösbar in einer Vielzahl von Geschäften. 
  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für Ihre persönliche Weiterentwicklung. 
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden.
  • Familie und Schmalz: In der Schmalz Kinderwelt werden Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) durch professionelle Tagesmütter betreut.
  • Einfach mal abschalten: Schmalz bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Sport- und Freizeitkurse.
  • Gemeinsam feiern: Sommerfest, Jahresfeier und Teamevents stärken den Zusammenhalt.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
직원
0
전 세계 지사
0
가족 소유 비율
0
일하기 좋은 직장 수상 횟수

Sind Sie ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit Innovationsgeist und Kreativität entwickeln sie schon heute die Produkte von morgen. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Sind Sie ein Beweger? Dann passen Sie perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

문의하기

궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주세요.
Jens Schumacher | Personalreferent
+49 7443 2403-7251
Jens.Schumacher@schmalz.de
지금 지원하기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동