Schmalz

IHRE AUFGABEN

  • Sie sind verantwortlich für den Auf- und Ausbau langfristiger Partnerschaften mit unseren Leitkunden in der Logistikbranche.
  • Sie erstellen und entwickeln die internationale Businessstrategie und Businessplanung für die Branche kontinuierlich weiter.
  • Sie initiieren und planen Vertriebsmaßnahmen bei Zielkunden und Key Accounts und übernehmen die Koordination der nationalen und internationalen Vertriebsorganisation in der Branche.
  • Sie entwickeln neue Geschäftsideen und Marktstrategien mit dem Ziel, neue Kundensegmente, Anwendungen und Absatzfelder zu erschließen.
  • Sie übertragen Markt- und Kundenanforderungen in die Produktdefinitionen und unterstützen aktiv bei der Ausarbeitung der Produktstrategien für alle Geschäftsbereiche.
  • Sie initiieren, betreuen und koordinieren Marketingaktivitäten, um eine wirkungsvolle internationale Marktpositionierung zu gewährleisten.
  • Sie arbeiten eng mit der nationalen und internationalen Vertriebsorganisation sowie den Entwicklungsabteilungen und dem Produktmanagement der Business Units zusammen.
  • Sie koordinieren und leiten das internationale Branchenteam Logistik fachlich.

IHR PROFIL

  • Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, Logistik oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Branchenumfeld Logistik beziehungsweise Intralogistik, Automatisierungstechnik, Materialfluss, Pneumatik oder Vakuumtechnik mit.
  • Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung in der internationalen Betreuung und strategischen Entwicklung von Key Accounts.
  • Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch eine ausgeprägte Teamfähigkeit, hohe Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft aus.
  • Sie beeindrucken durch selbstsichere und überzeugende Kommunikation – sowohl mit nationalen als auch internationalen Kunden und Entscheidungsträgern.
  • Sie verbinden strategisches und analytisches Denken mit einer ausgeprägten Kunden- und Vertriebsorientierung.
  • Sie verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse und idealerweise weitere Fremdsprachenkenntnisse.
  • Sie bringen die Bereitschaft zur internationalen Reisetätigkeit mit (20-30 %).

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Attraktive Leistungsprämien: Mitarbeitende profitieren von Zusatzleistungen wie Gewinnbeteiligung oder individueller Erfolgskomponenten.
  • Exklusive Mitarbeitervorteile: Das interne Rabattportal bietet Zugang zu zahlreichen Angeboten verschiedenster Marken.
  • Kurze Entspannungspausen: Professionelle Massagen von Physiotherapeuten zu günstigen Konditionen.
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden.
  • Gemeinsam feiern: Sommerfest, Jahresfeier und Teamevents stärken den Zusammenhalt.
  • Ob von zuhause oder unterwegs: Dank moderner IT-Ausstattung können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel wählen. Mobiles Arbeiten ist mit bis zu 40 % pro Woche möglich.
  • Mobilität auf zwei Rädern: Mitarbeitende können bis zu zwei Fahrräder oder E-Bikes finanzieren.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
직원
0
전 세계 지사
0
가족 소유 비율
0
일하기 좋은 직장 수상 횟수

Sind Sie ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit Innovationsgeist und Kreativität entwickeln sie schon heute die Produkte von morgen. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Sind Sie ein Beweger? Dann passen Sie perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

문의하기

궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주세요.
Violetta Mir | Personalreferentin
+49 7443 2403-7081
Violetta.Mir@schmalz.de
지금 지원하기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.