Schmalz

Automated handling • Vacuum suction cups

어떻게...? 주름 진공패드 SAOXB의 조립

이 동영상에서는 길쭉하고 오일이 묻은 시트메탈 및 자동차 차체 부품에 이상적인 타원형 주름 진공패드 SAOXB의 빠르고 유연한 설치 방법을 보여드립니다.

SAOXB는 높은 흡착력을 위한 구조화된 마찰 표면, 곡선 표면의 안전한 그립을 위한 유연한 실링 립, 다양한 윤곽에 최적으로 적용할 수 있는 높은 스트로크를 제공합니다.

개별 조절이 가능한 특수 리프팅 장치에 특별한 주의를 기울였습니다:

널링 연결 커넥터는 향상된 비틀림 저항을 보증합니다. 육각 소켓 커넥터 나사로 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다.

진공 패드는 연결 나사와 함께 사전 조립된 상태와 모듈식 디자인으로 사용 가능하여 유연성을 극대화합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.