Schmalz

Robotik Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

SSS bölümümüzde robotlar/hafif yapı robotları ve kavrama teknolojisi hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını bulacaksınız. Başka sorularınız varsa, lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin - size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

Genellikle

Cobots nedir?

Cobots, insanlarla işbirliğini sağlayan özel sensörlere sahip endüstriyel robotlardır. Geleneksel endüstriyel robotların aksine, çarpışmalar tespit edilebilir. Ayrıca, cobotlar genellikle çok hafiftir, bu da potansiyel bir çarpışmada ortaya çıkan kuvvetleri en aza indirir.

Uygulamaya bağlı olarak, koruyucu çitler veya diğer ek güvenlik sensörleri olmadan da yapmak mümkündür. İnsanlar ve robotlar böylece çalışma alanında birlikte hareket edebilirler.

Cobots hangi uygulamalar için uygundur?

Cobots özellikle monoton, tekrarlanan hareketler kısa döngü süreleri ile gerçekleştirilebilen, zor uygulamalar için kullanılabilmektedir. Cobots, 16 kg'a kadar bir ağırlık taşır.

Cobotların faydaları, özellikle insanların robotun çalışma alanında kalması gereken süreç adımları olduğunda veya kullanım sürecinin hızlı bir şekilde öğrenilmesini sağlayan ekonomik, kullanımı kolay bir robotik çözüm gerektiğinde belirgindir.

Robot / vakum jeneratörünü çalıştırabilmek için uzman bilgisine ihtiyacım var mı?

Otomasyon teknolojisinde yıllarca programlama bilgisi veya kapsamlı bilgi birikimi gerekmez. Robotun programlanması ve üretim ortamında otomatik taşıma görevlerinin tasarımı ve uygulanmasında temel talimatların olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir robot sisteminin sürekli çalışması için, cobotlar kullanılırken geçerli kurallar, güvenlik standartları ve düzenlemelere de uyulmalıdır. Bu, her sistemin kapsamlı bir risk analizini içerir. Vakum jeneratörlerimiz ve gripper sistemlerimiz, geçerli yönetmeliklere uymanızda ve potansiyel tehlikeleri en aza indirgemeniz için tasarlanmıştır.

Tutucular ve seçimi

Cobots için kavrama çözümünün bileşenleri nelerdir?

Bir tutucu birkaç bileşenden oluşur. Bu bileşenler, tutucu çözümlerimizde kullanılır; B. vakum jeneratörü ve vakum vantuzu. Bunun kalbinden biri vakum üretecidir. Vakum teknolojisinde, bunlar bireysel vakum sistemlerinin oluşturulmasına ve iş parçasının taşınması için gerekli vakumun sağlanmasına hizmet eder.

Gerçek kavrama, vantuz veya vantuz yüzeyinden gerçekleşir. Bu, iş parçası yüzeyine en uygun şekilde adapte olan ve böylece iş parçasına maksimum sızdırmazlık sağlayan esnek bir malzemeden yapılmıştır. Vakum jeneratörleri ve vantuzlar, parametrelendirme için vanalar, sensörler ve diğer yardımcılarla desteklenir. Bu, tutucunun en iyi şekilde kontrol edilmesini ve çalıştırılmasını sağlar. Son olarak, bağlantı elemanları tutucunun ve robotun hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar. Tutucular, optimum kullanım sonuçları elde etmek için uygulama veya uygulama için ayrı ayrı tasarlanabilir.

Benim için doğru tutucuyu nasıl seçerim?

Schmalz, çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış ve bireysel tutucu çözümleri sunar. Seçim kılavuzumuz veya uzmanlarımız sisteminizi seçmenize yardımcı olacaktır.

Deneyimli satış ekibimiz, ihtiyaçlarınız için uygun tutucu veya robot setini tasarlamanızda size destek olacaktır. Uzun yıllara dayanan tecrübemize ve derinlemesine bilgi birikimimize dayanarak, doğru tutucu çözümü belirlemek için sizinle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız.

İş parçalarının maksimum ağırlığı nedir?

Bu, işlenecek iş parçasının niteliğine ve özelliğine bağlıdır. Taşıma işlemi sırasında meydana gelen hızlar ve ivmeler de burada önemli bir rol oynamaktadır. Schmalz her uygulama için tutucu çözümler sunar, özel cobot tutucularımız 35 kg'a kadar yük taşıyabilir. Tutucularımız ve robot setlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, satış departmanımız bunları yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

Farklı ürünler birbirleriyle kombine edilebilir mi?

Schmalz'da, uyumlu bir modüler sistemimiz var, böylece ürünlerimiz birleştirilebilir ve birbirleriyle eşleştirilebilir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen size yardımcı olmaktan mutluluk duyacak satış departmanımızla iletişime geçin.

Müşteri Danışmanı ile İletişim

Tutucuların çalışması

Tutucuya robotu nasıl kurabilirim?

Schmalz önceden tanımlanmış robot setleri sunar. Bu, kavrayıcıyı robot üzerine uygulamak için gereken her şeyi içerir. Robot tipine bağlı olarak, bu set ilgili yazılım modülüyle birlikte kullanılır. Ek Schmalz ürünleri gerekirse, modüler prensip kullanılarak kolayca monte edilebilir veya genişletilebilir.

Düğmeleri kullanarak ürünlerin manuel olarak parametrelendirilmesine ek olarak, tutucular bir NFC arayüzüne sahiptir. Veriler NFC arayüzleri üzerinden ayarlanır ve kullanım talimatları veya hata mesajları akıllı telefonda "Schmalz ControlRoom" uygulamasında okunur.

Robot tipine bağlı olarak, otobüs arayüzlü tutucular da sunuyoruz. Bu, tutucunun robot kontrolörü kullanılarak da kurulabileceği anlamına gelir. Daha sonra kobaylara hareketleri sadece elle öğretir. Robot genellikle bir saatten daha kısa bir sürede kullanıma hazırdır.

Tutucuyu kurarken nelere dikkat etmeliyim?

Devreye alma sırasında, tutucunun istendiği gibi robot üzerine monte edildiğinden emin olunmalıdır. Bu amaçla, tutucuda doğru montajı açıklayan bir hızlı başlangıç kılavuzu ve / veya çalıştırma talimatları bulunur. Bu talimatlar doğrudan mağazamızdaki ilgili üründen indirilebilir.

NFC işlevi için hangi uygulamalar gereklidir?

"Schmalz ControlRoom" uygulaması NFC işlevi için gereklidir. Uygulama, Google PlayStore'daki Android cihaz kullanıcıları için kullanılabilir. Akıllı Schmalz bileşenlerinden veri ve mesajları okumak için kullanılabilir. Mobil cihaz üzerinden parametrelendirme için uygulamanın bir uzantısı gereklidir. Bu, uygulama içi satın alma yoluyla satın alınabilir.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.