Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Akış direnci, bir vakum hattındaki azaltılmış bir akış kesitine karşılık gelir.
Akış hacmi bir ortamın hacmini belirtir.
Anahtarlama noktası, bir anahtarın çıkış sinyalinin durumunu değiştirdiği bir noktaya karşılık gelir.
Ortam basıncına bakınız
Aşınma direnci, vantuzların aşınmaya karşı direncini ifade eder.
Aşırı basınç direnci, bir vücudun dayanabileceği maksimum basıncı ifade eder.
Bernoulli prensibi sıvının basıncındaki düşüşü tanımlar
Düşük vakum, 1 mbar ila atmosferik basınca (1,013 mbar) kadar mutlak bir basınç olan herhangi bir vakumu tarif eder.
Eko nozul teknolojisi, çok kademeli venturi prensibine dayanmaktadır.
Geri dönüş vanası, blowerda kullanılan bir çeşit konum değiştirme vanasıdır.
Hava tasarrufu işlevi, taşıma işlemi sırasında ejektörün hava tasarrufu işlevini ifade eder.
Histeresiz, iki anahtarlama noktası arasındaki basınç farkını ifade eder ve bu nedenle çıkış sinyalinin durumunu tanımlar.
IO-Link bir iletişim sistemidir.
K1 vakum devreli sistem, tek bir vakum devresine sahip konsol sistemlerinde kullanılır.
Kesme kuvveti, bir yüzeye teğetsel olarak etkiyen kuvvettir.
Kontrol basıncı aralığı, izin verilen en düşük ve en yüksek kontrol basınçları arasındaki aralıktır.
Schmalz'ın malzeme taşıma ekipmanları ile ağır yükler verimli ve ergonomik olarak ele alınabilir.
Merkezi olmayan bir vakum sisteminde, doğrudan her bir vakumlu vantuz da bir vakum üretilir.
Merkezi vakum sistemi, birden fazla vantuza vakumun merkezden beslenmesi anlamına gelir.
Min eğrilik yarıçapı, bir vantuzun güvenli bir şekilde kavrayabileceği en küçük yarıçap anlamına gelir.
Mutlak bir vakumda 0 bar'lık bir basınç vardır.
Bir NC valfının rölanti pozisyonu, çalıştırılmadığı zaman valfın pozisyonuna, yani “kapalı” (normalde kapalı) anlamına gelir.
NFC teknolojisi temassız iletişimi sağlar.
Bir NO valfının rölanti konumu, çalıştırılmadığı zaman valfın pozisyonunu belirtir, yani “açık” (normalde açık).
NPN anahtarlama çıkışı, anahtarlama çıkışının yapılandırmasını ifade eder.
Nominal akış, belirli bir çaptan geçen maksimum akış anlamına gelir (nominal çap). Nominal akış l/dak veya m³/sa olarak verilir.
Normal kuvvet, bir yüzeye dik etki eden kuvvet bileşenidir. Bir yüzeye etki eden her kuvvet normal kuvvet ve kayma kuvvetine bölünebilir (bkz. “Kesme kuvveti”).
Ortam basıncı, herhangi bir noktada var olan hidrostatik basıncı ifade eder.
PNP anahtarlama çıkışı, anahtarlama çıkışının yapılandırmasını ifade eder.
Paletleme ve paletten boşaltma için kullanılan tutucular
Referans basınç, bir sensör tarafından belirtilen basınçtır.
Relatif basınç, yaygın ortam basıncına göre basıncın değerini belirtir.
Standart basınç, standart koşullar altında atmosferdeki basınçtır.
Standart bir litre, 20 ° C ve 1.013 mbar'da bir litreyi işgal eden bir gazın ölçümüdür (standart durum).
Sürtünme katsayısı [μ], sürtünme kuvveti ile normal kuvvet arasındaki ilişkiyi ifade eder (vantuz ile iş parçası arasındaki temas kuvveti).
Taşıma sistemleri tüm endüstrilerin manuel ve otomatik işlemlerinde kullanılır.
See suction rate
Tutma kuvveti, bir iş parçasını tutmak için vantuz tarafından uygulanabilen kuvveti ifade eder.
Schmalz'ın tutma sistemleri, paketleme, ahşap veya intraloistics gibi farklı endüstrilerdeki otomatik taşıma işlemlerinde kullanılır.
Vakum, içinde hiç atom ya da molekül bulunmayan boşluk.
Vakum blokları bir CNC tezgahının vakum bağlama sistemi ile iş parçası arasındaki bağlantıdır.
Vakum jeneratörü, vakum üreteci
Kaçak, vakum sistemi içindeki bir sızıntı anlamına gelir.
Vakum teknolojisi, otomasyon, bağlama ve taşıma uygulamalarında birçok verimli çözüm sunar.
CNC makinelerde vakumlu bağlama cihazları kullanılmaktadır. Vakum vasıtasıyla, iş parçaları sıkma sistemlerine sağlam bir şekilde sabitlenir.
Vakumlama süresi, gerekli bir vakum değerine ulaşmak için belli bir hacmi tahliye etmek için geçen süreyi belirtir.
Vakumlu kaldırıcılar bunları ağır yüklerden kurtararak operatöre manüel kaldırma görevlerinde yardımcı olurlar.
Vakumla taşıma sistemleri sayesinde yükleri ağırlık hissetmeden taşınmasını sağlar.
İş parçalarının taşıma işlemlerinde kullanılan malzeme.
Vantuz sertliği, elastomerlerin ve plastiklerin sertliğini ifade eder.
Vantuzun strok efekti, tam kapalı pozisyonu ile açık pozisyonu arasındaki mesafeyi ifade eder.ndan oluşturulur.
Vantuzun, esneme payını ifade eder
Venturi pompaları venturi prensibi ile çalışır ve pnömatik olarak bir vakum üretilmesine yardımcı olur.
Yük işlemi taşıma görevini veya bir iş parçasını taşıma işlemini ifade eder.
Yüksek bir vakum, 10-7 ila 10-3 mbar arasında mutlak bir basınç olan herhangi bir vakumu tarif eder.
Çalışma sıcaklığı bir sıcaklık aralığıdır.
Çek valf, hacim akışını otomatik olarak izleyen valftir.
Çevrim süresi, bir döngünün bir döngüyü tamamlaması için geçen süreyi belirtir.
Üfleme zamanı, bir sistemdeki vakumu dağıtmak için geçen süreyi belirtir.
İyileşme süresi, ürünün kullanılmadığı süredir.
İç hacim, vakum prosedürü sırasında boşaltılması gereken gövdenin hacmini gösterir.
İş parçası sıcaklığı, işlenmiş bir iş parçasının sıcaklığıdır.