Schmalz

Ergonomie to go

Schmalz hat mit dem JumboFlex Picker eine autarke Lösung für das mobile Kommissionieren von bis zu 40 Kilogramm schweren Packstücken entwickelt. Anwender brauchen lediglich ein Flurförderzeug, um die Ergonomie an den gewünschten Einsatzort zu bringen – inklusive Palette. Die neue Schmalz-Lösung ist ab Mitte 2021 erhältlich.

Der neue JumboFlex Picker bringt den ergonomischen Vakuum-Schlauchheber dahin, wo er gebraucht wird – inklusive Vakuum-Erzeuger und Batterie.

Wenn die Ware nicht zum Vakuum-Schlauchheber kommt, fährt dieser eben zur Ware – in Form des neuen JumboFlex Picker der J. Schmalz GmbH. Das System ermöglicht das Heben und Umsetzen von bis zu 40 Kilogramm schweren Paketen, Werkstücken und Säcken. Aufgebaut ist er aus verschiedenen Komponenten: Das Grundmodul beherbergt einen Akku, einen Vakuum-Erzeuger und die notwendige Steuerungstechnologie. Daran verschraubt sind Gabelzinken, die Schmalz in einer Euro-Variante und für GMA-Paletten in jeweils zwei Längen für ein oder zwei Paletten anbietet. Wahlweise rechts oder links an das Grundmodul ist eine Hubsäule montiert. Sie ist elektrisch verstellbar und erhöht zum einen den Hubbereich des Schlauchhebers und lässt sich zum anderen für den Transport einfahren. Sie trägt einen Kranausleger, an dem der ergonomische Vakuum-Schlauchheber hängt. Um den JumboFlex Picker an seinen Einsatzort zu bringen, unterfahren Anwender ihn mit ihrem bereits vorhandenen Flurförderzeug – wie beispielsweise einem Kommissionierer. Der Aufbau des Kranauslegers mit Knickarm ist patentiert. Er erlaubt den Einsatz des JumboFlex Pickers auch mit Fahrzeugen, die über eine doppelte Gabelzinkenlänge verfügen und bis zu zwei Paletten aufnehmen können.

Schnell und einfach dank automatisierter Abläufe

Die Bedienung ist Schmalz-typisch intuitiv und sicher: Ist der mobile JumboFlex Picker vor Ort, startet der Anwender den Vakuum-Schlauchheber einfach über die Funkfernsteuerung SRC. Sofort fahren am Grundmodul vier Stützfüße automatisch aus und stabilisieren das mobile Vakuum-Handhabungssystem. Für die Weiterfahrt fahren die Stützen von selbst wieder ein, sobald der Ausleger in der Parkposition arretiert ist. Gleichzeitig schaltet sich der JumboFlex aus. Diese Automatismen sparen Zeit und beschleunigen die Handhabungszyklen. Alle relevanten Informationen zum Betriebsmodus, der Batterieladung sowie der Position der Hubsäule kann der Anwender auf einem Touchdisplay ablesen. Die Steuerung erfolgt ebenfalls über den Monitor. Über Softtasten erhält der Nutzer Zugriff auf die wichtigsten Funktionen, auch beim Tragen von Handschuhen.

Mit der leichtgängigen Knickarmkonstruktion des Kranauslegers erreicht der Anwender Werkstücke in einem Radius von rund 1.600 Millimetern. Dank der elektrisch betriebenen Hubsäule kann der ca. 1.300 Millimeter große Hubbereich des Vakuum-Schlauchhebers schnell und einfach auf den benötigten Handhabungsbereich angepasst werden. Mit einem Standardgreifer ist so eine maximale Greifhöhe von bis zu 1.800 Millimetern realisierbar. Der eingesetzte Vakuum-Schlauchheber JumboFlex entstammt dem aktuellen Produktprogramm von Schmalz und ist ab Werk mit dem bekannten Schnellwechseladapter ausgerüstet. Damit steht für jedes Werkstück immer der passende Greifer zur Verfügung. Für das Durchfahren von Türen, Toren oder anderen Störkonturen kann die Hubsäule von der niedrigsten Betriebsposition auf eine Gesamthöhe des Systems kleiner als 2.100 Millimeter abgesenkt werden – so passt der unter einem Meter breite mobile Vakuum-Schlauchheber durch jede Tür.

Autark dank Batterie

Seine Energie bezieht der JumboFlex Picker aus einer leistungsstarken Blei-Säure-Batterie, wie sie auch in Flurförderzeugen zum Einsatz kommt. Ihre Kapazität reicht für den Dauerbetrieb von sechs Stunden und damit in den meisten Fällen für eine komplette Schicht. Ein Zwischenladen ist nicht notwendig. Für den Mehrschichtbetrieb kann der Akku einfach gegen einen geladenen Akku gewechselt werden – so steht auch dem längeren Dauereinsatz nichts im Weg.

Der JumboFlex Picker ist genau dort gefragt, wo eine stationäre Lösung nicht hinkommt: Bei der Block- und Bodenlagerung oder als innerbetriebliche Warenverteillösung nach dem Milkrun-Prinzip. Als Links- oder Rechtsausführung und mit verschiedenen Gabelzinken für den US- und EU-Markt kombinierbar, passt die mobile Ergonomie-Lösung von Schmalz in jedes moderne Logistikkonzept.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb