Ergonomi hep yanında
Yeni JumboFlex Picker, ergonomiye ihtiyaç duyulan sahalar için ergonomik vakum hortumlu taşıyıcı - Vakum pompası ve aküsü ile birlikte.
Ürünler vakum hortumlu taşıyıcıya ulaşamıyorsa, vakum hortumlu taşıyıcı onlara ulaşıyor – J. Schmalz GmBH’nin yeni JumboFlex Picker’ı sayesinde. Bu sistem, 40 kilograma kadar paketleri, parçaları ve çuvalları kaldırmayı ve taşımayı mümkün kılıyor. Bu sistem çeşitli bileşenlerden oluşuyor: Ana gövde içerisinde bir pil, vakum üreteci ve gerekli kontrol teknolojisi bulunuyor. Araç üzerinde Schmalz’ın Avrupa versiyonunda da sunduğu ve bir veya iki paleti aynı anda taşımak için iki farklı uzunluktaki GMA paletlerine yönelik forklift çatalı bulunuyor. Ana gövdenin soluna ya da sağına bir taşıyıcı kolon monte edilmiştir. Bu kolonun yüksekliği elektrikle ayarlanabiliyor ve bir yandan hortumlu taşıyıcının taşıma yüksekliğini artırırken, diğer yandan sistemin başka bir alana götürülmesi için yükseklik azaltılabiliyor. Ergonomik vakum hortumlu taşıyıcının asılı olduğu hareketli bir pergel vinçte bulunmaktadır. Kullanıcıların JumboFlex Picker’ı kullanılacağı yere götürmesi için, siparişlerini taşımak da kullandıkları endüstriyel forkliftleri kullanması gerekiyor. Ek kola sahip hareketli pergel vincin tasarımı patentlidir. Ayrıca JumboFlex Picker’ın, iki çatal uzunluğuna sahip araçlarla da kullanılması ve iki paleti kaldırması mümkündür.
Otomatik süreç sayesinde hızlı ve kolay
Çalıştırma ise bir Schmalz geleneği olarak sezgisel ve güvenilir: Mobil JumboFlex Picker sahaya geldiğinde, kullanıcının SRC radyo uzaktan kumanda ile yalnızca vakum hortumlu taşıyıcıyı çalıştırması yeterli. Baz modülde dört destek bacağı otomatik olarak uzayarak, mobil vakumlu taşıma sistemini sabitlenmesini sağlar. Daha sonrasında ise uzatma kolu park pozisyonuna geçer geçmez, var olan destekler otomatik olarak geri çekilir. JumboFlex de aynı anda kapanır. Bu otomatik sistemler zamandan tasarruf sağlarken, taşıma süreçlerini hızlandırır. Kullanıcı, çalışma modunda ilgili tüm bilgileri, pil durumunu ve taşıma pergelin pozisyonunu dokunmatik ekranda görüntüleyebilir. Kontrol de bir monitör aracılığıyla yapılır. Yumuşak tuşlar, kullanıcıya eldiven takarken bile en önemli fonksiyonlara erişim imkânı verir.
Hareketli pergel vincin kolaylıkla çalışan eklemli pergel tasarımı sayesinde kullanıcı, 1.600 milimetre çap dâhilindeki tüm parçalara erişebilir. Elektrikli çalışan taşıma kolonu sayesinde, vakum hortumlu taşıyıcının yaklaşık 1.300 milimetre taşıma aralığı hızla ve kolaylıkla gerekli taşıma alanına uyarlanabilir. Standart bir tutucu ile böylelikle, 1.800 milimetreye kadar maksimum tutma yüksekliğine erişilebilir. Kullanılan JumboFlex vakum hortumlu taşıyıcı Schmalz’ın mevcut ürün gamının bir parçası olup, iş yerlerine bilindik hızlı değişebilen adaptörü ile teslim edilmektedir. Bu da her bir parça için doğru bir tutucunun var olduğu anlamına geliyor. Kapılardan veya aradaki kontuarlardan geçebilmesi için taşıma kolonu en alçak çalışma yüksekliğinden, 2.100 milimetreden daha az olacak şekilde sistemin toplam yüksekliğine kadar alçaltılabiliyor – böylece bir metreden daha az genişliğe sahip mobil vakum hortumlu taşıyıcı her kapıdan geçebiliyor.
Akü sayesinde kendi kendine yetiyor
JumboFlex Picker enerjisini, endüstriyel forkliftlerde kullanılan güçlü kurşun-asit aküden alıyor. Kapasitesi sürekli kullanımda altı saat için yeterken, böylelikle pek çok durumda tüm iş günü boyunca çalışıyor. Ara şarjlara ise gerek kalmıyor. Birden fazla vardiyalı işletmelerde akünün şarjı dolu bir akü ile değiştirilmesi ise yeterli oluyor; böylelikle sürekli kullanımın önünde hiçbir engel kalmıyor.
JumboFlex Picker sabit bir çözümün erişemeyeceği yerlerde talep ediliyor: Blok veya zemin depolamasında ya da döngüsel sefer prensibi ile işleyen kurum içi ürün dağıtım çözümlerinde. Sol el veya sağ el versiyonunun yanı sıra ABD ve AB pazarlarına yönelik farklı çatallarla kombine edilebilen Schmalz’ın mobil ergonomik çözümü, bütün modern lojistik konseptlere uyum sağlıyor.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.