Basın Bültenleri
Basın alanımızda ürünlerimiz ve şirketimiz hakkında güncel bilgiler bulabilirsiniz.
Daha fazla bilgi, basın kitlerimiz ve röportaj talepleriniz için lütfen istediğiniz zaman basın ekibimizle iletişime geçin(presse@schmalz.de).
123 sonuçtan 1 - 12'si

Schmalz, akıllı vakum pompası GSP ile mobil robot uygulamaları ve intralojistik süreçler için bir elektrikli vakum jeneratörü piyasaya sürüyor. İhtiyaca göre ayarlanan pompa kontrolü ve otomatik vakum kaçağı algılama özelliği, güç çıkışını gerçek ihtiyaçlara göre ayarlıyor. Sonuç olarak, enerji tüketimi geleneksel elektrikli vakum jeneratörlerine kıyasla yüzde 90’a varan oranda azalıyor.

Martina Gartner, Schmalz’ın üst yönetim ekibini takviye ediyor
1 Ekim 2026 tarihinden itibaren Martina Gartner, Schmalz’ın Genel Müdürlük ekibine katılacak. Kurumsal yönetim, kontrol ve organizasyonel gelişim alanlarındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle, ticari sektörde faaliyet gösteren bu küresel ölçekli sanayi şirketinin stratejik büyümesine katkıda bulunacak.

Sonuçsuz Kaldırma
Schmalz, öne eğilmeyi destekleyen Exoskeleton NEXO Pro ile ergonomik taşıma çözümleri portföyünü genişletiyor. Bu ürün, bükme ve kaldırma hareketleri sırasında bel bölgesine binen yükü yüzde 30’a kadar azaltıyor; üstelik dış bir güç kaynağına, şarj edilebilir bir bataryaya veya bakıma ihtiyaç duymuyor.

Katalogları Tek Tek İncelemek Yerine Ayarları Yapın
Sadece birkaç ayrıntı gerekiyor: Schmalz’ın ergonomik olarak tasarlanmış kaldırma yardımcıları için sunduğu konfigüratör, herhangi bir ürün bilgisi gerektirmeden sizi doğru çözüme yönlendirir, fiyatları gösterir ve CAD verilerini sağlar.

Tutucu yoksa, E-Mobilite de yok
Bataryalar, otomotiv endüstrisinde kilit bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Elektrikli araçların menzilini, maliyetini ve rekabet gücünü belirleyen unsurlardır. Aynı zamanda, Avrupa’nın kendi üretim kapasitesini oluşturması yönündeki baskı giderek artmaktadır. Schmalz, batarya değer zincirinin tamamı boyunca yüksek hassasiyetli vakum teknolojisi, güvenli otomasyon çözümleri ve verimli işlemler sunmaktadır.

Destekleyici Bir Güçle Dönüşümün Üstesinden Gelmek
Biber ve bitki poşetlerinin kokusu arasında, Gewürzmühle Brecht’in çalışanları her gün tonlarca malzemeyi kaldırıyor ve aynı hareketleri yüzlerce kez tekrarlıyor. Bu nedenle şirket, fiziksel yorgunluğu azaltan ve üretimi destekleyen Schmalz marka bir exoskeleton’a güveniyor.

Başkalarının geride bıraktıklarını kavra
Hassas ve geometrik olarak düzensiz ürünlerin otomatik, ekonomik ve güvenilir şekilde taşıma işlemi: Schmalz, portföyünü parmak tutucu mGrip Basic ve kontrol modülü SRCU Basic ile genişletiyor. Bu, yüksek derecede esneklik ve maliyet verimliliğinin gerekliliği olan yerlerde bile otomasyonun mevcut olmasını sağlıyor.

Ergonomi: Performansın Göz Ardı Edilen Etkeni
Binlerce tekrar — rutin, bir stres testine dönüşür. Genişleyen lojistik ağlarda tempo artarken, insanların dayanıklılığı aynı oranda artmamaktadır. Bu nedenle sırt sağlığı, intralojistikte stratejik bir etken olarak öne çıkmaktadır. Ergonomiyi ekonomik bir faktör olarak görenler, hem üretim verimliliğini hem kaliteyi hem de hizmet sürekliliğini aynı anda emin olmakta ve güvence altına almaktadırlar.

Pürüzlü yüzeyler bile sıkıca kavranabilir
Pürüzlü yüzeyler vakumla taşıma işlemini zorlaştırır. Schmalz’ın FSGA-78 CF model körüklü vantuzu, biyonikten esinlenerek dokulu malzemelere güvenilir bir şekilde uyum sağlar ve güvenli bir tutuş sağlar. Yumuşak sızdırmazlık contası sayesinde, kaba kesilmiş ahşap gibi zorlu iş parçaları bile vakum kaçağı olmadan güvenli bir şekilde kavranabilir.

Schmalz Interpack'te: Saniyeler önemli olduğunda
Schmalz, Düsseldorf'taki interpack fuarında 7-13 Mayıs tarihleri arasında Salon 13, Stand A46'da paketleme hatlarının otomasyonu için vakum teknolojisi ve ergonomik yük taşıma çözümlerini sunacak.

Her saniye önemlidir
Kapı imalatı yapan PRÜM, fabrikadaki işlemleri optimize etmek için süreç zincirini yeniden yapılandırdı. İşleme makinesinin yüklenmesi ve boşaltılması da teste tabi tutuldu. Vakum uzmanı Schmalz ile birlikte şirket, sadece işlemi hızlandırmakla kalmayan, aynı zamanda enerji maliyetlerini de gözle görülür şekilde azaltan bir çözüm buldu.

Gücü Kullanmak Yerine Döndürme Kolu
Büyük kalıp panellerinin taşıma işlemi zahmetli ve fiziksel olarak zorlayıcıdır. Bu nedenle Beton-Fertigteil-Union ahşap atölyesi Schmalz'ın akıllı vakum kaldırma sistemini kurdu. Faydaları nelerdir? Geliştirilmiş ergonomi, daha hızlı işlemler ve daha hassas çalışma - hem insanlar hem de işlemler için bir kazanç.