Communiqués de presse
Dans notre espace presse, vous trouverez des informations actuelles sur nos produits et notre entreprise.
Pour de plus amples informations, nos dossiers de presse et les demandes d'interview, veuillez contacter notre équipe de presse à tout moment(presse@schmalz.de).
1 - 12 de 96 résultats

Avec la pompe à vide intelligente GSP, Schmalz lance un générateur de vide électrique destiné aux applications de robotique mobile et aux processus d'intralogistique. La régulation de la pompe en fonction de la demande et la détection automatique des fuites permettent d'adapter la puissance de sortie aux besoins réels. La consommation en énergie est ainsi réduite jusqu'à 90 % par rapport aux générateurs de vide électriques classiques.

Martina Gartner est un renfort pour l'équipe de direction de Schmalz
À compter du 1er octobre 2026, Martina Gartner rejoindra l'équipe de direction de Schmalz. Forte de ses nombreuses années d'expérience dans la gestion d'entreprise, le contrôle de gestion et le développement organisationnel, elle contribuera à définir la stratégie de croissance de cette entreprise industrielle d'envergure mondiale dans le secteur commercial.

Soulever des charges sans conséquences
Schmalz élargit sa gamme de solutions de manutention ergonomiques avec l'exosquelette NEXO Pro, conçu pour les mouvements de flexion vers l'avant. Il réduit jusqu'à 30 % la sollicitation du bas du dos lors des mouvements de flexion et de levage, sans nécessiter de source d'alimentation externe, de batterie rechargeable ni d'entretien.

Configurer plutôt que de feuilleter des catalogues
Quelques informations suffisent : le configurateur de Schmalz dédié aux dispositifs de levage ergonomiques vous guide vers la solution adaptée sans nécessiter aucune connaissance spécifique du produit, affiche les prix et fournit des données CAO.

Sans préhenseurs, pas de mobilité électrique
Les batteries s'imposent comme une technologie clé dans l'industrie automobile. Elles déterminent l'autonomie, le coût et la compétitivité des véhicules électriques. Parallèlement, l'Europe subit une pression croissante pour développer ses propres capacités de production. Schmalz propose une technologie de vide de haute précision, des solutions d'automatisation sûres et des processus efficaces tout au long de la chaîne de valeur des batteries.

Traverser cette période de transition dans une dynamique favorable
Au milieu des effluves de poivre et de sachets d'herbes aromatiques, les employés de Gewürzmühle Brecht manutentionnent chaque jour des tonnes d'ingrédients et répètent les mêmes gestes des centaines de fois. C'est pourquoi l'entreprise a opté pour un exosquelette de la marque Schmalz, qui réduit l'effort physique et facilite la production.

Saisir ce que les autres laissent derrière eux
Manipulation automatisée, économique et fiable de produits fragiles et de forme irrégulière : Schmalz élargit sa gamme avec le préhenseur à doigts mGrip Basic et le module de commande SRCU Basic. L'automatisation devient ainsi accessible même dans les applications exigeant un haut degré de flexibilité et de rentabilité.

L'ergonomie : un facteur de performance souvent sous-estimé
Mille répétitions : la routine se transforme en épreuve de résistance. À mesure que les réseaux logistiques s’étendent, le rythme s’accélère, mais la résilience des personnes, elle, ne suit pas. La santé du dos constitue donc un levier stratégique dans la logistique interne. Ceux qui considèrent l’ergonomie comme un facteur économique assurent à la fois le débit, la qualité et la disponibilité.

Même les surfaces rugueuses peuvent être saisies
Les surfaces irrégulières compliquent la manipulation par vide. La ventouse à soufflet FSGA-78 CF de Schmalz s'ajuste de manière fiable aux matériaux texturés et assure une préhension fiable, inspirée de la bionique. Grâce à sa lèvre d'étanchéité souple, même les pièces difficiles à manipuler, comme le bois scié brut, peuvent être saisies en toute sécurité et sans fuite.

Schmalz à interpack : Quand les secondes comptent
À l'occasion du salon interpack de Düsseldorf, Schmalz présentera, du 7 au 13 mai, dans le hall 13, stand A46, la technologie vide pour l'automatisation des conduites de conditionnement et des solutions de manipulation ergonomique des charges.

Chaque seconde compte
Le fabricant de portes PRÜM a restructuré sa chaîne de procédés afin d'optimiser les traitements dans l'usine. Le chargement et le déchargement de la machine de traitement ont également été mis à l'épreuve. En collaboration avec le spécialiste du vide Schmalz, l'entreprise a trouvé une solution qui a permis non seulement d'accélérer le procédé, mais aussi de réduire sensiblement les coûts énergétiques.

Une poignée tournante au lieu de la force brute
La manipulation de grands panneaux de coffrage est encombrante et physiquement éprouvante. C'est pourquoi la menuiserie Beton-Fertigteil-Union a installé un système de levage Schmalz. Quels en sont les avantages ? Une meilleure ergonomie, des procédés plus rapides et un travail plus précis - un gain tant pour les personnes et que pour les processus.