Schmalz

Chaque seconde compte

Le fabricant de portes PRÜM a restructuré sa chaîne de procédés afin d'optimiser les traitements dans l'usine. Le chargement et le déchargement de la machine de traitement ont également été mis à l'épreuve. En collaboration avec le spécialiste du vide Schmalz, l'entreprise a trouvé une solution qui a permis non seulement d'accélérer le procédé, mais aussi de réduire sensiblement les coûts énergétiques.

Grâce au nouveau système de préhension à grande surface FA-X/FA-M, le fabricant de portes PRÜM a augmenté son rendement de production de 20 %.

À Weinsheim, un village paisible de la région de l'Eifel, la production tourne à plein régime. La société PRÜM-Türenwerk GmbH y fabrique chaque jour 4 500 portes intérieures et 4 000 huisseries. Quelque 800 employés veillent à ce que plus d'un million de portes sortent de l'usine chaque année. PRÜM a rationalisé sa chaîne de processus afin de produire ces portes de manière encore plus efficace. L'objectif : réduire les coûts et augmenter le débit. Aucun détail n'a été négligé ; le spécialiste a également repensé le chargement et le déchargement du système d'usinage CNC. Michael Gierten, chef de projet chez PRÜM, résume la situation en quelques mots : « Nous voulions augmenter le nombre de pièces par équipe tout en réduisant la consommation d'énergie. »

« Schmalz est notre premier choix en tant que fournisseur de technologies de vide, car ses systèmes sont d'un très haut niveau technique, fonctionnent à merveille et le service-conseil est excellent. »
∼ Michael Gierten, chef de projet chez PRÜM

L'histoire de PRÜM remonte à 1970, lorsque la société Streif Fertighaus AG a fondé à Weinsheim une entreprise exclusivement dédiée à la fourniture, sous le nom de Bauelemente PRÜM, qui comptait sept employés et se consacrait uniquement à la fabrication de châssis de portes. Les premières portes ont été ajoutées à la gamme en 1974. Le tournant décisif s'est produit dans les années 1990 : PRÜM a lancé les surfaces laquées blanches, qui sont depuis lors les plus prisées du marché. La gamme comprend des portes d'intérieur dans toutes les variantes, des portes battantes et coulissantes aux modèles entièrement vitrés et aux portes fonctionnelles. Aujourd'hui, l'entreprise fait partie du groupe suisse Arbonia. 

Des portes lourdes, manipulées avec légèreté

La manipulation automatisée des vantaux de porte, la pièce mobile d'une porte, impose des exigences élevées à la technologie. Chez PRÜM, un robot industriel déplace les secteurs d'activité lisses de la palette vers le convoyeur à rouleaux qui les introduit dans la machine de traitement. Il transporte les expéditeurs vides vers un autre convoyeur à rouleaux. En fin de ligne, un deuxième robot prend les panneaux de porte finis et les empile.

Les dimensions sont très variables : de 1 000 × 300 × 39 millimètres à 2 500 × 1 500 × 39 millimètres. Le poids atteint un maximum de 150 kilogrammes. Jusqu'à présent, PRÜM utilisait des ventouses de type FXP. Deux d'entre elles fonctionnaient sur chaque robot. Cependant, les limites de cette solution sont devenues perceptibles : 140 cycles de préhension par heure, 1 000 par équipe, 13 secondes par procédé de levage. La consommation d'air comprimé s'élevait à 2 400 mètres cubes par jour. "Nous voulions produire plus de pièces dans le même laps de temps - et consommer moins d'énergie", explique Michael Gierten, "car pour nous, le rendement signifie gagner en vitesse sans gaspiller de ressources."

Une préhension plus efficace

Avec le système de préhension de surface FA-X/FA-M, Schmalz, le spécialiste du vide de la Forêt-Noire, a proposé une solution parfaitement adaptée aux exigences de PRÜM. Cette technologie de vide intelligente séduit par son concept bien pensé : grâce à la fonction d'économie d'énergie brevetée et aux rangées de buses d'éjection commutables individuellement, la pince est particulièrement économe en énergie, car le système adapte sa puissance aux pièces de dimensions variables. La mousse d'étanchéité peut être remplacée en quelques minutes grâce au film adhésif à changement rapide, ce qui réduit les temps d'arrêt au minimum et décharge les ouvriers qualifiés des tâches routinières chronophages.

Grâce à la construction compacte et à leur faible poids, les préhenseurs FA-X/FA-M permettent un montage peu encombrant directement sur le robot. Une interface centrale de raccordement simplifie l'installation : l'alimentation électrique et l'air comprimé sont fournis ensemble, même lorsque plusieurs éjecteurs sont intégrés. Un grand écran LED situé directement sur le préhenseur permet de consulter d'un seul coup d'œil les informations importantes relatives au système.

Plus de vitesse, moins de consommation d'air

Les résultats obtenus après la modernisation dépassent clairement les attentes. « Le système fonctionne désormais de manière nettement plus fluide », se réjouit Michael Gierten. « Nous parvenons désormais à réaliser 170 cycles de préhension par heure au lieu de 140, soit 200 vantaux de porte supplémentaires par équipe. La réduction du temps de cycle à seulement dix secondes a un effet positif sur l'ensemble de notre chaîne de processus. » Il a été particulièrement impressionné par le bilan énergétique : la consommation d’air comprimé est passée de 2 400 à 1 600 mètres cubes par jour, soit une réduction d’un tiers. Sur une année, cela représente environ 300 000 mètres cubes en moins. Michael Gierten : « J’apprécie également la fiabilité et la simplicité de la nouvelle solution. »

Pour PRÜM, le choix de Schmalz s'est imposé comme une évidence. « Nous utilisons depuis de nombreuses années les solutions de vide de la Forêt-Noire dans nos processus de production », explique le responsable des processus. « Schmalz est notre premier choix en tant que fournisseur de technologie du vide, car les systèmes répondent à des normes techniques très élevées, fonctionnent extrêmement bien et le conseil est excellent. » Cet investissement s'est avéré un véritable succès pour PRÜM. « Notre interlocuteur chez Schmalz connaît très bien nos produits et les défis liés au matériau, et a su nous proposer la solution optimale. »

Le système de préhension de surface par vide FA-X/FA-M offre une efficacité maximale pour une consommation minimale.

Michael Gierten, responsable de l'automatisation et des technologies de procédés chez PRÜM, déclare : « Ce que j'apprécie le plus dans la solution Schmalz, c'est sa fiabilité et sa simplicité. »

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.