Schmalz

Elke seconde telt

Deurfabrikant PRÜM herstructureerde zijn procesketen om de processen in de fabriek te optimaliseren. Ook het laden en lossen van de verwerkingsmachine werd op de proef gesteld. Samen met vacuümspecialist Schmalz vond het bedrijf een oplossing die niet alleen het proces versnelde, maar ook de energiekosten merkbaar verlaagde.

Dankzij het nieuwe FA-X/FA-M grijpersysteem voor grote oppervlakken heeft deurenfabrikant PRÜM zijn productie uitgang met 20 procent verhoogd.

In Weinsheim, een rustig dorpje in de Eifel, draait de productie op volle toeren. PRÜM-Türenwerk GmbH vervaardigt hier dagelijks 4500 binnendeuren en 4000 kozijnen. Rond 800 werknemers verzekeren dat elk jaar meer dan een miljoen deuren de fabriek verlaten. PRÜM heeft zijn proces ketting gestroomlijnd om deze deuren nog efficiënter te kunnen produceren. Het doel: kosten besparen en de doorvoer verhogen. Er is geen middel onbeproefd gelaten; de specialist heeft ook het laden en lossen van de CNC-verwerkingssystemen opnieuw ontworpen. Michael Gierten, projectmanager bij PRÜM, vat het in een notendop samen: "We wilden het aantal stuks per shift verhogen en tegelijkertijd het energieverbruik laten zakken."

"Schmalz is onze eerste aanloophaven als toeleverancier van vacuümtechniek, omdat de systemen van een zeer hoog technisch niveau zijn, uitstekend werken en het advies uitstekend is."
∼ Michael Gierten, projectmanager bij PRÜM

De geschiedenis van PRÜM begint in 1970, toen Streif Fertighaus AG in Weinsheim onder de naam Bauelemente PRÜM een toeleverancier oprichtte met zeven werknemers die uitsluitend deurkozijnen vervaardigden. De eerste deuren kwamen er in 1974 bij. De doorbraak kwam in de jaren 1990: PRÜM introduceerde witte lakoppervlakken, die sindsdien het meest gewilde oppervlak op de markt zijn. Het portfolio omvat kamerdeuren in alle varianten - van roterende en schuifdeuren tot volledig glazen modellen en functionele deuren. Tegenwoordig maakt het bedrijf deel uit van de Zwitserse Arbonia Group.

Zware deuren, lichte handling

De geautomatiseerde handling van deurbladen, het bewegende stuk van een deur, stelt hoge voorschriften aan de technologie. Bij PRÜM verplaatst een industriële robot de gladde elementen van de pallet naar de rollenbaan die ze in de verwerkingsmachine invoert. De robot transporteert lege transporteurs naar een andere rollenbaan. Aan het einde van de lijn pakt een tweede robot de afgewerkte deurpanelen op en stapelt ze.

De afmetingen variëren sterk: van een compacte 1.000 × 300 × 39 millimeter tot een enorme 2.500 × 1.500 × 39 millimeter. Het eigengewicht bedraagt maximaal 150 kilogram. Tot nu toe vertrouwde PRÜM op de zuiggrijpers van het type FXP. Hiervan werkten er twee op elke robot. De beperkingen van deze oplossing werden echter merkbaar: 140 grijpcycli per uur, 1000 per shift, 13 seconden per tillen. Het persluchtverbruik bedroeg 2.400 kubieke meter per dag. "We wilden meer stukken produceren in dezelfde tijd - en minder energie verbruiken," zegt Michael Gierten, "want voor ons betekent efficiëntie snelheid winnen zonder middelen te verspillen."

Efficiënter grijpen

Met het oppervlakgrijpersysteem FA-X/FA-M bood de vacuümspecialist Schmalz uit het Zwarte Woud een oplossing die precies was afgestemd op de voorschriften van PRÜM. De intelligente vacuümtechnologie overtuigt door een doordacht concept: dankzij het gepatenteerde energiespaarsysteem en de individueel schakelbare ejectorsproeierstrengen is de grijper bijzonder energieefficiënt, omdat het systeem zijn vermogen aanpast aan werkstukken van verschillende afmetingen. Het afdichtingsschuim kan in enkele minuten worden vervangen dankzij de snelwissel lijmlaag, waardoor de stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt en geschoold personeel wordt ontlast van tijdrovend routinewerk.

Het compacte ontwerp en het lage eigengewicht van de FA-X/FA-M serie maken ruimtebesparende montage direct op de robot mogelijk. Een centrale media-interface vereenvoudigt de installatie: vermogen en persluchttoevoer worden samen geleverd, zelfs als er meerdere ejektoren geïntegreerd zijn. Een groot LED-display direct op de grijper geeft in één oogopslag belangrijke informatie over de grijpersystemen.

Meer snelheid, minder luchtverbruik

De resultaten na de nabewerking overtreffen duidelijk de verwachtingen. "De grijpersystemen werken nu merkbaar soepeler," zegt een opgetogen Michael Gierten. "We kunnen nu 170 grijpcycli per uur uitvoeren in plaats van 140 - dat zijn 200 deurvleugels meer per shift. De kortere werkfrequentie van slechts tien seconden heeft een positief effect op onze hele ketting." Hij was vooral onder de indruk van de energiebalans: het persluchtverbruik daalde van 2.400 naar 1.600 kubieke meter per dag, en dus met een derde. Geëxtrapoleerd over het jaar is dat rond de 300.000 kubieke meter minder. Michael Gierten: "Ik ben ook erg te spreken over de betrouwbaarheid en eenvoud van de nieuwe oplossing."

De keuze voor Schmalz was voor PRÜM een makkelijke. "We gebruiken al jaren vacuüm oplossingen uit het Zwarte Woud in ons bedrijf", legt de procesmanager uit. "Schmalz is onze eerste aanloophaven als toeleverancier van vacuümtechniek, omdat de systemen van een zeer hoog technisch niveau zijn, uitstekend werken en het advies uitstekend is." Voor PRÜM was de investering een groot succes. "Onze contactpersoon bij Schmalz kent onze producten en de uitdagingen van het materiaal heel goed en kon ons de optimale oplossing voorstellen."

Het FA-X/FA-M vacuüm-grijpsysteem OR vacuüm-grijpersysteem voert een maximaal rendement uit met een minimaal verbruik.

Michael Gierten is verantwoordelijk voor automatisering en procestechnologie bij PRÜM en zegt: "Wat ik het beste vind aan de oplossing van Schmalz is haar betrouwbaarheid en eenvoud."

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.