Schmalz

Liczy się każda sekunda

Producent bram PRÜM zrestrukturyzował swój łańcuch procesów w celu optymalizacji procesów w fabryce. Testowi poddano również załadunek i rozładunek maszyny do obróbki. Wspólnie ze specjalistą od podciśnienia, firmą Schmalz, firma znalazła rozwiązanie, które nie tylko przyspieszyło proces, ale również zauważalnie obniżyło koszty energii.

Dzięki nowemu systemowi chwytaków powierzchniowych FA-X/FA-M, producent bram PRÜM zwiększył wydajność produkcji o 20 procent.

W Weinsheim, spokojnej wiosce w regionie Eifel, produkcja idzie pełną parą. PRÜM-Türenwerk GmbH produkuje tu codziennie 4500 bram wewnętrznych i 4000 ościeżnic. Okrągłe 800 pracowników zapewni, że każdego roku fabrykę opuszcza ponad milion bram. Firma PRÜM usprawniła swój łańcuch procesów, aby produkować te bramy w jeszcze bardziej efektywny sposób. Cel: oszczędność kosztów i zwiększenie wydajności. Nie pozostawiono kamienia na kamieniu; specjalista przeprojektował również załadunek i rozładunek systemów obróbki CNC. Michael Gierten, kierownik projektu w PRÜM, ujął to w skrócie: "Chcieliśmy zwiększyć liczbę sztuk na zmianę przy jednoczesnym dolnym wymogu energetycznym".

"Firma Schmalz jest naszym pierwszym dostawcą techniki podciśnieniowej, ponieważ jej systemy są na bardzo wysokim poziomie technicznym, działają wyjątkowo dobrze, a konsultacje są doskonałe".
∼ Michael Gierten, kierownik projektu w PRÜM

Historia PRÜM rozpoczyna się w 1970 roku, kiedy Streif Fertighaus AG założył w Weinsheim firmę będącą wyłącznie dostawcą pod nazwą Bauelemente PRÜM z siedmioma pracownikami, którzy zajmowali się wyłącznie produkcją ościeżnic do bram. Pierwsze bramy pojawiły się w 1974 roku. Przełom nastąpił w latach 90-tych: PRÜM wprowadził białe powierzchnie lakierowane, które od tamtej pory są najbardziej poszukiwanymi powierzchniami na rynku. Portfolio obejmuje bramy pokojowe we wszystkich wariantach - od obrotowych i przesuwnych po modele całoszklane i funkcjonalne. Obecnie firma jest częścią szwajcarskiej Grupy Arbonia.

Ciężkie bramy, lekka obsługa

Zautomatyzowana obsługa skrzydeł bramy, ruchomej części bramy, stawia wysokie wymogi technologiczne. W firmie PRÜM robot przemysłowy przenosi gładkie elementy z palety na przenośnik rolkowy, który podaje je do maszyny procesowej. Transportuje on puste nośniki ładunku na inny przenośnik rolkowy. Na końcu linii drugi robot odbiera gotowe panele bramy i układa je w stosy.

Wymiary są bardzo zróżnicowane: od kompaktowych 1000 × 300 × 39 milimetrów do ogromnych 2500 × 1500 × 39 milimetrów. Waga sięga maksymalnie 150 kilogramów. Do tej pory firma PRÜM polegała na przyssawkach typu FXP. Dwa z nich pracowały na każdym robocie. Jednak ograniczenia tego rozwiązania stały się zauważalne: 140 cykli chwytania na godzinę, 1000 na zmianę, 13 sekund na proces podnoszenia. Zużycie sprężonego powietrza wynosiło 2400 metrów sześciennych dziennie. "Chcieliśmy produkować więcej części w tym samym czasie - i zużywać mniej energii" - mówi Michael Gierten - "ponieważ dla nas efektywność oznacza zwiększenie prędkości bez marnowania zasobów".

Bardziej efektywne chwytanie

Dzięki podciśnieniowemu układowi chwytania powierzchniowego FA-X/FA-M firma Schmalz, specjalista w dziedzinie podciśnienia ze Schwarzwaldu, zaoferowała rozwiązanie dokładnie dostosowane do wymogów firmy PRÜM. Inteligentna technologia podciśnieniowa imponuje przemyślaną koncepcją: dzięki opatentowanej funkcji oszczędzania energii oraz indywidualnie przełączanym splotom dysz wyrzutnika, chwytak jest szczególnie efektywny energetycznie, ponieważ system adaptuje swoją moc do elementów roboczych o różnych wymiarach. Piankę uszczelniającą można wymienić w ciągu kilku minut dzięki szybkowymiennej folii samoprzylepnej, co pozwala na dolne ograniczenie przestojów i odciążenie wykwalifikowanych pracowników od czasochłonnych rutynowych prac.

Kompaktowe rozwiązania projektowe i niska waga serii FA-X/FA-M umożliwiają montaż bezpośrednio na robocie, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Centralny interfejs mediów upraszcza instalację: zasilanie i sprężone powietrze są dostarczane razem, nawet jeśli zintegrowanych jest kilka eżektorów. Duży wyświetlacz LED bezpośrednio na chwytaku dostarcza ważnych informacji o systemie na pierwszy rzut oka.

Większa prędkość, mniejsze zużycie powietrza

Wyniki po doposażeniu wyraźnie przekraczają oczekiwania. "System działa teraz zauważalnie płynniej", mówi zachwycony Michael Gierten. "Możemy teraz wykonać 170 cykli chwytania na godzinę zamiast 140 - to o 200 skrzydeł bramy więcej na zmianę. Krótszy czas cyklu o zaledwie dziesięć sekund ma pozytywny wpływ na cały nasz łańcuch procesów". Szczególne wrażenie zrobił na nim bilans energetyczny: zużycie sprężonego powietrza spadło z 2400 do 1600 metrów sześciennych dziennie, a więc o jedną trzecią. Ekstrapolując na cały rok, daje to okrągłe 300 000 metrów sześciennych mniej. Michael Gierten: "Podoba mi się również niezawodność i prostota nowego rozwiązania".

Decyzja o skorzystaniu z usług firmy Schmalz była dla firmy PRÜM łatwa. "Od wielu lat stosujemy w naszej obsłudze rozwiązania podciśnieniowe ze Schwarzwaldu", wyjaśnia operator procesu. "Firma Schmalz jest naszym pierwszym dostawcą techniki podciśnieniowej, ponieważ jej systemy są na bardzo wysokim poziomie technicznym, działają wyjątkowo dobrze, a konsultacje są doskonałe". Inwestycja okazała się pełnym sukcesem dla firmy PRÜM. "Nasz kontakt w firmie Schmalz bardzo dobrze zna nasze produkty i wyzwania związane z materiałem i był w stanie przedstawić nam optymalne rozwiązanie".

Podciśnieniowy układ chwytania powierzchniowego FA-X/FA-M pozwala osiągnąć maksymalną sprawność przy minimalnym zużyciu.

Michael Gierten jest odpowiedzialny za automatyzację i technologię procesów w firmie PRÜM i mówi: "To, co najbardziej podoba mi się w rozwiązaniu firmy Schmalz, to jego niezawodność i prostota".

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.