Schmalz

Jede Sekunde zählt

Um die Abläufe im Werk zu optimieren, strukturierte Türenhersteller PRÜM seine Prozesskette neu. Dabei kam auch die Be- und Entladung der Bearbeitungsmaschine auf den Prüfstand. Gemeinsam mit dem Vakuum-Spezialisten Schmalz fand das Unternehmen eine Lösung, die nicht nur Tempo machte, sondern auch die Energiekosten spürbar drückte.

Dank des neuen FA-X/FA-M-Flächengreifsystems steigerte Türenhersteller PRÜM seine Fertigungsleistung um 20 Prozent.

In Weinsheim, einem beschaulichen Ort in der Eifel, läuft die Produktion auf Hochtouren. Die PRÜM-Türenwerk GmbH fertigt hier täglich 4.500 Innentüren und 4.000 Rahmen, die sogenannten Zargen. Rund 800 Mitarbeitende sorgen dafür, dass jährlich über eine Million Türen das Werk verlassen. Um diese noch effizienter zu fertigen, straffte PRÜM seine Prozesskette. Das Ziel: Kosten sparen und den Durchsatz erhöhen. Kein Stein blieb auf dem anderen, auch die Be- und Entladung der CNC-Bearbeitungsanlage konzipierte der Spezialist neu. Michael Gierten, Projektverantwortlicher bei PRÜM, bringt es auf den Punkt: „Wir wollten die Stückzahl pro Schicht steigern und gleichzeitig den Energiebedarf senken.“

„Schmalz ist bei uns als Lieferant von Vakuumtechnik die erste Adresse, denn die Systeme sind technisch auf einem sehr hohen Niveau, funktionieren hervorragend und die Beratung ist ausgezeichnet.“
∼ Michael Gierten, Projektverantwortlicher bei PRÜM

Die Geschichte von PRÜM beginnt 1970. Damals gründete die Streif Fertighaus AG in Weinsheim unter dem Namen Bauelemente PRÜM einen reinen Zulieferbetrieb mit sieben Mitarbeitenden, die ausschließlich Türzargen herstellten. Ab 1974 kamen die ersten Türen dazu. Der Durchbruch erfolgte in den 1990er-Jahren: PRÜM führte Weißlack-Oberflächen ein, die seither die am meisten nachgefragte Oberfläche am Markt sind. Das Portfolio umfasst Zimmertüren in allen Varianten – von Dreh- und Schiebetüren über Ganzglasmodelle bis hin zu Funktionstüren. Heute gehört das Unternehmen zur Schweizer Arbonia-Gruppe.

Schwere Türen, leicht gehandhabt

Die automatisierte Handhabung von Türblättern, dem beweglichen Teil einer Tür, stellt hohe Anforderungen an die Technik. Ein Industrieroboter bewegt bei PRÜM die glatten Elemente von der Palette zum Rollengang, der sie in die Bearbeitungsmaschine führt. Leere Ladungsträger transportiert er zu einem weiteren Rollengang. Am Ende der Linie übernimmt ein zweiter Roboter die fertigen Türblätter und stapelt sie.

Die Maße variieren stark: von kompakten 1.000 × 300 × 39 Millimetern bis zu massiven 2.500 × 1.500 × 39 Millimetern. Das Gewicht erreicht maximal 150 Kilogramm. Bisher setzte PRÜM auf Flächensauggreifer vom Typ FXP. Jeweils zwei davon arbeiteten an jedem Roboter. Doch die Grenzen dieser Lösung wurden spürbar: 140 Greifzyklen pro Stunde, 1.000 pro Schicht, 13 Sekunden pro Hebevorgang. Der Druckluftverbrauch lag bei 2.400 Kubikmetern pro Tag. „Wir wollten mehr Teile in derselben Zeit fertigen – und dabei weniger Energie verbrauchen“, sagt Michael Gierten, „denn Effizienz heißt für uns: Tempo gewinnen, ohne Ressourcen zu vergeuden.“

Effizienter greifen

Der Schwarzwälder Vakuum-Spezialist Schmalz bot mit dem Flächengreifsystem FA-X/FA-M eine Lösung an, die genau auf die Anforderungen von PRÜM zugeschnitten ist. Die intelligente Vakuumtechnik überzeugt mit einem durchdachten Konzept: Durch die patentierte Energiesparfunktion und einzeln schaltbare Ejektordüsenstränge arbeitet der Greifer besonders energieeffizient, denn das System passt die Leistung an Werkstücke in variierenden Abmessungen an. Der Dichtschaum lässt sich dank Schnellwechsel-Klebefolie in Minuten austauschen, das senkt die Stillstandszeiten auf ein Minimum, und Fachkräfte werden von aufwändigen Routinearbeiten entlastet.

Die kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht der FA-X/FA-M-Serie ermöglichen eine platzsparende Montage direkt am Roboter. Eine zentrale Medienschnittstelle vereinfacht die Installation: Strom und Druckluft werden gebündelt zugeführt, auch wenn mehrere Ejektoren integriert sind. Ein großes LED-Display direkt am Greifer liefert wichtige Systeminformationen auf einen Blick.

Mehr Tempo, weniger Luftverbrauch

Die Ergebnisse nach der Umrüstung übertreffen die Erwartungen deutlich. „Jetzt läuft die Anlage spürbar runder“, freut sich Michael Gierten. „Wir schaffen inzwischen 170 statt 140 Greifzyklen pro Stunde – das sind 200 Türblätter mehr pro Schicht. Die kürzere Taktzeit von nur zehn Sekunden wirkt sich positiv auf unsere gesamte Prozesskette aus.“ Besonders beeindruckt hat ihn die Energiebilanz: Der Druckluftverbrauch sank von 2.400 auf 1.600 Kubikmeter pro Tag und damit um ein Drittel. Hochgerechnet auf das Jahr sind das rund 300.000 Kubikmeter weniger. Michael Gierten: „Außerdem gefällt mir die Zuverlässigkeit und Einfachheit der neuen Lösung.“

Die Entscheidung für Schmalz fiel PRÜM leicht. „Wir nutzen die Vakuum-Lösungen aus dem Schwarzwald schon seit vielen Jahren in unserem Betrieb“, erklärt der Prozessverantwortliche. „Schmalz ist bei uns als Lieferant von Vakuumtechnik die erste Adresse, denn die Systeme sind technisch auf einem sehr hohen Niveau, funktionieren hervorragend und die Beratung ist ausgezeichnet.“ Für PRÜM war die Investition ein voller Erfolg. „Unser Ansprechpartner bei Schmalz kennt unsere Produkte und die Herausforderungen des Materials sehr gut und konnte uns die optimale Lösung präsentieren.“

Das Vakuum-Flächengreifsystem FA-X/FA-M erreicht maximale Effizienz bei minimalem Verbrauch.

Michael Gierten verantwortet Automatisierungs- und Prozesstechnik bei PRÜM und sagt: „Am besten gefällt mir die Zuverlässigkeit und Einfachheit der Schmalz-Lösung.“

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.