Comunicados de prensa
En nuestra área de prensa encontrará información actualizada sobre nuestros productos y nuestra empresa.
Para más información, nuestros kits de prensa y solicitudes de entrevistas, póngase en contacto con nuestro equipo de prensa en cualquier momento(presse@schmalz.de).
1 - 12 de 96 resultados

Con la bomba de vacío inteligente GSP, Schmalz presenta un generador de vacío eléctrico destinado a aplicaciones de robótica móvil y procesos de intralogística. El control de la bomba en función de la demanda y la detección automática de fugas adaptan la potencia de salida a las necesidades reales. Como resultado, el consumo de energía se reduce hasta en un 90 % en comparación con los generadores de vacío eléctricos convencionales.

Martina Gartner es el refuerzo de rigidización en el equipo directivo de Schmalz
A partir del 1 de octubre de 2026, Martina Gartner se incorporará al equipo de directores generales de Schmalz. Gracias a su larga experiencia en gestión empresarial, control de gestión y desarrollo organizativo, contribuirá a dar forma al crecimiento estratégico de esta empresa industrial con presencia mundial en el sector comercial.

Elevación sin consecuencias
Schmalz amplía su gama de soluciones de manipulación ergonómicas con el exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro. Este dispositivo reduce la tensión en la zona lumbar durante los movimientos de flexión y elevación hasta en un 30 por ciento, sin necesidad de una fuente de alimentación externa, una batería recargable ni mantenimiento.

Configura en lugar de hojear catálogos
Solo hay que introducir unos pocos datos: el configurador de Schmalz para dispositivos de elevación ergonómicamente diseñados te guía hacia la solución adecuada sin necesidad de tener conocimientos sobre el producto, muestra los precios y proporciona datos CAD.

Sin garras, no hay movilidad eléctrica
Las baterías se están convirtiendo en una tecnología clave en la industria del automóvil. Determinan la autonomía, el coste y la competitividad de los vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, Europa se ve sometida a una presión cada vez mayor para desarrollar su propia capacidad de producción. Schmalz ofrece tecnología de vacío de alta precisión, soluciones de automatización seguras y procesos eficientes a lo largo de toda la cadena de valor de las baterías.

Superar el turno con el viento a favor
En medio del aroma a pimienta y a bolsitas de hierbas, los empleados de Gewürzmühle Brecht levantan toneladas de ingredientes cada día y repiten los mismos movimientos cientos de veces. Por eso, la empresa confía en un exoesqueleto de Schmalz, que reduce el esfuerzo físico y proporciona apoyo para la producción.

Agarra lo que otros dejan atrás
Manipulación automatizada, económica y fiable de productos sensibles y geométricamente irregulares: Schmalz amplía su cartera de productos con la garra de dedos mGrip Basic y el módulo de control SRCU Basic. De este modo, la automatización está disponible incluso allí donde se requiere un alto grado de flexibilidad y eficiencia de costes.

Ergonomía: el factor que influye en el rendimiento y que a menudo se subestima
Mil repeticiones: la rutina se convierte en una prueba de resistencia. A medida que se amplían las redes logísticas, el ritmo se acelera, pero la resistencia de las personas no aumenta al mismo ritmo. Por ello, la salud posterior es una palanca estratégica en la logística interna. Quienes consideran la ergonomía como un factor económico garantizan al mismo tiempo el rendimiento, la calidad y la disponibilidad.

Manipulación de piezas con superficie rugosa
Las superficies irregulares dificultan la manipulación por vacío. La ventosa de fuelle FSGA-78 CF de Schmalz se adapta de forma fiable a materiales texturizados y garantiza una sujeción segura, inspirada en la biónica. Gracias a su labio sellador suave, incluso las piezas más difíciles, como la madera aserrada en bruto, pueden sujetarse de forma segura y sin fugas.

Schmalz en interpack: Cuando los segundos cuentan
En la interpack de Düsseldorf, Schmalz presentará del 7 al 13 de mayo en el pabellón 13, stand A46, tecnología del vacío para la automatización de líneas de envase y soluciones para la manipulación ergonómica de cargas.

Cada segundo cuenta
El fabricante de puertas PRÜM reestructuró su cadena de procesos para optimizar los procesos en la fábrica. También se puso a prueba la carga y descarga de la máquina de procesamiento. Junto con el especialista en vacío Schmalz, la empresa encontró una solución que no sólo aceleró el proceso, sino que también redujo notablemente los costes energéticos.

Un mando giratorio en lugar de fuerza bruta
La manipulación de grandes paneles de encofrado es laboriosa y físicamente exigente. Por este motivo, la carpintería Beton-Fertigteil-Union ha instalado un inteligente sistema de elevación por vacío de Schmalz. ¿Cuáles son las ventajas? Ergonomía mejorada, procesos más rápidos y un trabajo más preciso: una ventaja tanto para las personas como para los procesos.