Schmalz

Elevación sin consecuencias

Schmalz amplía su gama de soluciones de manipulación ergonómicas con el exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro. Este dispositivo reduce la tensión en la zona lumbar durante los movimientos de flexión y elevación hasta en un 30 por ciento, sin necesidad de una fuente de alimentación externa, una batería recargable ni mantenimiento.

El exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro facilita la preparación de pedidos y reduce la tensión provocada por las flexiones frecuentes y la elevación de diversos artículos.

El dolor de espalda es una de las causas más habituales de absentismo laboral en profesiones físicamente exigentes. El exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro da respuesta a este problema: reduce la tensión muscular y, por lo tanto, la fatiga; acelera la recuperación y mantiene el rendimiento durante todo el turno. Para las empresas, esto se traduce en menos ausencias y una plantilla más estable, incluso en los periodos de mayor actividad. Además, el uso de exoesqueletos refuerza la imagen de marca del empleador: los trabajos físicamente exigentes resultan más atractivos cuando el apoyo técnico es visible.

Desarrollado a partir de la experiencia práctica

En los últimos años, Schmalz ha brindado apoyo al uso de exoesqueletos en entornos reales, como la logística, la carpintería y la metalurgia. Las opiniones recabadas de estas implantaciones se han incorporado directamente al desarrollo del exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro. El resultado es un producto diseñado para satisfacer las exigencias reales de los usuarios: rápido de poner, ajustable y listo para usar de inmediato.

Pasivo. Ligero. Fiable

El exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro funciona de forma puramente mecánica. Un sistema de alimentación absorbe la fuerza al inclinarse hacia delante y la devuelve al enderezarse. Proporciona apoyo a la espalda durante la flexión del tronco sin ejercer una compresión adicional sobre la columna vertebral, lo que reduce la tensión en los músculos. Gracias a sus materiales transpirables y lavables, es apto para su uso tanto dentro como fuera. La función de encendido y apagado se puede accionar con un solo movimiento de la mano. Una señal acústica confirma el estado de conmutación incluso sin mirar el dispositivo. Los usuarios pueden ajustar por sí mismos todas las bandas y las asas de manejo sin necesidad de herramientas, así como configurar la intensidad y el punto en el que comienza el apoyo. El exoesqueleto está disponible en dos tamaños.

Un alivio que vale la pena

El exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro es adecuado para todas aquellas tareas que requieran movimientos repetitivos de flexión y elevación. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen la preparación de pedidos y la logística de almacén, la carga y descarga de máquinas en la industria de la madera y la metalúrgica, así como tareas de montaje y acabado en componentes de gran tamaño. El sistema también ofrece un apoyo fiable en la recepción y salida de mercancías, incluso en espacios reducidos como las superficies de carga de los camiones y los contenedores.

La unidad de control NEXO sirve para activar, ajustar y controlar el inicio de la asistencia y el nivel de la misma.

Los empleados cuentan con la ayuda del exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro a la hora de cargar y descargar máquinas para el trabajo del metal, lo que reduce la tensión en la espalda.

El exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro reduce la tensión en la espalda y los hombros al realizar la manipulación de piezas pesadas de madera y fomenta hábitos de trabajo saludables en el día a día.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.