Schmalz

Sollevamento senza conseguenze

Schmalz amplia la propria gamma di soluzioni per la movimentazione dal design ergonomico con l'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro. Questo dispositivo riduce lo sforzo sulla zona lombare durante i movimenti di flessione e sollevamento fino al 30%, senza richiedere alcuna fonte di alimentazione esterna, batteria ricaricabile o manutenzione.

L'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro semplifica la preparazione degli ordini e riduce lo sforzo fisico causato dai frequenti movimenti di piegatura e dal sollevamento di oggetti di vario tipo.

Il mal di schiena è una delle cause più comuni di assenze dal lavoro nelle professioni fisicamente impegnative. L’esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro affronta questo problema: riduce lo sforzo muscolare e quindi l’affaticamento, accelera il recupero e mantiene le prestazioni durante l’intero turno di lavoro. Per le aziende, ciò si traduce in un minor numero di assenze e in livelli di organico più stabili, anche nei periodi di picco. Inoltre, l’uso degli esoscheletri rafforza l’immagine del datore di lavoro: i lavori fisicamente impegnativi diventano più attraenti quando è visibilmente disponibile un sostegno tecnico.

Sviluppato sulla base dell’esperienza pratica

Negli ultimi anni, Schmalz ha fornito sostegno all’uso degli esoscheletri in contesti reali, come la logistica, la lavorazione del legno e la lavorazione dei metalli. Il feedback ottenuto da queste applicazioni è stato direttamente integrato nello sviluppo dell’esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro. Il risultato è un prodotto progettato per soddisfare le reali esigenze degli utenti: veloce da indossare, regolabile e pronto all’uso fin da subito.

Passivo. Leggero. Affidabile

L'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro funziona in modo puramente meccanico. Un Sistema di alimentazione assorbe la forza durante la piegatura in avanti e la restituisce durante l'estensione. Sostiene la schiena durante la flessione del busto senza esercitare ulteriore compressione sulla colonna vertebrale, riducendo così lo sforzo sui muscoli. Grazie ai materiali traspiranti e lavabili, è adatto all’uso sia interno che esterno. La funzione di accensione/spegnimento può essere attivata con un semplice movimento della mano. Un segnale acustico conferma lo stato di commutazione anche senza guardare il dispositivo. Gli utenti possono regolare autonomamente tutte le cinghie di sostegno e le maniglie di comando senza l’ausilio di utensili, nonché impostare l’intensità e il punto in cui ha inizio il sostegno. L’esoscheletro è disponibile in due misure.

Un sollievo che ripaga

L’esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro è adatto a tutte le attività che richiedono movimenti ripetitivi di flessione e sollevamento. Tra le applicazioni tipiche figurano la preparazione degli ordini e la logistica di magazzino, le operazioni di carico e scarico delle macchine nella lavorazione del legno e dei metalli, nonché le attività di montaggio e finitura su componenti di grandi dimensioni. Il sistema offre inoltre un sostegno affidabile nelle operazioni di ricevimento e di uscita delle merci, anche in spazi ristretti come i vani di carico dei camion e i container.

L'unità di comando NEXO serve ad attivare, regolare e effettuare il controllo dell'attivazione dell'assistenza e del livello di assistenza.

I dipendenti vengono assistiti dall’esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro durante le operazioni di carico e scarico delle macchine per la lavorazione dei metalli, il che riduce lo sforzo sulla schiena.

L'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro riduce lo sforzo sulla schiena e sulle spalle durante la movimentazione di pesanti pezzi in legno e favorisce abitudini di lavoro salutari nelle attività quotidiane.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.