Schmalz

Tillen zonder gevolgen

Schmalz breidt zijn assortiment met ergonomisch ontworpen handling-oplossingen uit met het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro. Het vermindert de belasting van de onderrug tijdens doorbuiging en tilbewegingen met maximaal 30 procent – zonder dat daarvoor een externe stroombron, een oplaadbare batterij of onderhoud nodig is.

Het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro maakt het orderverzamelen eenvoudiger en vermindert de belasting die wordt veroorzaakt door de veelvuldige doorbuiging en het veelvuldige tillen van diverse voorwerpen.

Rugpijn is een van de meest voorkomende oorzaken van verzuim in fysiek zware beroepen. Het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro biedt een oplossing voor dit probleem: het vermindert spierbelasting en daarmee vermoeidheid, versnelt het herstel en zorgt ervoor dat de prestaties gedurende de gehele dienst op peil blijven. Voor bedrijven betekent dit minder verzuim en een stabieler personeelsbestand, zelfs tijdens piekperiodes. Bovendien versterkt het gebruik van exoskeletten het imago van de werkgever: fysiek zware banen worden aantrekkelijker wanneer technische ondersteuning zichtbaar leverbaar is.

Ontwikkeld vanaf praktijkervaring

De afgelopen jaren heeft Schmalz ondersteuning geboden voor het gebruik van exoskeletten in praktijkomgevingen, bijvoorbeeld in de logistiek, de houtbewerking en de metaalbewerking. De feedback uit deze toepassingen is direct verwerkt in de ontwikkeling van het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro. Het resultaat is een product dat is ontworpen om aan de daadwerkelijke behoeften van gebruikers te voldoen: snel aan te trekken, instelbaar en direct klaar voor gebruik.

Passief. Lichtgewicht. Betrouwbaar

Het NEXO Pro-exoskelet voor rompflexie werkt puur mechanisch. Een trekveersysteem vangt de kracht op bij de doorbuiging en geeft deze weer terug bij het weer rechtop gaan staan. Het ondersteunt de rug tijdens de rompflexie zonder extra compressie op de wervelkolom uit te oefenen, waardoor de belasting op de spieren wordt verminderd. Dankzij ademende, wasbare materialen is het geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten. De aan/uit-functie kan met één handbeweging worden bediend. Een acoustisch signaal bevestigt de statusindicatie, zelfs zonder naar het apparaat te kijken. Gebruikers kunnen alle steunbalken en bedienbeugels zelf zonder gereedschap verstellen, evenals de intensiteit en het punt waarop de ondersteuning begint instellen. Het exoskelet is leverbaar in twee groottes.

Verlichting die de moeite waard is

Het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro is geschikt voor alle taken waarbij herhaaldelijk moet worden gebogen en getild. Typische applicaties zijn onder meer orderverzameling en magazijnlogistiek, het laden en lossen van machines in de hout- en metaalbewerking, evenals montage- en afwerkingswerkzaamheden aan grote componenten. Het systeem biedt ook betrouwbare ondersteuning bij de ontvangst en uitgang van goederen, ook in krappe ruimtes zoals laadruimtes van vrachtwagens en containers.

De NEXO-bedieningunit wordt gebruikt om de ondersteuning in te schakelen, aan te passen en te sturen, evenals het moment waarop de ondersteuning in werking treedt en de mate van ondersteuning.

Werknemers worden bij het in- en uitladen van metaalbewerkingsmachines ondersteund door het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro, waardoor de belasting van hun rug wordt verminderd.

Het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro vermindert de belasting van de rug en schouders bij de handling van zware houten stukken en bevordert gezonde werkgewoonten tijdens het dagelijkse werk.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.