Schmalz

부작용 없는 리프팅 운동

슈말츠(Schmalz)는 허리 보호용 엑소스켈레톤 ‘NEXO Pro’를 통해 인체공학적 핸들링 솔루션 제품군을 확대하고 있습니다. 이 제품은 외부 전원, 충전식 배터리 또는 유지보수 없이도 구부리거나 물건을 들어 올리는 동작 시 허리에 가해지는 부담을 최대 30%까지 줄여줍니다.

허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro는 주문 피킹 작업을 더 수월하게 만들어 주며, 잦은 허리 굽힘과 다양한 물품 리프팅으로 인한 신체적 부담을 줄여줍니다.

요통은 육체 노동이 많은 직종에서 결근의 가장 흔한 원인 중 하나입니다. 허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro는 이러한 문제를 해결합니다. 이 장치는 근육의 부담을 줄여 피로를 완화하고, 회복 속도를 높이며, 근무 시간 내내 업무 수행 능력을 유지해 줍니다. 기업의 입장에서는 이로 인해 결근이 줄어들고, 성수기에도 인력 수준이 더욱 안정적으로 유지됩니다. 또한, 엑소스켈레톤을 활용하면 고용주 브랜드 이미지가 강화됩니다. 사용 가능한 기술적 서포트가 있을 때, 육체적으로 힘든 업무도 더 매력적으로 다가오기 때문입니다.

실제 경험을 바탕으로 개발되었습니다

최근 몇 년간 슈말츠는 물류, 목공, 금속 가공 등 실제 현장 환경에서 엑소스켈레톤의 사용을 서포트해 왔습니다. 이러한 현장 적용을 통해 얻은 피드백은 허리 보호용 엑소스켈레톤인 NEXO Pro의 개발에 직접 반영되었습니다. 그 결과, 착용이 간편하고 조절 가능한 기능이 있으며 즉시 사용 가능한 제품이 탄생했습니다. 이는 사용자의 실제 요구 사항을 충족하도록 설계된 제품입니다.

저소음. 경량. 신뢰성

NEXO Pro 허리 보호용 엑소스켈레톤은 순수하게 기계식으로 작동합니다. 피더 시스템이 앞으로 구부릴 때 가해지는 힘을 흡수하고, 몸을 일으킬 때 그 힘을 되돌려줍니다. 이 장치는 척추에 추가적인 압축을 주지 않으면서 몸통을 구부릴 때 등을 지지해 주어 근육의 부담을 줄여줍니다. 통기성이 뛰어나고 세탁이 가능한 재질 덕분에 내부와 외부 모두에서 사용하기에 적합합니다. 온/오프 기능은 한 손으로 간편하게 작동할 수 있습니다. 음성 신호 덕분에 디바이스를 보지 않아도 스위칭 상태를 확인할 수 있습니다. 사용자는 툴 없이 직접 모든 철제 지지대와 작업자 핸들을 조절할 수 있을 뿐만 아니라, 지지 강도와 지지 시작 지점을 설정할 수도 있습니다. 엑소스켈레톤 장치는 두 가지 크기로 사용 가능합니다.

보람 있는 구호 활동

허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro는 반복적인 구부림 및 리프팅 동작이 필요한 모든 작업에 적합합니다. 대표적인 애플리케이션으로는 주문 피킹 및 창고 물류, 목재 및 금속 가공 분야의 기계 적재·하역, 대형 부품의 마운팅 및 마감 작업 등이 있습니다. 또한 이 시스템은 트럭 적재 공간이나 컨테이너와 같은 협소한 공간을 포함한 입고 및 출고 작업에서도 안정적인 서포트를 제공합니다.

NEXO 제어 유닛은 보조 기능의 작동, 조정 및 시작 시점과 보조 수준을 제어하는 데 사용됩니다.

직원들은 금속 가공 기계의 적재 및 하역 작업 시 허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro의 도움을 받아 허리에 가해지는 부담을 줄일 수 있습니다.

허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro는 무거운 목재 부품을 핸들링할 때 등과 어깨에 가해지는 부담을 줄여주며, 일상 업무에서 건강한 작업 습관을 형성하도록 돕습니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.