Schmalz

Podnoszenie bez konsekwencji

Firma Schmalz rozszerza swoją ofertę ergonomicznych rozwiązań dla obsługi o egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro. Urządzenie to zmniejsza obciążenie dolnej części pleców podczas ruchów polegających na zginaniu i podnoszeniu nawet o 30 procent — bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła zasilania, akumulatorów ani konserwacji.

Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro ułatwia kompletację zamówień i zmniejsza obciążenie wynikające z częstego schylania się i podnoszenia różnych przedmiotów.

Ból pleców jest jedną z najczęstszych przyczyn nieobecności w pracy w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego. Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro stanowi rozwiązanie tego problemu: zmniejsza obciążenie mięśni, a tym samym zmęczenie, przyspiesza regenerację i pozwala utrzymać wydajność przez całą zmianę. Dla firm oznacza to mniej nieobecności i bardziej stabilny poziom zatrudnienia, nawet w okresach szczytowego obciążenia pracą. Ponadto stosowanie egzoszkieletów wzmacnia wizerunek pracodawcy: zawody wymagające dużego wysiłku fizycznego stają się bardziej atrakcyjne, gdy techniczne wsparcie jest dostępne.

Opracowane w oparciu o praktyczne doświadczenie

W ostatnich latach firma Schmalz udzielała wsparcia w wykorzystaniu egzoszkieletów w rzeczywistych sytuacjach, np. w logistyce, obróbce drewna i obróbce metali. Informacje zwrotne uzyskane podczas tych wdrożeń zostały bezpośrednio uwzględnione podczas opracowywania egzoszkieletu zginającego tułów NEXO Pro. Efektem jest produkt zaprojektowany tak, aby spełniać rzeczywiste wymagania użytkowników: szybki w zakładaniu, regulowany i gotowy do natychmiastowego użycia.

Pasywny. Lekki. Niezawodny

Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro działa wyłącznie mechanicznie. System podajników pochłania siłę podczas zginania się do przodu i oddaje ją podczas prostowania się. Oferuje wsparcie dla pleców podczas zginania tułowia, nie wywierając dodatkowej kompresji na kręgosłupie, co zmniejsza obciążenie mięśni. Dzięki oddychającym i nadającym się do prania materiałom nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Funkcję włączania i wyłączania można obsługiwać jednym ruchem ręki. Sygnał słyszalny potwierdza stan przełączania, nawet bez patrzenia na urządzenie. Użytkownicy mogą samodzielnie, bez użycia narzędzi, regulować wszystkie dźwigary i uchwyty operatorskie, a także ustawiać intensywność oraz punkt, w którym rozpoczyna się wsparcie. Egzoszkielet jest dostępny w dwóch rozmiarach.

Ulga, która się opłaca

Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro nadaje się do wszystkich zadań wymagających powtarzalnych ruchów polegających na pochylaniu się i podnoszeniu. Typowe zastosowania obejmują kompletację zamówień i logistykę magazynową, załadunek i rozładunek maszyn w przemyśle drzewnym i metalowym, a także prace montażowe i wykończeniowe przy częściach składowych o dużych rozmiarach. System zapewnia również niezawodne wsparcie przy przyjmowaniu i wyjściu towarów, w tym w ograniczonych przestrzeniach, takich jak obszary ładunkowe ciężarówek i kontenery.

Moduł sterujący NEXO służy do włączania, regulacji oraz kontroli momentu uruchomienia wspomagania i jego poziomu.

Pracownicy korzystają z egzoszkieletu zginającego tułów NEXO Pro do pochylania się podczas załadunku i rozładunku maszyn do obróbki metalu, co zmniejsza obciążenie ich pleców.

Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro zmniejsza obciążenie pleców i ramion podczas obsługi ciężkich elementów drewnianych oraz wspiera zdrowe nawyki pracy w codziennych czynnościach.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.