Schmalz

Heben ohne Folgen

Schmalz erweitert sein Portfolio in der ergonomischen Handhabung um das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro. Es entlastet den unteren Rücken bei Bück- und Hebebewegungen um bis zu 30 Prozent – ohne externe Energiequelle, Akku und Wartungsaufwand.

Das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro erleichtert die Kommissionierung und entlastet bei häufigem Bücken und dem Heben unterschiedlicher Waren.

Rückenbeschwerden gehören zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsausfälle in körperlich anstrengenden Berufen. Das passive Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro setzt an diesem Punkt an: Es reduziert die Muskelbelastung und damit die Ermüdung, beschleunigt die Regeneration und erhält die Leistungsfähigkeit über die gesamte Schicht. Für Unternehmen bedeutet das: weniger Ausfallzeiten und stabilere Kapazitäten auch in Hochlastphasen. Darüber hinaus stärkt der Einsatz von Exoskeletten das Employer Branding: Körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten werden attraktiver, wenn technische Unterstützung sichtbar vorhanden ist.

Aus der Praxis entwickelt

Schmalz hat in den vergangenen Jahren Exoskelette in realen Szenarien begleitet, beispielsweise in der Logistik, Holz- und Metallbearbeitung. Die Rückmeldungen aus diesen Einsätzen sind direkt in die Entwicklung des Rumpfbeuge-Exoskeletts NEXO Pro eingeflossen. Das Ergebnis ist ein Produkt, das auf die tatsächlichen Anforderungen von Anwendern ausgelegt ist: schnell anziehen, selbstständig einstellen, sofort loslegen.

Passiv. Leicht. Zuverlässig

Das starre Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro arbeitet rein mechanisch. Ein Federsystem nimmt die Kraft beim Vorbeugen auf und gibt sie beim Aufrichten zurück. Es unterstützt den Rücken bei der Rumpfbeuge, ohne die Wirbelsäule zusätzlich zu komprimieren, und schont die Muskulatur. Dank atmungsaktiver, waschbarer Materialien eignet es sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich gleichermaßen. Die Ein- und Ausschaltfunktion ist mit einem einzigen Handgriff bedienbar. Ein akustisches Feedback bestätigt den Schaltzustand auch ohne Blickkontakt auf das Gerät. Alle Gurte und Bedienelemente stellen die Nutzer werkzeuglos und selbstständig ein, ebenso wie Stärke und Unterstützungsbeginn. Das Exoskelett ist in zwei Größen erhältlich.

Entlastung, die sich rechnet

Das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro ist für alle Tätigkeiten geeignet, die wiederholte Bück- und Hebebewegungen erfordern. Typische Einsatzfelder sind die Kommissionierung und Lagerlogistik, das Be- und Entladen von Maschinen in der Holz- und Metallbearbeitung sowie Montage- und Nachbearbeitungsaufgaben an großflächigen Bauteilen. Auch im Warenein- und -ausgang, einschließlich räumlich begrenzter Bereiche wie Lkw-Laderäume und Container, unterstützt das System zuverlässig.

Die NEXO Control Unit dient zur Aktivierung, Einstellung und Steuerung von Unterstützungsbeginn und Unterstützungsstärke.

Mitarbeitende werden bei der Be- und Entladung von Metallbearbeitungsmaschinen durch das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro unterstützt und ihre Rückenbelastung wird reduziert.

Das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro entlastet Rücken und Schultern bei der Handhabung schwerer Holzteile und unterstützt gesundes Arbeiten im Arbeitsalltag.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.