Schmalz

Soulever des charges sans conséquences

Schmalz élargit sa gamme de solutions de manutention ergonomiques avec l'exosquelette NEXO Pro, conçu pour les mouvements de flexion vers l'avant. Il réduit jusqu'à 30 % la sollicitation du bas du dos lors des mouvements de flexion et de levage, sans nécessiter de source d'alimentation externe, de batterie rechargeable ni d'entretien.

L'exosquelette NEXO Pro, conçu pour les mouvements de flexion vers l'avant, facilite la préparation des commandes et réduit les tensions liées aux flexions répétées et au levage d'objets divers.

Les maux de dos constituent l'une des causes les plus fréquentes d'absentéisme dans les métiers physiquement exigeants. L'exosquelette NEXO Pro, conçu pour les mouvements de flexion vers l'avant, apporte une réponse à ce problème : il réduit la tension musculaire et, par conséquent, la fatigue, accélère la récupération et permet de maintenir les performances tout au long du service. Pour les entreprises, cela se traduit par une diminution de l'absentéisme et une plus grande stabilité des effectifs, même pendant les périodes de pointe. De plus, l'utilisation d'exosquelettes renforce l'image de marque de l'employeur : les métiers physiquement exigeants gagnent en attractivité lorsque l'on dispose visiblement d'un soutien technique.

Issu d'une expérience concrète

Ces dernières années, Schmalz a encouragé l'utilisation d'exosquelettes dans des contextes concrets, notamment dans les secteurs de la logistique, du travail du bois et de la métallurgie. Les retours d'expérience issus de ces déploiements ont été directement pris en compte dans le développement de l'exosquelette de flexion vers l'avant NEXO Pro. Le résultat est un produit conçu pour répondre aux besoins réels des utilisateurs : rapide à enfiler, auto-ajustable et prêt à l'emploi dès sa mise en place.

Passif. Léger. Fiable

L'exosquelette NEXO Pro pour flexion vers l'avant fonctionne de manière purement mécanique. Un système d'amortissement absorbe la force lors de la flexion vers l'avant et la restitue lors du redressement. Il soutient le dos pendant la flexion du tronc sans exercer de compression supplémentaire sur la colonne vertébrale, réduisant ainsi la sollicitation des muscles. Grâce à ses matériaux respirants et lavables, il peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. La fonction marche/arrêt s’active d’un simple mouvement de la main. Un signal sonore confirme l’état de l’appareil, même sans le regarder. Les utilisateurs peuvent régler eux-mêmes toutes les barres de soutien et les poignées de commande sans outils, ainsi que définir l’intensité et le point à partir duquel le soutien s’enclenche. L’exosquelette est disponible en deux tailles.

Un soulagement qui porte ses fruits

L'exosquelette pour flexion vers l'avant NEXO Pro est adapté à toutes les tâches nécessitant des mouvements répétitifs de flexion et de levage. Parmi ses applications typiques, on peut citer la préparation de commandes et la logistique d'entrepôt, le chargement et le déchargement de machines dans les secteurs du travail du bois et de la métallurgie, ainsi que les tâches de montage et de finition sur des composants de grande taille. Le système offre également un soutien fiable lors de la réception et de l'expédition des marchandises, y compris dans des espaces confinés tels que les compartiments de chargement des camions et les conteneurs.

L'unité de commande NEXO sert à activer, régler et contrôler le déclenchement de l'assistance ainsi que son niveau.

Les employés bénéficient de l'aide du flexion avant exosquelette NEXO Pro, conçu pour faciliter les mouvements de flexion avant, lors du chargement et du déchargement des machines d'usinage des métaux, ce qui réduit la sollicitation de leur dos.

L'exosquelette NEXO Pro, conçu pour les mouvements de flexion vers l'avant, réduit la sollicitation du dos et des épaules lors de la manipulation de pièces en bois lourdes et favorise l'adoption de bonnes habitudes de travail au quotidien.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.