Schmalz

Comunicati stampa

Nella nostra area stampa troverete informazioni aggiornate sui nostri prodotti e sulla nostra azienda.

Per ulteriori informazioni, per le nostre cartelle stampa e per le richieste di interviste, potete contattare il nostro team stampa in qualsiasi momento(presse@schmalz.de).

1 - 12 da 104 risultati

Pompa per vuoto per robot mobili

Con la pompa a vuoto intelligente GSP, Schmalz presenta un generatore di vuoto elettrico destinato alle applicazioni di robotica mobile e ai processi di intralogistica. Il controllo della pompa in base alla richiesta e il rilevamento automatico delle perdite adattano la prestazione erogata alle effettive esigenze. Di conseguenza, il consumo di energia viene ridotto fino al 90% rispetto ai generatori di vuoto elettrici convenzionali.

Alle notizie

Martina Gartner rafforza il team dirigenziale di Schmalz

A partire dal 1° ottobre 2026, Martina Gartner entrerà a far parte del team di amministratori delegati di Schmalz. Grazie alla sua pluriennale esperienza nella gestione aziendale, nel controlling e nello sviluppo organizzativo, contribuirà a definire la crescita strategica di questa azienda industriale attiva a livello globale nel settore commerciale.

Alle notizie

Sollevamento senza conseguenze

Schmalz amplia la propria gamma di soluzioni per la movimentazione dal design ergonomico con l'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro. Questo dispositivo riduce lo sforzo sulla zona lombare durante i movimenti di flessione e sollevamento fino al 30%, senza richiedere alcuna fonte di alimentazione esterna, batteria ricaricabile o manutenzione.

Alle notizie

Configurare invece di sfogliare i cataloghi

Bastano pochi dettagli: il configuratore di Schmalz per dispositivi di sollevamento ergonomici ti guida verso la soluzione giusta senza richiedere alcuna conoscenza del prodotto, mostra i prezzi e fornisce i dati CAD.

Alle notizie

Niente pinze di presa, niente mobilità elettrica

Le batterie si stanno affermando come una tecnologia chiave nel settore automobilistico. Esse determinano l’autonomia, il costo e la competitività dei veicoli elettrici. Allo stesso tempo, cresce la pressione sull’Europa affinché sviluppi una propria capacità produttiva. Schmalz offre tecnologia del vuoto ad alta precisione, soluzioni di automazione sicure e processi efficienti lungo l’intera catena del valore delle batterie.

Alle notizie

Superare il turno con il vento in poppa

Circondati dal profumo di pepe e dai sacchetti di erbe aromatiche, i dipendenti della Gewürzmühle Brecht sollevano ogni giorno tonnellate di ingredienti, ripetendo gli stessi movimenti centinaia di volte. Ecco perché l’azienda si affida a un esoscheletro di Schmalz, che riduce lo sforzo fisico e fornisce sostegno alla produzione.

Alle notizie

Prende ciò che gli altri lasciano andare

Movimentazione automatizzata, economica e affidabile di prodotti sensibili e geometricamente irregolari: Schmalz amplia il suo portafoglio con il finger gripper mGrip Basic e il modulo di controllo SRCU Basic. In questo modo, l'automazione è disponibile anche laddove si richiede un elevato grado di flessibilità e rendimento.

Alle notizie

Ergonomia: il fattore sottostimato che influenza le prestazioni

Mille ripetizioni: la routine diventa una prova di resistenza. Con l’espansione delle reti logistiche, il ritmo aumenta, ma la resilienza delle persone non tiene il passo. La salute della schiena è quindi una leva strategica nell' intralogistica. Chi considera l’ergonomia un fattore economico garantisce contemporaneamente produttività, qualità e disponibilità.

Alle notizie

È possibile ottenere una presa salda anche su superfici ruvide

Le superfici irregolari rendono difficile la movimentazione con il vuoto. La ventosa a soffietto FSGA-78 CF di Schmalz si adatta in modo affidabile ai materiali ruvidi e garantisce una presa sicura, ispirandosi alla bionica. Grazie al suo labbro di tenuta morbido, anche i pezzi più difficili, come il legno segato grezzo, possono essere afferrati in modo sicuro e senza perdite.

Alle notizie

Schmalz a interpack: Quando i secondi contano

Alla fiera interpack di Düsseldorf, Schmalz presenterà la tecnologia del vuoto per l'automazione delle linee di imballaggio e le soluzioni per la movimentazione ergonomica dei carichi nel padiglione 13, stand A46, dal 7 al 13 maggio.

Alle notizie

Ogni secondo è importante

Il produttore di porte PRÜM ha riorganizzato la propria catena di processo per ottimizzare i processi in fabbrica. Anche le operazioni di carico e scarico della macchina sono state sottoposte a verifica. In collaborazione con Schmalz, specializzata nel settore della tecnologia del vuoto, l'azienda ha trovato una soluzione che non solo ha accelerato il processo, ma ha anche ridotto notevolmente i costi energetici.

Alle notizie

Una semplice impugnatura al posto della forza

La manipolazione di pannelli di grandi dimensioni è macchinosa e fisicamente impegnativa. Ecco perché la carpenteria Beton-Fertigteil-Union ha installato un ingegnoso sistema di sollevamento a vuoto di Schmalz. Quali sono i vantaggi? Miglioramento dell'ergonomia, processi più veloci e lavoro più preciso: un vantaggio sia per le persone che per i processi.

Alle notizie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.