Schmalz

Prende ciò che gli altri lasciano andare

Movimentazione automatizzata, economica e affidabile di prodotti sensibili e geometricamente irregolari: Schmalz amplia il suo portafoglio con il finger gripper mGrip Basic e il modulo di controllo SRCU Basic. In questo modo, l'automazione è disponibile anche laddove si richiede un elevato grado di flessibilità e rendimento.

La pinza di presa finger gripper mGrip Basic preleva rapidamente e trattiene in modo affidabile. Nulla viene danneggiato o contaminato.

Chiunque si occupi di automazione nei settori degli alimenti, dell'agricoltura, dell'imballaggio o della logistica conosce bene il problema: patate, prodotti da forno, latticini o prodotti confezionati in reti e blister. Le merci hanno forme irregolari, sono delicate e variano in misura e peso. Le pinze di presa meccaniche convenzionali raggiungono rapidamente i loro limiti. Schmalz sta colmando questa lacuna con due nuove soluzioni: la pinza di presa mGrip Basic e il modulo di controllo SRCU Basic. Questi modelli abbassano in modo significativo la soglia di accesso e offrono una movimentazione fluida e collaudata a settori che in precedenza non avevano un accesso economicamente sostenibile alla movimentazione automatizzata.

Presa senza lasciare tracce

Le pinze finger gripper a controllo pneumatico sono più versatili rispetto ai sistemi meccanici. La pinza di presa mGrip Basic utilizza moduli a "dita" morbidi e regolabili con una geometria appositamente sviluppata. Si adattano alla forma degli articoli senza danneggiarli. La distanza e la posizione delle dita possono essere regolate in modo flessibile. Ciò la rende adatta ad applicazioni con prodotti di vario tipo, come frutta e verdura, dolciumi e prodotti da forno o prodotti confezionati n pellicole di plastica.

Uno dei principali vantaggi del sistema modulare è che i moduli delle "dita" possono essere smontati e riposizionati rapidamente grazie agli elementi di fissaggio integrati. Se il prodotto cambia, è la configurazione a cambiare e non la pinza di presa. Questo riduce i tempi di cambio formato e abbassa i costi di investimento.

Controllo totale, minimo sforzo

Il modulo di controllo SRCU Basic completa questo concetto. L'operatore può regolare manualmente la pressione di uscita tramite una manopola di regolazione e variare così la forza di presa. Il pressostato a vuoto visualizza il valore di pressione attuale. Inoltre, il modulo di controllo è dotato di una valvola limitatrice della pressione interna che limita automaticamente la pressione di uscita e quindi impedisce il sovraccarico delle "dita". Ciò prolunga la durata del sistema. Per applicazioni con bassa variabilità di prodotto e fino a 120 prelievi al minuto, il modulo offre una soluzione di controllo particolarmente economica e affidabile.

Le applicazioni possono inoltre integrare il finger gripper mGrip Basic nelle proprie soluzioni end-to-arm tooling (EOAT), poiché i moduli delle dita e le piastre di montaggio possono essere integrati nei singoli sistemi di presa. In questo modo i progettisti hanno la libertà di sviluppare soluzioni su misura basate sulla collaudata tecnologia delle "dita" morbide di Schmalz.

La piattaforma mGripedia illustra in oltre 100 applicazioni reali come Schmalz manipoli in modo automatico, igienico e affidabile prodotti delicati, dai croissant alle cosce di pollo. Tutti i casi d'uso possono essere filtrati per trovare la soluzione ottimale per un pezzo specifico. Se necessario, basta un click per avere il feedback diretto dagli esperti. Schmalz, quindi, non fornisce solo hardware, ma anche un sistema modulare collaudato di competenze, dati ed esperienza applicativa che può essere rapidamente trasferito ai vostri processi.

Nonostante la pellicola di plastica perforata, la pinza a "dita" garantisce una presa sicura, le ventose invece non funzionerebbero a causa della mancanza di vuoto.

Le pinze possono essere riposizionate in un batter d'occhio: se cambia il prodotto, cambia la configurazione, non la pinza.

Il finger gripper mGrip Basic afferra delicatamente prodotti da forno fragili e friabili come i croissant e li deposita con delicatezza per il confezionamento automatico.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.