Schmalz

Saisir ce que les autres laissent derrière eux

Manipulation automatisée, économique et fiable de produits fragiles et de forme irrégulière : Schmalz élargit sa gamme avec le préhenseur à doigts mGrip Basic et le module de commande SRCU Basic. L'automatisation devient ainsi accessible même dans les applications exigeant un haut degré de flexibilité et de rentabilité.

Le préhenseur à doigts mGrip Basic prélève rapidement et retient de manière fiable. Rien n'est endommagé ou contaminé.

Quiconque travaille dans l'automatisation des secteurs agroalimentaire, agricole, de l'emballage ou de la logistique connaît bien ce problème : pommes de terre, produits de boulangerie, produits laitiers ou articles conditionnés dans des filets et des blisters. Ces produits ont des formes irrégulières, sont fragiles et varient en taille et en poids. Les préhenseurs mécaniques conventionnels atteignent rapidement leurs limites dans ce domaine. Schmalz comble désormais cette lacune avec deux nouvelles solutions : le préhenseur à doigts mGrip Basic et le module de commande SRCU Basic. Ces modèles réduisent considérablement les obstacles à l'entrée et apportent une manipulation en douceur éprouvée à des secteurs qui n'avaient auparavant pas accès de manière économique à la manutention automatisée.

Préhenseur qui ne laisse aucune trace

Les préhenseurs à doigts à commande pneumatique offrent une plus grande adaptabilité que les systèmes mécaniques. Le préhenseur à doigts mGrip Basic utilise des modules de doigts souples et modulables, dotés d'une géométrie spécialement conçue. Ceux-ci s'adaptent à la forme des articles sans les endommager. L'écartement et la position des doigts peuvent être réglés de manière flexible. Il est ainsi parfaitement adapté aux applications impliquant des produits variés, tels que les fruits et légumes, les confiseries et les produits de boulangerie, ou encore les produits emballés sous film plastique.

L'un des principaux avantages du système modulaire réside dans le fait que les modules de préhension peuvent être rapidement démontés et repositionnés grâce aux éléments de fixation intégrés. En cas de changement de produit, c'est la configuration qui s'adapte, et non le préhenseur. Cela permet de réduire les temps de changement de série et de diminuer les coûts d'investissement.

Un contrôle total, un minimum d'effort

Le module de commande SRCU Basic vient compléter ce concept. L'opérateur peut régler manuellement la pression de sortie à l'aide d'une poignée de réglage et ainsi varier la force de préhension. Le vacuostat affiche la valeur de pression actuelle. De plus, le module de commande est équipé d'un réducteur de pression interne qui limite automatiquement la pression de sortie et empêche ainsi toute surcharge des doigts. Cela prolonge la durée de vie du système. Pour les applications présentant une faible variabilité des produits et jusqu'à 120 prélèvements par minute, le module offre une solution de commande particulièrement économique et fiable.

Les applications peuvent également intégrer le préhenseur à doigts mGrip Basic dans leurs propres solutions d'outils d'extrémité de bras (EOAT), car les modules de doigts et les plaques de montage peuvent être intégrés dans des systèmes de préhenseurs individuels. Les constructions ont ainsi la liberté de développer des solutions sur mesure basées sur la technologie éprouvée des doigts souples de Schmalz.

La plateforme mGripedia présente, à travers plus de 100 applications concrètes, comment Schmalz manipule automatiquement, de manière hygiénique et fiable des produits fragiles, des croissants aux cuisses de poulet. Tous les cas d'utilisation peuvent être filtrés afin de trouver la solution optimale pour une pièce spécifique. Si nécessaire, les conseils directs des experts sont accessibles en un clic. Schmalz ne fournit donc pas seulement du matériel, mais aussi un système modulaire éprouvé alliant expertise, données et expérience pratique, qui peut être rapidement transposé à vos propres processus.

Malgré le film plastique perforé, le préhenseur à doigts offre un préhenseur fiable, alors que les ventouses échoueraient par manque de vide.

Les pinces à doigts peuvent être repositionnées en un clin d'œil : si le produit change, c'est la configuration qui s'adapte, pas le préhenseur.

Le préhenseur à doigts mGrip Basic saisit délicatement les pâtisseries fragiles et feuilletées, telles que les croissants, et les dépose avec précaution pour l'emballage automatisé.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.