Schmalz

남들이 남기고 떠난 것을 잡아라

민감하고 기하학적으로 불규칙한 제품의 자동화된 경제적이고 안정적인 핸들링: 슈말츠는 핑거 그리퍼 mGrip Basic과 제어 모듈 SRCU Basic으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이를 통해 고도의 유연성과 비용 효율성이 요구되는 곳에서도 자동화를 사용할 수 있습니다.

핑거 그리퍼 mGrip Basic은 빠르게 픽하고 안정적으로 고정합니다. 손상되거나 오염되지 않습니다.

식품 제품, 농업, 패키징 또는 물류 산업 분야에서 자동화 작업을 하는 사람이라면 감자, 제빵 제품, 유제품 또는 그물망과 블리스터 팩에 포장된 상품과 같은 문제에 대해 잘 알고 있을 것입니다. 이러한 상품은 모양이 불규칙하고 섬세하며 크기와 무게가 다양합니다. 기존의 기계식 그리퍼는 여기서 금방 한계에 도달합니다. 이제 슈말츠는 핑거 그리퍼 mGrip Basic과 제어 모듈 SRCU Basic이라는 두 가지 새로운 솔루션으로 이 간극을 좁히고 있습니다. 이 모델들은 특히 진입 장벽을 낮추고 이전에는 자동화된 핸들링을 경제적으로 이용할 수 없었던 산업 분야에 검증된 소프트 터치 핸들링을 제공합니다.

흔적을 남기지 않는 그리퍼

공압식으로 제어되는 핑거 그리퍼는 기계식 시스템보다 더 쉽게 적용할 수 있습니다. 핑거 그리퍼 mGrip Basic은 특수 개발된 지오메트리의 부드럽고 가변적인 핑거 모듈을 사용합니다. 이 모듈은 물품을 손상시키지 않고 물품의 모양에 맞게 적용합니다. 손가락 거리와 위치를 유연하게 조절할 수 있습니다. 따라서 과일과 채소, 제과 및 제빵 제품 또는 플라스틱 필름으로 패키징된 제품과 같이 다양한 제품을 취급하는 애플리케이션에 적합합니다.

모듈식 시스템의 주요 장점은 통합 마운팅 부품 덕분에 핑거 모듈을 빠르게 분해하고 재배치할 수 있다는 점입니다. 제품이 변경되면 그리퍼가 아닌 구성만 변경됩니다. 따라서 전환 시간이 단축되고 투자 비용이 낮아집니다.

완벽한 제어, 최소한의 노력

제어 모듈 SRCU Basic은 이 개념을 보충합니다. 작업자는 조절 핸들을 통해 작동 압력을 수동으로 적용하여 그립 강도를 변경할 수 있습니다. 진공 스위치는 현재 압력 값을 표시합니다. 또한 제어 모듈에는 출력 압력을 자동으로 제한하는 내부 압력 경감 밸브가 있어 손가락에 과부하가 걸리는 것을 방지합니다. 이를 통해 시스템의 서비스 수명이 연장됩니다. 제품 편차가 낮고 분당 최대 120개의 픽이 가능한 애플리케이션의 경우, 이 모듈은 특히 경제적이고 안정적인 제어 솔루션을 제공합니다.

또한 애플리케이션은 핑거 모듈과 마운팅 플레이트를 개별 그리퍼 시스템에 통합할 수 있으므로 핑거 그리퍼 mGrip Basic을 자체 엔드오브암 툴링(EOAT) 솔루션에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 설계자는 슈말츠의 검증된 소프트 핑거 기술을 기반으로 맞춤형 솔루션을 자유롭게 개발할 수 있습니다.

mGripedia 플랫폼은 슈말츠가 크루아상부터 닭다리살까지 민감한 제품을 자동으로 위생적이고 안정적으로 핸들링하는 방법을 100개 이상의 실제 애플리케이션에서 보여줍니다. 모든 사용 사례를 필터링하여 특정 작업물에 대한 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다. 요구 사항이 있는 경우 클릭 한 번으로 전문가의 직접적인 피드백을 받을 수 있습니다. 따라서 슈말츠는 하드웨어뿐만 아니라 고객의 공정에 신속하게 적용할 수 있는 전문 지식, 데이터 및 애플리케이션 경험으로 구성된 검증된 모듈식 시스템도 공급합니다.

핑거 그리퍼는 천공이 있는 플라스틱 필름에도 불구하고 안전한 그립감을 제공하는 반면, 진공 패드는 진공이 부족해 실패할 수 있습니다.

핑거 그리퍼는 눈 깜짝할 사이에 위치를 변경할 수 있어 제품이 변경되면 그리퍼가 아닌 구성이 변경됩니다.

핑거 그리퍼 mGrip Basic은 크루아상과 같이 섬세하고 바삭바삭한 제빵 상품을 부드럽게 통에 넣고 내려놓아 자동으로 패키징할 수 있습니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동