Schmalz

Agarra lo que otros dejan atrás

Manipulación automatizada, económica y fiable de productos sensibles y geométricamente irregulares: Schmalz amplía su cartera de productos con la garra de dedos mGrip Basic y el módulo de control SRCU Basic. De este modo, la automatización está disponible incluso allí donde se requiere un alto grado de flexibilidad y eficiencia de costes.

La garra de dedos mGrip Basic recoge con rapidez y sujeta con fiabilidad. Nada se daña ni se contamina.

Cualquiera que automatice en los sectores profesionales de productos de alimentación, agricultura, envases o logística estará familiarizado con el problema: patatas, productos de panadería, productos lácteos o artículos envasados en mallas y blísteres. Las mercancías tienen formas irregulares, son delicadas y varían en tamaño y peso. Las garras mecánicas convencionales llegan rápidamente a su límite. Schmalz cierra esta brecha con dos nuevas soluciones: la garra de dedos mGrip Basic y el módulo de control SRCU Basic. Estos modelos bajan específicamente el listón de entrada y llevan la manipulación suave al tacto de eficacia probada a sectores profesionales que hasta ahora no tenían acceso económico a la manipulación automatizada.

Garra sin dejar rastro

Las garras de dedos controladas neumáticamente se adaptan mejor que los sistemas mecánicos. La garra de dedos mGrip Basic utiliza módulos de dedos suaves y variables con una geometría especialmente desarrollada. Se adaptan a la forma de los artículos sin dañarlos. La distancia y la posición de los dedos pueden ajustarse de forma flexible. Esto la hace adecuada para aplicaciones con productos variados, como frutas y verduras, productos de confitería y panadería o productos envasados en lámina de plástico.

Una ventaja clave del sistema modular es que los módulos de dedos pueden desmontarse y reposicionarse rápidamente gracias a los elementos de montaje integrados. Si cambia el producto, cambia la configuración y no la garra. Esto reduce los tiempos de cambio y baja los costes de inversión.

Control total, mínimo esfuerzo

El módulo de control SRCU Basic complementa este concepto. El operador puede adaptar manualmente la presión de salida mediante una lata de ajuste y variar así la fuerza de agarre. El interruptor de vacío muestra el valor de presión actual. Además, el módulo de control dispone de una válvula reductora de presión interna que limita automáticamente la presión de salida y evita así la sobrecarga de los dedos. Esto prolonga la vida útil del sistema. Para aplicaciones con poca variación de producto y hasta 120 recogidas por minuto, el módulo ofrece una solución de control especialmente económica y fiable.

Las aplicaciones también pueden integrar la garra de dedos mGrip Basic en sus propias soluciones End-of-Arm-tool (EOAT), ya que los módulos de dedos y las placas de montaje pueden integrarse en sistemas de agarre individuales. De este modo, los diseñadores pueden desarrollar soluciones a medida basadas en la acreditada tecnología de dedos suaves de Schmalz.

La plataforma mGripedia muestra en más de 100 aplicaciones reales cómo Schmalz manipula productos sensibles de forma automática, higiénica y fiable, desde cruasanes hasta muslos de pollo. Todos los casos de aplicación pueden filtrarse para encontrar la solución óptima para una pieza concreta. En caso de exigencia, los expertos le informarán directamente con un solo clic. De este modo, Schmalz no sólo suministra hardware, sino también un sistema modular de probada eficacia con conocimientos, datos y experiencia en aplicaciones, que puede trasladarse rápidamente a sus propios procesos.

A pesar de la lámina de plástico perforada, la garra de dedos tiene un agarre seguro, mientras que las ventosas fallarían por falta de vacío.

Las garras de dedos pueden reposicionarse en un abrir y cerrar de ojos: si cambia el producto, cambia la configuración, no la garra.

La garra de dedos mGrip Basic barrila suavemente mercancías delicadas y hojaldradas, como croissants, y las deposita con cuidado para su envasado automático.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.