Schmalz

Greifen, was andere liegen lassen

Empfindliche und geometrisch unregelmäßige Produkte automatisiert, wirtschaftlich und zuverlässig handhaben: Mit dem Fingergreifer mGrip Basic und dem Steuerungsmodul SRCU Basic erweitert Schmalz sein Portfolio. So wird Automatisierung auch dort verfügbar, wo besonders viel Flexibilität und Kosteneffizienz gefragt sind.

Der Fingergreifer mGrip Basic pickt schnell und hält zuverlässig. Nichts wird beschädigt oder verunreinigt.

Wer in der Lebensmittel-, Agrar-, Verpackungs- oder Logistikbranche automatisiert, kennt das Problem: Kartoffeln, Gebäck, Molkereiprodukte oder in Netzen und Blister verpackte Artikel. Die Waren sind unregelmäßig geformt, empfindlich und variieren in Größe sowie Gewicht. Herkömmliche mechanische Greifer stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Schmalz schließt diese Lücke jetzt mit zwei neuen Lösungen: dem Fingergreifer mGrip Basic und dem Steuerungsmodul SRCU Basic. Diese Modelle senken die Einstiegshürde gezielt und bringen das bewährte Soft-Touch-Handling in Branchen, die bislang keinen wirtschaftlichen Zugang zur automatisierten Handhabung hatten.

Greifen, ohne Spuren zu hinterlassen

Pneumatisch gesteuerte Fingergreifer sind anpassungsfähiger als mechanische Systeme. Der Fingergreifer mGrip Basic nutzt weiche, variable Fingermodule mit einer speziell entwickelten Geometrie. Sie passen sich der Form der Artikel an, ohne sie zu beschädigen. Fingerabstand und -position lassen sich flexibel einstellen. Damit eignet er sich für Anwendungen mit variierenden Produkten – etwa Obst und Gemüse, Süßwaren und Backwaren oder in Folie verpackte Produkte.

Ein zentraler Vorteil des modularen Systems: Die Fingermodule lassen sich dank der integrierten Befestigungselemente schnell demontieren und neu positionieren. Wechselt das Produkt, wechselt die Konfiguration und nicht der Greifer. Das reduziert Umrüstzeiten und senkt die Investitionskosten.

Volle Kontrolle, minimaler Aufwand

Das Steuerungsmodul SRCU Basic ergänzt dieses Konzept. Der Bediener kann den Ausgangsdruck über einen Einstellgriff manuell anpassen und damit die Griffstärke variieren. Der Vakuum-Schalter zeigt den aktuellen Druckwert an. Darüber hinaus verfügt das Steuerungsmodul über einen internen Druckminderer, der den Ausgangsdruck automatisch begrenzt und so die Überbelastung der Finger verhindert. Das verlängert die Lebensdauer des Systems. Für Anwendungen mit geringer Produktvarianz und bis zu 120 Picks pro Minute bietet das Modul eine besonders wirtschaftliche und zuverlässige Steuerungslösung.

Anwender können den Fingergreifer mGrip Basic auch in ihre eigenen End-of-Arm-Tool-(EOAT)-Lösungen integrieren, denn die Fingermodule und Montageplatten lassen sich in individuelle Greifersysteme einbauen. Das gibt Konstrukteuren die Freiheit, maßgeschneiderte Lösungen mit der bewährten Soft-Finger-Technologie von Schmalz als Basis zu entwickeln.

Die Plattform mGripedia zeigt in über 100 realen Anwendungen, wie Schmalz empfindliche Produkte automatisiert, hygienisch und prozesssicher greift – vom Croissant bis zum Hähnchenschenkel. Alle Use Cases lassen sich filtern, um die optimale Lösung für ein konkretes Werkstück zu finden. Bei Bedarf ist ein direktes Feedback von den Experten nur einen Klick entfernt. Damit liefert Schmalz nicht nur Hardware, sondern ein erprobtes Baukastensystem aus Know-how, Daten und Anwendungserfahrung, das sich schnell auf eigene Prozesse übertragen lässt.

Trotz perforierter Folie greift der Fingergreifer sicher zu, während Sauggreifer an fehlendem Unterdruck scheitern würden.

Die Fingergreifer lassen sich im Handumdrehen neu positionieren: wechselt das Produkt, wechselt die Konfiguration, nicht der Greifer.

Der Fingergreifer mGrip Basic fasst empfindliche, blättrige Backwaren wie Croissants behutsam und legt sie für die automatisierte Verpackung schonend ab.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.