Schmalz

Başkalarının geride bıraktıklarını kavra

Hassas ve geometrik olarak düzensiz ürünlerin otomatik, ekonomik ve güvenilir şekilde taşıma işlemi: Schmalz, portföyünü parmak tutucu mGrip Basic ve kontrol modülü SRCU Basic ile genişletiyor. Bu, yüksek derecede esneklik ve maliyet verimliliğinin gerekliliği olan yerlerde bile otomasyonun mevcut olmasını sağlıyor.

Parmak tutucu mGrip Basic hızlı bir şekilde alır ve güvenilir bir şekilde tutar. Hiçbir şey hasar görmez veya kirlenmez.

Gıda ürünleri, tarım, ambalajlama veya lojistik endüstrilerinde otomasyon yapan herkes bu soruna aşinadır: patates, unlu mamuller, süt ürünleri veya fileler ve blister ambalajlarda paketlenmiş ürünler. Mallar düzensiz şekilli, hassas ve boyut ve ağırlık bakımından çeşitlilik gösterir. Geleneksel mekanik tutucular burada hızla sınırlarına ulaşır. Schmalz şimdi bu açığı iki yeni çözümle kapatıyor: parmak tutucu mGrip Basic ve kontrol modülü SRCU Basic. Bu modeller özellikle giriş engelini daha düşük seviyelere indiriyor ve daha önce otomatik taşıma sistemlerine ekonomik erişimi olmayan endüstrilere kanıtlanmış yumuşak dokunuşlu taşıma getiriyor.

İz bırakmadan tutucu

Pnömatik kontrollü parmak tutucular mekanik sistemlere göre daha uyarlanabilirdir. Parmak tutucu mGrip Basic, özel olarak geliştirilmiş bir geometriye sahip yumuşak, değişken parmak modülleri kullanır. Bunlar, eşyalara zarar vermeden şekillerine uyum sağlar. Parmak mesafesi ve konumu esnek bir şekilde ayarlanabilir. Bu sayede meyve ve sebzeler, şekerleme ve unlu mamuller veya plastik film içinde ambalajlanmış ürünler gibi farklı ürünlere sahip uygulamalar için uygundur.

Modüler sistemin önemli bir avantajı, entegre montaj elemanları sayesinde parmak modüllerinin hızlı bir şekilde sökülebilmesi ve yeniden konumlandırılabilmesidir. Ürün değişirse, tutucu değil konfigürasyon değişir. Bu da değişim sürelerini kısaltır ve yatırım maliyetlerini daha düşük yapar.

Tam kontrol, minimum çaba

SRCU Basic kontrol modülü bu konsepti ekler. Operatör, bir ayar kolu aracılığıyla çıkış basıncını manuel olarak adapte edebilir ve böylece kavrama gücünü değiştirebilir. Vakum sensör mevcut basınç değerini gösterir. Ayrıca kontrol modülü, çıkış basıncını otomatik olarak sınırlayan ve böylece parmakların aşırı yüklenmesini önleyen dahili bir basınç regülatör valfe sahiptir. Bu, sistemlerin hizmet ömrünü uzatır. Düşük ürün çeşitliliğine sahip ve dakikada 120 adede kadar toplama yapılabilen uygulamalar için modül özellikle ekonomik ve güvenilir bir kontrol çözümü sunar.

Parmak modülleri ve montaj plakaları ayrı ayrı tutucu sistemlerine entegre edilebildiğinden, uygulamalar mGrip Basic parmak tutucuyu kendi kol ucu aleti (EOAT) çözümlerine de entegre edebilir. Bu, tasarımcılara Schmalz'ın kanıtlanmış yumuşak parmak teknolojisine dayalı özel çözümler geliştirme özgürlüğü verir.

mGripedia platformu, Schmalz'ın kruvasandan tavuk butlarına kadar hassas ürünleri otomatik, hijyenik ve güvenilir bir şekilde nasıl taşıdığını 100'den fazla gerçek uygulamada göstermektedir. Tüm kullanım örnekleri, belirli bir iş parçası için en uygun çözümü bulabilmek için filtrelenebilir. Gerektiğinde uzmanlardan doğrudan geri bildirim almak sadece bir tık uzağınızda. Schmalz bu nedenle sadece donanım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kendi işlemlerinize hızlı bir şekilde aktarabilmek için uzmanlık, veri ve uygulama deneyimini içeren denenmiş ve test edilmiş modüler bir sistem sunar.

Delikli plastik filme rağmen, parmak tutucu güvenli bir tutuş sağlarken, vantuzlar vakum eksikliği nedeniyle başarısız olur.

Parmak tutucular göz açıp kapayıncaya kadar yeniden konumlandırılabilir: ürün değişirse, tutucu değil konfigürasyon değişir.

Parmak tutucu mGrip Basic, kruvasan gibi narin, gevrek unlu malları nazikçe kavrar ve otomatik ambalajlama için nazikçe yere bırakır.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.