Schmalz

Manipulación de piezas con superficie rugosa

Las superficies irregulares dificultan la manipulación por vacío. La ventosa de fuelle FSGA-78 CF de Schmalz se adapta de forma fiable a materiales texturizados y garantiza una sujeción segura, inspirada en la biónica. Gracias a su labio sellador suave, incluso las piezas más difíciles, como la madera aserrada en bruto, pueden sujetarse de forma segura y sin fugas.

Con la nueva ventosa de fuelle FSGA-78 CF, es posible sujetar de forma segura y sin fuga incluso piezas difíciles, como la madera aserrada en bruto.

La madera aserrada en bruto supone un gran reto para las ventosas de vacío: su superficie irregular provoca que el aire penetre en el sistema. Esto provoca fugas que pueden reducir la fuerza de sujeción e interrumpir los procesos. Para este tipo de aplicaciones, Schmalz ha equipado la ventosa de fuelle FSGA-78 CF con una nueva tecnología de sellado. El labio sellador de silicona, extremadamente suave, se adapta a la estructura de la pieza durante la sujeción. De este modo, garantiza un sellado fiable a pesar de los huecos y las irregularidades.

Ahora es posible sujetar y mover con seguridad piezas con superficie texturizada. A pesar de que su labio sellador es suave y flexible, la ventosa ofrece además una estabilidad excepcional. Para el personal de mantenimiento, esto se traduce en menos sustituciones de ventosas, menos tiempo dedicado a la subsanación de fallos y una mayor disponibilidad del sistema.

La ventosa utiliza la geometría probada de Schmalz. Los usuarios pueden instalarla rápidamente y sustituirla sin dificultad en los sistemas ya existentes. El sistema de sellado es biónico —es decir, inspirado en la naturaleza— y se basa en el denominado «Clingfish-Effect». El pez lapa utiliza este principio de adhesión para adherirse a superficies húmedas y rugosas con su ventosa ventral.

El labio sellador suave de la ventosa de fuelle FSGA-78 CF se adapta a la estructura de la pieza durante la sujeción.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta