Schmalz

Même les surfaces rugueuses peuvent être saisies

Les surfaces irrégulières compliquent la manipulation par vide. La ventouse à soufflet FSGA-78 CF de Schmalz s'ajuste de manière fiable aux matériaux texturés et assure une préhension fiable, inspirée de la bionique. Grâce à sa lèvre d'étanchéité souple, même les pièces difficiles à manipuler, comme le bois scié brut, peuvent être saisies en toute sécurité et sans fuite.

Grâce à la nouvelle ventouse à soufflet FSGA-78 CF, même les pièces difficiles à saisir, telles que le bois scié brut, conservent une prise fiable et sans fuite.

Le bois scié brut représente un défi majeur pour les ventouses : sa surface irrégulière permet à l'air de s'infiltrer dans le système. Cela provoque des fuites susceptibles de réduire la force d'adhérence et de perturber les processus. Pour ce type d'applications, Schmalz a équipé la ventouse à soufflet FSGA-78 CF d'une nouvelle technologie d'étanchéité. La lèvre d'étanchéité en caoutchouc de silicone extrêmement souple s'adapte à la composition de la pièce à saisir. Elle assure ainsi une étanchéité fiable malgré les interstices et les irrégularités.

Les pièces texturées peuvent désormais être saisies et déplacées en toute sécurité. Malgré sa lèvre d'étanchéité souple et flexible, la ventouse offre également une stabilité exceptionnelle. Pour le personnel d'entretien, cela se traduit par moins de remplacements de ventouses, moins de temps consacré au dépannage des fuites et une meilleure disponibilité du système.

La ventouse reprend la géométrie éprouvée des ventouses Schmalz. Elle peut être installée rapidement et facilement dans les systèmes existants. Le système d'étanchéité est bionique – c'est-à-dire inspiré de la nature – et repose sur ce que l'on appelle « le Clingfish-Effect ». La limace de mer du Nord utilise ce principe d'adhérence pour se fixer à des surfaces humides et rugueuses grâce à sa ventouse ventrale.

La lèvre d'étanchéité souple de la ventouse à soufflet FSGA-78 CF s'adapte à la forme de la pièce à saisir lors de la préhension.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.