Schmalz

Można utrzymać przyczepność nawet na chropowatych powierzchniach

Nierówne powierzchnie utrudniają obsługę próżniową. Przyssawka mieszkowa FSGA-78 CF firmy Schmalz niezawodnie dostosowuje się do materiałów o chropowatej powierzchni i zapewnia bezpieczny chwyt — inspirowany bioniką. Dzięki miękkiej krawędzi uszczelniającej nawet trudne do uchwycenia elementy, takie jak surowe drewno, można chwytać bezpiecznie i bez przecieków.

Dzięki nowej przyssawce mieszkowej FSGA-78 CF nawet trudne do uchwycenia przedmioty obrabiane — takie jak surowe drewno — można bezpiecznie chwycić bez ryzyka przecieku.

Drewno cięte na surowo stanowi poważne wyzwanie dla przyssawek podciśnieniowych: nierówna powierzchnia pozwala na przedostawanie się powietrza do układu. Powoduje to przecieki, które mogą zmniejszyć siłę przyczepności i zakłócić przebieg procesów. Z myślą o takich aplikacjach firma Schmalz wyposażyła przyssawkę mieszkową FSGA-78 CF w nową technologię uszczelniającą. Niezwykle miękka silikonowa krawędź uszczelniająca dopasowuje się do konstrukcji przedmiotu obrabianego podczas chwytania. Dzięki temu zapewnia niezawodne uszczelnienie pomimo szczelin i nierówności.

Elementy o chropowatej powierzchni można teraz bezpiecznie chwytać i przenosić. Pomimo miękkiej i elastycznej krawędzi uszczelniającej przyssawka zapewnia również wyjątkową stabilność. Dla personelu konserwacyjnego oznacza to rzadszą konieczność wymiany przyssawek, mniej czasu poświęcanego na usuwanie przecieków oraz większą dostępność systemu.

Przyssawka wykorzystuje sprawdzoną geometrię przyssawek firmy Schmalz. Aplikacje mogą ją szybko zamontować i łatwo wymienić w istniejących systemach. System uszczelniający jest bioniczny – czyli inspirowany naturą – i opiera się na tzw. Clingfish-Effect. Ryba przyczepna północna wykorzystuje tę zasadę przyczepności, aby przyczepiać się swoją brzuszową przyssawką do mokrych, chropowatych powierzchni.

Miękka krawędź uszczelniająca przyssawki mieszkowej FSGA-78 CF dopasowuje się do kształtu przedmiotu obrabianego podczas chwytania.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.