Schmalz

거친 표면도 단단히 잡을 수 있습니다

표면이 고르지 않은 경우 진공 이송이 어려워집니다. 슈말츠(Schmalz)의 주름 진공패드 FSGA-78 CF는 생체모방 기술에서 영감을 받아 표면이 거친 재질에도 안정적으로 적용되며 안전한 흡착을 보증합니다. 부드러운 실링 립 덕분에 거칠게 절단된 목재와 같은 까다로운 공작물도 누출 없이 안전하게 흡착할 수 있습니다.

새로운 주름 진공패드 FSGA-78 CF를 사용하면, 거칠게 톱질한 목재와 같은 다루기 까다로운 작업물도 누출 없이 안전하게 고정할 수 있습니다.

거칠게 절단된 목재는 진공패드에 큰 난제를 안겨줍니다. 표면이 고르지 않아 공기가 시스템 내부로 유입되기 때문입니다. 이로 인해 누출이 발생하면 흡착력이 약해지고 공정 차질이 발생할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션을 위해 슈말츠(Schmalz)는 주름 진공패드 FSGA-78 CF에 새로운 실링 기술을 적용했습니다. 매우 부드러운 실리콘 실링 립은 집착 과정에서 작업물의 형상에 맞춰 적용됩니다. 그 결과, 틈이나 요철이 있어도 확실하게 실링됩니다.

이제 표면이 거친 작업물도 안전하게 고정하고 이동할 수 있습니다. 이 진공패드는 부드럽고 유연한 실링 립을 장착하고 있음에도 불구하고 탁월한 안정성을 제공합니다. 이는 유지보수 담당자에게 있어 진공패드 교체 횟수가 줄어들고, 누출 문제 해결에 소요되는 시간이 단축되며, 시스템 가동률이 향상된다는 것을 의미합니다.

이 진공패드는 슈말츠(Schmalz)의 검증된 진공패드 형상을 채택하고 있습니다. 애플리케이션은 이를 기존 시스템에 빠르고 간편하게 설치하고 교체할 수 있습니다. 이 실링 시스템은 생체모방 기술, 즉 자연에서 영감을 받은 것으로, 이른바 ‘Clingfish-Effect’를 기반으로 합니다. 북방 클링피시는 이 접착 원리를 이용하여 복부의 진공패드로 젖고 거친 표면에 몸을 붙입니다.

주름 진공패드 FSGA-78 CF의 부드러운 실링 립은 작업물을 흡착할 때 작업물의 형상에 맞춰 적용됩니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동