Schmalz

Even rough surfaces can be gripped

Uneven surfaces make vacuum handling difficult. The bellows suction cup FSGA-78 CF from Schmalz reliably adapts to textured materials and ensures a safe grip—inspired by bionics. Thanks to its soft sealing lip, even challenging workpieces such as rough-sawn wood can be gripped safely and without leakage.

With the new bellows suction cup FSGA-78 CF, even challenging workpieces—such as rough-sawn wood—can be gripped safely and without leakage.

Rough-sawn wood poses a major challenge for vacuum suction cups: The uneven surface allows air to flow into the system. This causes leakage that can reduce grip strength and disrupt processes. For such applications, Schmalz has equipped the bellows suction cup FSGA-78 CF with new sealing technology. The extremely soft silicone sealing lip adapts to the structure of the workpiece during gripping. As a result, it seals reliably despite gaps and unevenness.

Textured workpieces can now be gripped and moved safely. Despite its soft and flexible sealing lip, the suction cup also offers exceptional stability. For maintenance personnel, this means fewer suction cup replacements, less time spent troubleshooting leakage, and improved system availability.

The suction cup utilizes Schmalz’s proven suction cup geometry. Applications can install it quickly and easily replace it in existing systems. The sealing system is bionic—that is, inspired by nature—and is based on the so-called Clingfish-Effect. The northern clingfish uses this adhesion principle to attach itself to wet, rough surfaces with its ventral suction cup.

The soft sealing lip of the bellows suction cup FSGA-78 CF adapts to the structure of the workpiece during gripping.

Media contact

The Schmalz press team will be happy to answer any questions you may have.

presse@schmalz.de

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng