Schmalz Interpack'te: Saniyeler önemli olduğunda
Modüler parmak tutucu mGrip, kavraması zor olan ürünleri hassas bir şekilde alır ve böylece ambalajlama işlemlerinde istikrarlı, ekonomik otomasyonu destekler.
Ambalajlama işlemleri devam ederken, işlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Aynı zamanda gereklilikler de artıyor: Sırt çantaları inceliyor, kartonlar hafifliyor, döngü frekansları artıyor. Ayrıca hijyen gereklilikleri ve değişen formatlar da söz konusu. Schmalz bu koşulları Vakum Otomasyonu için akıllı çözümlerle karşılıyor. Ürünler hassas tepki verdiğinde, yüzeyler değiştiğinde veya hattın birkaç varyantı çalıştırması gerektiğinde kullanım için önceden belirlenmiştir.
Birçok ambalajlama sistemi, düzensiz şekillere veya farklı tedariklere sahip parçaları taşır. Modüler parmak tutucu mGrip ve uyarlanabilir açılma açıları, kavrama kuvveti ve parmak konumları sayesinde esneklik ile kullanıcılar, her seferinde taşıma işlemini yeniden keşfetmek zorunda kalmadan ürün değişikliklerini eşleyebilmek yapabilir. Son efektörler farklı formatlara uyum sağlayarak adaptasyon sürelerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda, mGrip değişken iş parçalarında bile tekrarlanabilir şekilde çalıştığı için işlem güvenilirliği artar: Sistem güvenli bir şekilde kavrar, güvenilir bir şekilde taşır ve kontrollü bir şekilde biriktirir. Bu da ambalajlama hatlarında sıkışmalara yol açabilecek tedarik hatalarını azaltır.
Esnek hareket ettiricilerin otomatik hareketi
Sırt çantaları çok az malzeme gerektirir, ancak dezavantajları da vardır: Sert olmayanlardır, körükler oluştururlar ve genellikle yatay durmazlar. PSPF körüklü vantuz tam da bu noktada devreye girer. Yumuşak, esnek sızdırmazlık contası, çok fazla buruşmaya sahip sırt çantalarını bile tutar. Schmalz kombine sızdırmazlık dudağını, hızlı döngüler sırasında stabilite ve kavrama sağlayan bir takviye körüğü ile birleştirir. Bu, operasyonların pick and place uygulamalarını saniyesine kadar döngüye sokmasına olanak tanır. PSPF körüklü vantuz, torbalar çok az doluyken ve bu nedenle daha fazla deforme olmuşken bile bu işlemi destekler. Kullanıcılar tekrarlanabilir kavrama işlemlerinden, daha az ıskarta ve daha az sistem duruşundan faydalanır.
Yükseklikli akış hızı, daha az çaba
Tutucuya ek olarak, vakum üretimi döngüyü ve stabiliteyi belirler. Schmalz bu amaçla SCPLi kompakt tip ejektörleri sunmaktadır. Venturi prensibine göre basınçlı havadan vakum üretirler, tutucuya yakın otururlar ve versiyona bağlı olarak dakikada 290 ila 1.140 litre vakum kapasitesi sağlarlar. Bu, tahliye zamanlarını kısaltır ve hızlı ambalajlama işlemleri için destek sağlar. Cihaz, verileri IO-Link aracılığıyla doğrudan kontrol sistemine ileterek operasyonların hedefli bir şekilde izlenmesine ve optimize edilmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca esneklikle de ilgileneceklerdir: opsiyonel bir hava tasarrufu düzenlemesi, cam veya sac metal boşluklar gibi hava geçirmez malzemelerin verimli bir şekilde taşınmasını sağlar. SCPL kompakt tip ejektör serisini doğrudan kavrama modülüne takan yeni bir flanş versiyonu da mevcuttur, böylece vakum üretimi uzun boru hatları gerektirmez ve gereksiz akış kayıpları ilk etapta oluşmaz.
Schmalz, interpack'teki otomasyonu manuel işlemler için JumboFlex gibi vakumlu hortumlu kaldırıcılarla ekliyor. Çalışanları rahatlatan ve malzeme akışını sabit tutan ergonomik kaldırma ve taşımayı desteklerler. Hortumlu kaldırıcılar, karton kutular, torbalar veya iyi sarılmış küçültmekle ilgili mallar sık sık hareket ettirildiğinde ve hat yüksek tekrarlama oranları gerektirdiğinde uygundur.
Schmalz interpack fuarında: Salon 13, Stand A46
PSPF körüklü vantuz, yumuşak sızdırmazlık contası sayesinde ağır katlanmış, ince torbalarda güvenilir bir şekilde sızdırmazlık sağlar ve hızlı döngüler sırasında sabit kalır.
Yüksek tekrarlama oranına sahip manuel taşıma: vakumlu hortumlu kaldırıcılar, paketleme ünitelerinin ergonomik ve güvenli bir şekilde aktarılmasını destekler.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

Vakum Vantuzları
Ürün yelpazemiz, farklı tasarım, boyut ve malzemelere sahip çok sayıda vantuz içerir ve her uygulama için doğru vantuzu sunar. Vantuzlar bir vantuz ve bir bağlantı nipelinden oluşur.

Vakumlu Kaldırıcılar JumboFlex
JumboFlex vakumlu kaldırıcı, 50 kg ağırlığa kadar olan daha hafif ürünleri ergonomik bir şekilde ve yüksek frekansta taşımanıza olanak tanır. Kontrol kolu, ele rahatça oturacak şekilde tasarlanmıştır ve uzun süre yorulmadan çalışmayı sağlar. Sezgisel iki düğmeli kumanda sayesinde yükleri dinamik ve kontrollü bir şekilde kaldırabilir, indirebilir, serbest bırakabilir ve istediğiniz yükseklikte askıya alabilirsiniz. Kapsamlı özellikleri, JumboFlex'i çok yönlü bir araç haline getirir. Vakumlu tutucu, standart olarak hızlı değiştirme sistemiyle kolayca değiştirilebilir. Opsiyonel döndürme fonksiyonu ise yanal olarak vakumlanan iş parçalarını otomatik olarak yatay konuma döndürür ve bu konumda sınırsız döndürme imkanı sunar.

Vakum Jeneratörleri
Vakum jeneratörleri gerekli vakumu sağlar. Vakum ya pnömatik (ejektörler) ya da elektriksel (pompalar, blower) olarak üretilir.